跳至主要内容

数据中心服务器和存储解决方案

万物智能化的指数增长,催生了对采用创新服务器和存储技术的数据中心的需求。从智能家居到未来工厂,数据对现代生活的几乎所有方面都至关重要。数据中心构成了收集、处理和存储信息的互联网支柱。为了满足不断增加的需求,现代数据中心必须提供强大的互联性、可靠性和性能,以及最佳的信号完整性和效率。

数据中心服务器和存储连接解决方案


数据是未来的原材料。数据收集、处理和存储技术是全球激增的数据中心的核心。

数据存储在几乎遍布全球的服务器中,并在其中进行处理。这种新一代硬件的应用,需要在此位置和环境中部署未体验过的先进设备。随着物联网(工业领域中的另一个名称 - 工业 4.0)的普及,机器可以高速共享信息。这些机器可能距离很近,例如都在最新的智能工厂中,也可能在交通和农业领域中彼此分散在很远的距离。无论位于何处,服务器必须提供所需的速度和数据速率,以确保最大的可靠性和最低的延迟。

这就产生了对高度灵活解决方案的需求。工程师们渴望从最新数据网络的更高性能中获益,并且他们需要确信其设备能够满足需求。最新的服务器和存储解决方案需要提供灵活性和可扩展性,从而可以在飞速创新中支持更高的性能。

Molex 通过在设计过程的早期进行协作、提供无与伦比的工程专业知识以及行业领先的高速互连解决方案,帮助解决复杂的数据中心挑战。


服务器和存储应用

机架服务器

随着数据传输率和数据处理需求的增加,机架服务器设计需要解决延迟、过热、兼容性和空间限制等问题。了解 Molex 全面的服务器组件产品组合如何帮助构建模块化服务器设计,为下一代的速度和兼容性做好准备。

存储服务器

升级存储服务器以适应最新的数据传输速率可能导致更高的密度和更大的过热风险。Molex 紧凑、节省空间的存储服务器互连具有卓越的信号完整性和改进的热管理。

数据中心连接的未来


赋能人工智能和机器学习

新的 AI 和 ML 应用对数据中心和网络基础设施提出了巨大的需求,需要更多的计算能力、电力、空间和速度。Molex 工程专注于下一代硬件技术,提升速度和降低延迟,同时改善信号完整性、热管理和空间效率。

服务器计算 PCIe

启用 224Gbps PAM-4 及更高版本系统

人工智能和其他先进技术迅猛发展,正催生出以更快的速度处理更多数据的需求。随着需求的不断扩大,现有的超大规模数据中心基础设施已达到其物理极限,促使下一代数据中心向 224Gbps-PAM-4 架构转变。Molex 走在这一转变的前沿,利用我们在连接、数据和信号完整性方面的专业知识,提供与客户共同开发的 224G 全面产品组合。

服务器计算 PCIe

大规模数据中心连接


装备超大型数据中心

超大型数据中心是社会上许多最流行技术的支柱。从流媒体到物联网 (IoT) 和人工智能 (AI),超大型数据中心可实现高带宽、高速应用。了解 Molex 如何为系统架构师提供工程专长、共同开发和互连解决方案,以扩大规模和向外扩展这些扩张设施。

超大型数据中心

数据中心电源管理解决方案

数据中心构成了收集、处理和存储信息的互联网支柱。为满足数据中心日益增长的需求,需要比以往更高的功率密度,因此电源及其连接器必须最大限度地利用空间。Molex 在节省空间的大功率连接器领域拥有深厚的专业知识,能助您在这一新兴趋势中抢占先机。

现代数据中心

为数据中心连接设定标准


关键 OCP 项目和参与

随着云技术持续发展,对于提供分离式硬件和灵活便携式软件的新系统的需求将不断增加。要满足这一增长趋势,数据中心将面临扩大系统结构以支持 224Gbps-PAM-4 传输速率的挑战。Molex 致力于为这些带宽密集型应用提供所需的灵活性和可扩展性。了解我们参与的开放计算项目 (OCP) 帮助我们在这个重要领域提供创新解决方案的具体情况。

OCP 项目

PCIe 的持续演进

从 AI 到 AR 等新兴高性能应用对数据中心技术提出了前所未有的需求。为了跟上发展步伐,系统架构师需要高速、低延迟和高可扩展性的解决方案。探索 PCIe 历代演进历程以及 Molex 是如何走在 PCIe 第 5、6 甚至 7 代的前沿的。

服务器计算 PCIe

数据中心服务器和存储资源


白皮书

448G 数据中心信道的调制技术

AI 和 ML 正推动数据中心向每端口 3.2Tbps 以太网升级。为实现这一目标,设计人员可选择将 224G 通道数量翻倍,或将单通道速率提升至 448G。阅读我们最新发布的白皮书,了解 Molex 与领先的半导体公司最近进行的研究的成果,内容是关于新一代服务器存储的调制技术权衡因素。

Data floating in grid on a blue background.

博客

扩展光束光纤连接器如何满足超大规模需求

AI 发展推动数据中心容量需求激增,超大规模数据中心部署正全力跟进。了解 Molex 创新型 MMC 和 EBO 高密度连接器如何实现更快速、更便捷的数据中心部署。

扩展光束光纤连接器如何满足超大规模需求

博客

448G 连接将如何塑造未来的数据中心

数据传输率的新前沿也许看起来遥不可及,但 448G 的实现其实并不远矣。Molex 设计工程师正在探索实现这一里程碑所需的关键组件和技术,应对当今的挑战,为未来的突破做好准备。

448G 连接

博客

2025 年数据中心热门趋势

对于服务器和存储公司来说,未来一年必须适应 AI 和数据密集型应用对于 GPU 和更快网络速度日益增长的需求。为网络流量的激增做好准备,了解 2025 年影响数据中心的趋势。

2025 年数据中心热门趋势

博客

在拐点处:发挥 224 Gbps-PAM-4 的能力

生成式 AI 正重新定义现代数据中心。了解 224Gbps-PAM-4 技术如何推动生成式 AI 革命,以及 Molex 的 224G 解决方案为什么处于行业领先地位。

224Gbps PAM-4