撰稿人:Morne Erasmus
业务发展经理
1. 在全球范围内,数据中心将需要更高密度的光纤,以更快的速度管理更多的数据。
光纤部署方法将不断发展,以便满足客户需求。MMC 和 SN-MT 等超小形 (VSFF) 连接器的密度是传统光纤连接器的三倍,很可能成为实现更快部署的首选。
随着此类光纤的增加,就不能不仔细考虑水平和垂直电缆管理。我们注意到,从高密度主干电缆转变为更易于管理的 144/288 主干电缆,可减少梯架所需的空间和重量。此外,由于更高的速度需要大量连接,我们预计运营商将探索类似的机架内垂直电缆管理方案。
不断变化的市场格局影响着新数据中心的建设地点,在此背景下,运营商需要在全球范围内提供高密度光纤连接器,以便更快地部署云端和超大规模设施。
然而,紧张的供应链持续带来挑战,很难保证在需要的时候提供合适的连接器。
2. 电力供应仍是妨碍新数据中心建设的问题。
国际能源署最新的年度电力报告显示,数据中心在 2022 年消耗了 460 太瓦时电力,到 2026 年可能会增加到 1,000 太瓦时以上。
数据中心所需的电力规模对数据中心所在地区的配电和输电网络的容量造成了限制。这将导致更加分散的建设,更靠近高密度的最终用户地点和电力供应充足的地区,而不是过去十年中占主导地位的大型集群建设。
为了应对电力危机,冷却等能源密集型任务的新创新将持续发展。直连芯片和浸没式冷却方法的普及程度将继续扩大,帮助运营商提高功率效率并更有效地管理需求增长
3. 2025 年,人口中心的转移、当地居民的投诉以及新法规的出台,将使数据中心的建设和扩建面临更大的挑战。
数据、人口和 5G 交付需求的本地化增长速度目前超过了数据中心容量的增长速度。这表明,如果数据中心的容量要跟上人口增长以及更大数据量的需求,就需要采取积极的建设措施。一般来说,扩建现有数据中心相对容易,但这往往会导致电力短缺。
应该在哪里建立新的数据中心? 根据现有或规划场地附近居民的说法,答案是“别在我家后院”。许多当地居民对噪音和大型柴油储罐距离太近表示担忧。这些问题已经存在了很多年,甚至导致了法律诉讼。在法国的一个案例中,一家数据中心提供商在耗资 1.5 亿美元的设施建成后被吊销了运营许可证。
Kickstart Europe 的欧洲展望报告 (European Outlook Report) 显示,这种紧张关系在德国法兰克福也很明显,该市的数据中心容量在短短三年内从 50 兆瓦迅速增长到 150 兆瓦,促使市议会于 2022 年 6 月推出了《法兰克福数据中心总体规划》。该规划旨在通过改变城市规划规则来防止出现新的“数据中心集群”,控制进一步扩建的同时加强现有集群。
此外,美国当地公民团体还反对在新泽西州纽瓦克、弗吉尼亚州 Haymarket 和亚利桑那州钱德勒建造数据中心,阻碍了供应商的扩建计划。对于数据中心开发人员来说,与建设规划地的社区积极接洽沟通,说明数据中心可以为社区带来的好处非常重要。与社区负责人建立良好关系,支持当地倡议和活动,可在建立信任方面发挥巨大作用。
在制定建设和/或扩建数据中心基础设施的战略时,还应考虑数据主权问题,因为目前已出台了许多此类法律和法规。企业必须考虑当地法规,及其对数据存储和处理地点的影响。使物理基础设施具备灵活性和可扩展性,可确保为下一代服务器和交换机的未来拓扑结构及数据传输率提供支持。
4. 熟练劳动力短缺将持续影响数据中心的发展。
根据 JLL 的《美国数据中心市场》(U.S. Data Center Markets) 报告,现有设施中估计有 10% 的数据中心职位空缺,是全国所有行业平均水平的两倍多。由于技术要求,只有 15% 的申请人符合最低的任职资格,导致空缺职位需要长达 60 天或更长时间才能填补。
2025 年,随着 AI 需求的增长,对 GPU 和更快网速的需求也在增长,这就需要更密集的部署、更多的光纤,并且对位于数据中心更深层位置单模光纤的更高需求。这些需求需要特定的技术技能组合,而这些技能组合很难在需要时迅速得到满足。
为了帮助加快部署速度,未来可能会转向将复杂的机架构建工作外包给场外集成商,然后以更快的构建速度部署预填充的完整机架。这种做法将降低现场的复杂性,从而减少新的分布式数据中心地点所需的专业技术知识。
此外,应对这些部署挑战的新产品正在开发中。较小的多光纤连接器有助于解决密度问题,而单个连接超过 100 根光纤的多组连接器则可提高部署速度和效率。通过使用光纤数量更多的电缆,合并连接点可减少接触点数量并缓解线缆拥堵的情况。
随着 AI 在全球范围内不断推动数据中心的发展,拥有支持更快网速和 GPU 的基础设施、劳动力和技术的企业有望在 2025 年蓬勃发展。Molex 莫仕的光纤连接器和适配器设计用于解决数据中心所有者和运营商今年将面临的挑战,同时在未来几年为数据中心提供支持。了解 Molex 莫仕的光纤解决方案,包括单模光纤、跳线和主干电缆,如何帮助高密度数据中心在 2025 年及未来蓬勃发展。