撰稿人:Kam Patel
Molex 莫仕业务开发总监
超大规模数据中心呈现爆发式增长,传统基建模式已难以为继。AI 迅猛发展、云计算及高性能计算负载呈指数级增长,对可扩展的高密度光纤网络的需求激增。当前真正的挑战已不仅是带宽,更是部署速度。为满足此类需求,关键在于找到既能高效扩容又能保持高密度的解决方案。
虽然传统的多芯光纤 (MPO) 连接器仍然应用广泛,但在超大规模数据中心场景中,频繁的清洁、校准和插入测试需求拖慢了部署和持续维护期间的网络扩张速度。扩束连接器创新性地采用非接触式光学耦合,降低维护需求,加速规模部署。这种突破性的光纤接口方式,让更高效灵活的基础设施成为可能。
面对传统基础设施的局限性,数据中心该如何跟上发展步伐?
部署速度:消除瓶颈
超大规模数据中心的发展是一场与时间的较量。AI 应用的爆发式增长,倒逼基础设施必须高速扩容。无论是人力不足、安装失误,还是光纤部署缓慢,任何环节的延迟都会让运营商陷入被动。
传统多纤连接器因依赖精密对准和频繁的污染检测,严重制约部署效率。当需要安装成千上万的光纤端点时,细微的效率损失将层层叠加,最终导致数日甚至数周的进度滞后。
EBO 可回避这些问题。它摒弃了传统的光纤物理接触方式,转而通过气隙扩展光束,配合先进的 3M™ EBO 套管使用,让实际安装速度提高 85%*。这种设计彻底摆脱了耗时的清洁、检测和污染排查流程,安装快捷,普通技术人员即可操作,无需专业工具。
数据中心扩展的侧重点已从“增加光纤数量”转变为“加快可靠安装”。在不牺牲性能的前提下,缩短安装时间的运营商将获得竞争优势。这一转变凸显集成高级解决方案的重要性。
高密度,不复杂
对于超大规模数据中心而言,光纤密度是核心挑战。光纤数量的增加可能导致拥堵、插入损耗和信号衰减。传统多光纤连接器依赖精密对准和复杂操作,使得高密度部署效率低下且人力成本高昂。
而 EBO 采用非接触式设计,可改善高密度网络的灵活性和效率。通过扩大光斑和气隙传输技术,降低对准精度要求,有效规避灰尘干扰。这种非接触式方法不仅简化了高密度布线,更彻底解决了最大痛点之一:如何确保海量光纤端接始终清洁、精准对齐。
MPO 连接器的弹簧套圈易随时间老化,而 EBO 的自由空间光路即使经历数千次插拔仍稳定如初。在超大规模网络开始采用 224G 信号传输,并准备向 448G 通道升级的趋势下,EBO 以卓越的密度和可靠性,为 800G 乃至 1.6T 系统架构时代的到来铺就道路。
减少维护,提高可靠性
高密度光纤网络的可靠性取决于最薄弱的连接环节。传统光纤连接器接口在反复插拔过程中易受污染和物理磨损,性能下降在所难免。每次连接都会增加细小碎屑堆积的风险,导致插入损耗和性能下降。
而 EBO 通过消除直接光纤接触,显著降低了这些风险。准直光束在微小空间中传输,既能有效降低插入损耗,又规避了物理接触带来的磨损与污染风险。
此外,EBO 每个连接器最高支持 144 芯光纤集成,可节省机架空间,改善密集部署环境的空气流动, 结果是在保障了高性能的同时,显著减少了故障点与维护需求。
EBO 生态系统就绪
EBO 正成为行业生态的焦点:由多家供应商开发的合作网络不断壮大,持续提升其技术能力、性能表现与稳定性,尤其适用于高速发展场景。Molex 莫仕和 3M 等行业先锋,通过将 EBO 整合至数据中心基础设施,加速技术推广应用。
这些超大规模运营商正寻求此类解决方案来避免单一来源依赖,确保供应链稳定性与灵活应变能力。知识产权许可与联合生产协议扩大了产品的可获得性,使运营商摆脱对单一供应商的依赖,更赋予了基础设施规划前所未有的弹性空间。
VersaBeam EBO:不复杂的高性能光纤
在密集、高速的环境中,性能取决于连接器的可靠性。Molex 莫仕 VersaBeam EBO 互连解决方案专为应对这些挑战而设计,每个连接器可整合 144 根光纤,减少机架拥堵并简化网络架构。其全内反射 (TIR) 透镜将插入损耗控制在 <0.7 dB(单模)/0.3 dB(多模),回波损耗高于 55 dB(单模)/25 dB(多模)。推拉式连接器机制可简化高密度机架中的安装流程,既减少操作失误,又加快部署速度。
Molex 莫仕的优势:扩展 EBO 技术
超大规模数据中心不仅在扩展,更是在加速扩展。AI 工作负载激增、光纤密度提升以及快速部署的需求,正以前所未有的速度重塑基础设施。Molex 莫仕以定制化 EBO 解决方案引领高速高密度网络变革。
依托其在光纤领域的专业积淀、全球化的生产布局及制定行业标准经验,Molex 莫仕正将 EBO 技术应用于攻克超大规模数据中心难题。该技术在航空航天及工业场景表现卓越,已充分证明其在严苛环境下的稳定品质。基于这一成功经验,Molex 莫仕正根据超大规模环境的特点完善 EBO 技术。
摒弃直接光纤接触的设计可减少人力维护需求、简化大规模部署,为数据中心快速扩容铺平道路。但要真正释放其所有潜力,需要的不仅仅是技术,更需要一个支持广泛采用的生态系统。
Molex 莫仕正通过三大措施来构建这一生态系统:整合强大的供应链、支持超大规模基础设施的采用,以及与系统架构师协同处理数据中心难题。光纤升级不应中断运营,这正是 Molex 莫仕致力于确保光纤升级平稳高效的原因。了解我们的光纤连接器和适配器产品组合。
*速度提高数据基于在 3M 客户实际部署期间执行的测试记录。该测试的样本量有限。结果可能有所不同。