跳至主要内容
HPC 趋势

实现下一代创新

满足功率、可靠性、高速数据、小外形和坚固性能方面严格要求的连接解决方案是跨多个行业和应用(从数据中心到汽车和医疗技术)的下一代创新的关键推动因素。快速变化的行业格局为连接的持续发展和对用户体验的影响带来了独特挑战,只有深厚的专业知识和经验才能满足这些需求。  

Molex 莫仕 2024 年机器人报告:机器人将如何激发人类潜能

了解机器人系统如何超越自动化,成为全球各行各业的合作伙伴。我们的新机器人报告探讨了 AI、机器学习和传感器技术的进步如何将机器人从完成特定任务的工具转变为多功能系统,以提高生产力、安全性和激发人类潜能。

实现下一代创新


几乎每个行业的下一代技术和创新都在迅速发展。虽然它们为企业和消费者等带来了先进的特性和功能,但也为连接领域带来了新的难题。

数据中心需要支持更高的带宽、更快的速度和更低的延迟,同时又不能降低信号完整性、可扩展性或可靠性。车辆需要比以往任何时候都更加互联和高效,这就要求汽车制造商在提高电动汽车电池和充电效率的同时,解决日益复杂的系统问题。医疗器械需要引入更高水平的小型化技术、传感输入和数据处理能力,以改善患者的生活质量。最后,下一代创新必须提供尽可能好的消费者体验,注重舒适性、易用性和个性化。

Molex莫仕正处于实现下一代创新的前沿,与各行各业的客户合作提供先进的互连解决方案,帮助解决复杂的连接性难题。

引领 Molex 莫仕创新的声音

成功的创新始于解决问题。在 Molex 莫仕,我们致力于预测技术需求,并更快地将解决方案推向市场,避免技术需求成为客户面临的最大挑战。聆听专家讨论,了解客户协作、工程专业知识和经验如何推动下一代创新。

sdf

数据中心和高性能计算创新


报告

I/O 模块热管理解决方案的深度报告

数据中心的热管理一直是一个难题。但现在,AI 和机器学习等先进应用正在将高数据处理需求提升到一个新的水平——传统的冷却解决方案可能已经不够用了。检查现有热管理系统的缺点并探索近在眉睫的全新创新。

adf

博客

大功率可插拔光学模块的热管理

热管理在提高大功率可插拔光学模块的可靠性和效率方面发挥着举足轻重的作用。数据中心技术和应用的发展正在迅速增加这些模块的功耗,设计人员正面临着寻找有效、可扩展的冷却解决方案这一关键任务。

博客

224G 系统架构的设计注意事项

224G 技术为发展超大型数据中心带来了重大机遇,惊人的数据传输速度可以为要求严苛的应用提供支持。获得专家见解,攻克设计难题并打造基于 224G 的强大、可靠的系统。

224G

高性能计算

在数据中心努力应对企业数据处理和人工智能日益增长的需求的当下,Molex 莫仕凭借创新的模块化硬件解决方案处在了下一代高性能计算的前沿。 

服务器和存储解决方案

Molex 莫仕积极面对不断提高的数据传输速率、可靠性和灵活性,通过在设计过程的早期进行协作、提供无与伦比的工程专业知识以及行业领先的高速互连解决方案,帮助解决复杂的数据中心挑战。 


汽车创新


报告

重塑道路:解锁 48V 电力

随着电气化进程的加快,48V 系统已成为电动涡轮增压、高级信息娱乐和超精密 ADAS 等高性能功能的关键赋能因素。这种转变有望全面提高电力效率和车辆性能,但从 12V 跃升至 48V 本身需要面对设计、标准化和成本管理等一系列挑战。48V 会成为汽车电力系统的新标准吗?

下一代汽车

博客

转变为 48V:增强高级驾驶辅助系统,打造更安全、响应速度更快的车辆

48V 技术可为 ADAS 提供更高效的电源解决方案,从而增强车辆的安全性能。Molex 莫仕的连接器创新旨在满足这些系统的技术要求。

报告

突破局限:在连接器设计中实现可靠耐用性与小型化两全其美

随着对更先进的汽车电子功能需求的增长,对更加小巧、更加耐用的部件的需求也随之增加。了解坚固耐用性和小型化合二为一的连接器将如何改变汽车工业及许多其他行业。 

adsf

博客

下一代汽车将依赖于微型化

汽车制造商正面临一个重大问题:功能丰富的车辆内部空间越来越小。探索坚固耐用的小型连接器如何满足要求严苛的车辆应用的性能和空间需求。

下一代汽车

博客

分区架构与域架构

新兴的汽车功能挑战着传统域架构的极限。了解为什么汽车制造商从域架构改为采用区域架构来支持未来汽车的功能。

下一代汽车

博客

解决电动汽车充电的两个关键设计难题

电动汽车 (EV) 的持续发展为充电基础设施带来了压力。探索对于实现大功率、高质量充电所要解决的最关键的设计难题。

电动汽车充电

电动汽车

随着人们对更高效汽车的需求飙升,Molex 莫仕提供一系列专门针对 EV 系统复杂性定制的创新性多功能连接器,帮助汽车制造商应对其中的一些挑战。

汽车微型化

为实现在原本已十分拥挤的汽车架构空间中增加更多电子装置的需求,Molex 莫仕为汽车工程师提供新一代小型化解决方案的创新产品组合。

    


  

医疗器械创新


报告

医疗保健领域的机器人:变革以患者为中心的护理

在 Molex 莫仕 2024 年机器人报告中:机器人技术将如何激发人类潜能中,我们深入探讨了机器人技术对各行各业日益增长的影响。在医疗保健领域,我们分析了机器人在提高手术精度、实现主动患者监测等方面的当前和潜在作用。

博客

医疗健康消费者化:医疗器械设计的新局面

医疗保健消费者化为患者开启了一个方便快捷的新世界,也让医疗技术 (MedTech) 制造商踏上了陌生的新征程。医疗技术设计人员可以采用哪些创新策略来安全有效地满足消费者的需求?

机器人手术

如今,机器人系统越来越多地帮助医护人员实现出色的患者治疗结果,使手术被重新定义,在此背景下,Molex 莫仕为医疗器械工程师提供高速、小型化的连接器和电缆组件,使设计师能够突破手术创新的界限。

体外心脏除纤颤器

挽救生命的自动体外除颤器 (AED) 需要复杂的连接解决方案,以实现始终安全可靠的操作。Molex 莫仕提供广泛的工程专业知识和创新解决方案,用于应对最关键领域的复杂的设计和实现挑战。


  

消费者体验创新


报告

智能家居的未来

Molex 莫仕 2024 年机器人报告:机器人将如何激发人类潜能,讨论了未来的机器人应用将如何对各行各业产生影响。在智能家居领域,我们深入研究了由 AI 和传感器技术提供支持的机器人如何无缝集成各智能家居系统并适应我们的个人需求,从而改善我们的日常生活。

博客

简化消费类设备充电:USB-C 的强大功能

USB-C 可实现快速充电和数据传输,同时保持日常消费设备的高性能。Molex 莫仕先进的 USB-C 连接器可在当今最为苛刻的环境中提供可靠的电源和无缝集成。

sdf

博客

FPC 和 FFC 推动小型化发展

哪些创新正在突破局限,使更小、更具适应性的电子设备成为可能? 了解柔性印刷电路 (FPC) 和扁平柔性电缆 (FFC) 如何推进可穿戴设备、智能手机等设备的设计。

sdf

博客

通过小型化实现的 VR 头戴设备突破

AR 和 VR 设备的广泛采用进展依然十分缓慢——那么究竟是什么阻碍这些设备,使其无法像其他消费类可穿戴设备那样推广? 小型化连接解决方案可以促进更高水平舒适性和功能的采用。

博客

设计未来的家电用户界面

直观的用户界面 (UI) 正在彻底改变家电,使其变得更加方便、使用简便。探索从触摸屏到语音控制等 UI 设计的趋势,了解 Molex莫仕如何帮助打造联网家电解决方案。

家用电器

人们对安全可靠的智能家电的需求不断增长,在此背景下,设计工程师依托 Molex 莫仕的工程专业知识、客户协作和全球供应链,将创新型新产品推向市场,领先于消费者的期望。

可穿戴技术

作为最具创意的产品领域之一,可穿戴技术正在创造新的方式,为消费者提高便利性、改善生活方式和监控医疗保健。Molex 莫仕提供必要的专业知识,帮助全球领先的技术公司实现吸引新客户的下一代创新。