跳至主要内容
网站访客查看客户成功案例

MOLEX 简介

客户成功案例

Molex 的发展基石在于携手企业客户共同应对复杂挑战、加速创新进程并缩短产品上市时间。我们与全球颇具创新性的品牌合作,提供前沿互连解决方案来应对快速变化的环境和技术演进带来的挑战。我们的成功涵盖从汽车、工业、数据中心到医疗保健等多个领域。了解客户如何依赖我们实现协作创新,确保质量、可靠性和响应能力。

PRUSA RESEARCH

Prusa Research 提高 3D 打印机的制造质量和简易性

借助 Molex 坚固易用的连接器,Prusa 全面提升了其各类 3D 打印机的可靠性与装配效率,不仅实现了量产提速,更赢得全球用户的广泛青睐。

高品质 Prusa Research 3D 打印机

更快创新

在技术革新与消费者创新需求日益增长的双重驱动下,企业必须以空前速度持续创新,方能保持竞争力与市场地位。以下客户成功案例展示了作为互连解决方案领军企业,Molex 如何赋能协同创新,加速产品设计与开发。凭借先进技术,Molex 帮助制造商在不断变化的商业环境中保持竞争力所需的速度。

Masonite

创新互连解决方案开启突破性智能门新时代

在当今快节奏的市场环境中,快速创新已成为必备能力,而不仅仅是一种优势。探索本案例研究,了解 Masonite 与 Molex 如何凭借对快速创新的共同愿景,从首创智能门的原型设计开始,共同打造荣获 CES 大奖的行业突破性解决方案,重新定义家庭门禁科技。

家庭创新智能门开启新时代

Glucomodicum

快速的产品迭代帮助创造更有效的无针医疗可穿戴设备

当 GlucoModicum 与 Phillips Medisize 着手加速 Talisman 设备的创新周期时,目标是以人为本的设计。探索这一大胆愿景如何推动团队在两年多时间内完成 10 次快速产品迭代,最终打造出效率达其他现有方案 13 倍的设备。

设计师设计无针医疗可穿戴设备

U-TURN AUDIO

在屡获殊荣的唱臂上调高音量

借助 Phillips Medisize 在镁触变注射成型领域的专业技术突破复杂生产难题,U-Turn Audio 成功打造出更耐用的唱臂,同时还提高了音质并减少了共振。深入了解这一跨界合作如何成就获奖音频设备。

屡获殊荣的 U-Turn Audio 唱臂

Pile Dynamics

改进结构质量检测,节省 50% 成本

通过将云端数据存储与基于传感器的解决方案等创新技术应用于结构检测,Pile Dynamics 与 Molex 携手改进了混凝土质量评估。阅读本案例研究,了解这些突破性解决方案的实施如何降低 50% 的成本、缓解项目风险,并通过消除现场巡检的需求提升安全性。

施工现场打桩结构检测

缩短上市时间

在当今商业环境中,快速变化的市场动态与高涨的消费者期望是取得成功必须把握的两个关键特征。这些因素使得缩短产品上市时间成为满足客户需求、保持竞争力的关键要素。Molex 通过构建紧密的合作伙伴关系,并凭借地理邻近优势提升协作效率与决策速度,助力企业克服这些挑战。依托创新制造技术,Molex 协助客户建立满足全球需求的高效生产方法。

EXACT SCIENCES

密切合作加快结直肠癌筛查试剂盒的生产

随着市场对家用结直肠癌筛查试剂盒的需求飙升,Exact Sciences 亟需从手工生产转向全自动生产线。阅读本案例研究,了解 Phillips Medisize 与 Exact Sciences 如何通过紧密协作与地理邻近优势,推进频繁的面对面会议与快速决策,从而建成高效生产线,实现产能十倍增长。

医生筛查结直肠癌

SOTECH Health

呼吸传感器系统的快速开发推动新冠检测产品上市

史无前例的新冠疫情催生了快速部署可靠检测设备的迫切需求。使局势更加复杂的是,制造商还需应对美国、英国和欧盟等多地区错综复杂的监管体系。了解 SOTECH Health 和 Phillips Medisize 如何制定创新生产战略,并紧密协作加快监管审批,高效满足全球需求。

用于新冠病毒检测的 SOTECH Health 呼吸传感器系统

Jabil

工程和生产调整缩短上市时间

新冠疫情期间,加快呼吸机等关键医疗设备的上市速度对维护公众健康至关重要。随着呼吸机组件的需求激增,Jabil 与 Molex 合作重新设计了连接器电缆,大幅缩短了交付周期,助力满足迫切的全球需求。通过快速工程与生产调整,Jabil 改善了市场准备和响应时间。了解两家公司如何在迫切的全球需求下,凭借战略投资和共享技术路线图,大幅缩短产品上市时间。

呼吸机组件的生产

提高供应链敏捷性

地缘政治紧张局势加剧,自然灾害频发造成中断,因此构建敏捷的供应链至关重要。Molex 通过实施创新型数字集成、风险管理和协同合作工具,助力客户应对全球供应链威胁并适应当今快节奏的商业环境。以下案例研究展示了 Molex 如何运用这些策略提升供应链敏捷性,帮助客户规避物流障碍,减少生产延误。了解供应链的灵活性如何为 Molex 客户提供优势。

Celonis

流程挖掘增强供应链可见性

70 多家工厂运营方式分散不统一,加上对采购到付款数据的实时可见性不足,给预测带来了不确定性,导致了被动决策,也增加了交付风险。借助 Celonis 统一 SAP 数据,并从数千笔交易中挖掘根本原因,Molex 现在能够实现工作流标准化,并利用数字孪生模拟在实施变更前进行评估。了解这一方法如何将订单确认率从 30% 提升至 90%,同时提高可见性并保障供应链的连续性。

全球地图上标注着工业货运集装箱和网络链接,代表国际航运、物流与供应链。

SAP BUSINESS NETWORK

协作推动订单处理时间显著改善

面对由 900 家供应商组成的庞大网络,推动供应商关系和整体效率显著改善曾是一项艰巨的任务。通过与 SAP Business Network 合作,Molex 成功将 90% 以上订单的确认时间缩短了 66%,实现了流程的自动化和标准化,从而提供实时可视化,并制定了快速引入供应商的策略。了解 Molex 如何实现供应链运营转型,为客户创造更大价值。

Molex 供应链团队成员与 SAP Business Network 合作

INFOR NEXUS

数据集成加快对供应链中断的响应速度

面对自然灾害、苏伊士运河堵塞等不可抗力导致的物流中断,Molex 选择与 Infor Nexus 合作寻求解决方案。探索案例研究,了解 Molex 与 SAP 的平台集成如何实现供应链全流程可视与动态响应能力,从而优化决策流程、缩短信息检索时间,并提升应对供应链挑战的响应速度。

与 Infor Nexus 全球物流数据集成

EXACT SCIENCES

牢固的供应链关系确保结直肠癌筛查试剂盒的生产持续进行

面对疫情导致的供应链中断,Phillips Medisize 迅速调整生产计划并重新部署资源。凭借与备选供应商的稳固合作关系,Phillips Medisize 与 Exact Sciences 通力协作,保障了 Cologuard 结直肠癌筛查试剂盒的稳定生产。阅读本案例研究,了解战略采购如何帮助确保居家筛查检测在对抗结直肠癌斗争中的持续可用性。

医生筛查结直肠癌

Jabil

供应链灵活性推动呼吸机组件生产大幅提升

新冠疫情爆发导致呼吸机组件需求暴涨,Molex 和 Jabil 凭借 25 年的合作伙伴关系,迅速应对市场动荡。两家企业在短短六天内将产量从 2,000 件提升至 20,000 件,他们是怎么做到的?来看看他们所实施的策略。

呼吸机组件的生产