跳至主要内容
图片

推动创新

迅速涌现的应用和不断发展的技术需要在整个设计和制造过程中都具备专业知识。哪些趋势正在颠覆市场格局? 如今的设计工程师如何能够确保他们不仅保持领先地位,还能在创新领域保持领先?

总览


在如今这个世界中,设备更加智能化,系统更加自动化,而创新则是品牌差异化的关键。自动驾驶车辆、拯救生命的医疗设备和功能强大的数据中心都依赖于尖端技术来实现更小的体积、更快的性能和更加高效的功能。虽然创新可以很容易地在产品的功能中体现出来,但它必须体现在整个设计和制造过程中。

为了确保 Molex 推动互连系统解决方案的持续创新,我们不断强化我们的工程专业知识、基础设施和能力。我们对数字化转型的投资和承诺将协作置于我们所做的任何工作的最前沿。无论是在我们的团队之间还是和客户之间,良好的沟通、创意头脑风暴以及对提供最佳客户体验的关注都推动我们开发旨在激发客户优势的定制解决方案。只是一次对话便可启发创新。

特色资源


实现下一代创新

满足功率、可靠性、高速数据和小外形等方面严格要求的互连解决方案,是跨多个行业和应用(从数据中心到汽车和医疗技术领域)的下一代创新的关键推动因素。快速变化的行业格局和日益严苛的客户体验,为连接性的持续发展带来了独特挑战,唯有深厚的专长和经验才能满足需求。

设计工程师全盘揭秘:在颠覆时代推进创新

在最近的一项调查中,全球超过 500 位设计工程师告诉我们他们是如何推动组织创新并在如今这个充满变革的世界中保持领先地位的。了解设计流程的最新趋势、关键角色和设计工程师的职责转变,以及职业生涯发展的首要工作。

创新的现实

开发创新技术需要人才、团队合作和坚韧不拔的精神。但即便是经验最丰富的工程师,也会面临挑战,因为设计周期较往年加快了 40% 之多。了解如何负责任地管理创新,以及我们如何通过工具、敏捷开发方法和全明星工程团队对我们自己的创新进行投资。

图片

角逐更小更智能的移动设备市场

芯片制造商和移动设备制造商正在竞相满足消费者对更小、更智能设备的需求。5G、天线解决方案、微型连接器及其他关键技术的创新,正使市场领导者与追随者拉开差距。了解公司如何保持竞争优势,以及 Molex 如何帮助一家领先的智能手表制造商在严苛的空间限制下实现更多功能。 

图片

彻底改变车辆设计

实现电动汽车 (EV)、高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和全自动驾驶要求采用新的布线方法。电力和车联网 (V2X) 通信需要大量传感器、计算机和支持技术来确保安全运行。了解分区架构如何通过按位置区域分组车辆功能来彻底改变车辆设计。

图片

Exact Sciences 和 Phillips-Medisize(Molex 的一家子公司)合作对抗结肠直肠癌

突破性的产品、透明的团队合作和世界一流的制造推广了早期癌症检测的患者筛查。了解 Phillips-Medisize 如何通过创新的套件设计和制造帮助 Exact Sciences 使得超过 600 万美国人能够在家中检测结直肠癌。

图片
图片
“Exact Sciences 将继续为癌症治疗过程中的患者提供创新解决方案,从早期检测到后期治疗决策 [...] Phillips-Medisize 对创新和质量的关注,以及我们长期以来建立的良好关系,是我们成功构建这些解决方案的关键。”
Mindy Bennet
供应链与物流高级总监
Exact Sciences

其他资源


博客

赋能数据中心转型

在对速度的需求强烈的推动下,数据中心正在改造其基础设施,以支持人工智能 (AI) 等新兴应用程序,并满足消费者对更快在线体验的期望。了解经过改进的电缆解决方案和模块化如何使数据中心能够应对不断增加的数据带来的挑战。

图片

文章

创新帮助数百万人保持视力

医疗技术创新面临着一系列难题,可能会导致最终产品的开发脱离预定目标,甚至终止最终产品的开发。了解 Molex 旗下公司 Phillips-Medisize 如何运用其独特的协作设计方法,协助一家全球眼科治疗领域的领军企业,为湿性年龄相关性黄斑变性开发出更优的治疗方案。 

图片