跳至主要内容
图片

医疗体外诊断技术与解决方案

在老龄化人口和相关疾病随之增加等因素的推动下,体外诊断 (IVD) 是医疗市场中增长最快的领域之一。技术提供了治疗患者的新方法,包括全自动护理点 (POC) 仪器。这些解决方案可以让医疗保健提供商根据患者的 DNA 和具体情况开具精确的剂量和药物组合。IVD 需要高度专业化的设备和高可靠性的部件。然而,新解决方案的开发复杂且花费巨大,设计人员需要与能够提供先进产品和高性能技术的制造商合作。

总览


全球老年人口数量继续急剧增加,导致慢性疾病和传染病的流行率相应增加。这些相互依存的动态因素促使人们必须探索更高效、更个性化且更精确的诊断方法。小型化和先进的医疗技术为帮助解决这些问题提供了新的机会。

随着医疗行业持续向以人为本的远程患者监测和可穿戴医疗器械转型,部分护理点诊断检测如今已能在临床环境或患者家中进行。体外诊断使用一系列复杂的测定和试剂,通过分析患者的体液和/或组织样本来确定身体状况。所有相关仪器和软件算法必须无缝协作才能实现这一点 - 因此复杂体外诊断设备的精密设计和制造绝对势在必行。

对于如今的制造商来说,跟上这一领域不断变化的各种安全、质量和监管指导原则可能会是一个难题。供应链的不确定性、成本考量、报销模式、文件记录障碍以及风险缓释难题,往往会进一步加剧甚至彻底破坏业务连续性——显著影响产品实现计划,并阻碍产品上市进程。

正因如此,当今领先的企业往往选择与专业化的全球一体化供应商合作,这些供应商既能提供专业支持,又能实现尖端生产效率。Phillips-Medisize 是 Molex 旗下公司,在医疗技术领域和多个受到严格监管的行业中拥有 60 多年成熟的产品实现能力,从而为客户提供支持。凭借精密注塑成型、高性能医疗互连、复杂定制电缆组件、光纤技术等一站式综合专长,我们助力当今体外诊断创新技术加速成型——通过优化患者护理方案,积极改善全球患者的生活质量。

数字解读

图片

1130 亿美元

体外市场规模

图片

11 亿

可穿戴设备销量

图片

20%

医疗科技支出增长率

特色资源


未来医疗科技的解决方案

随着计算机巨头和消费类产品制造商进入医疗器械市场,带来了巨大的创新潜力。本白皮书预测了成功之路。

医疗监护的未来

可穿戴设备将成为未来医疗监护和诊断的重要工具。Molex 和 Avnet 对工程师们进行了一项调查,询问这些设备的未来发展方向。

图片

Molex 实现以从业者为本的设计

医疗专业人员需要对他们使用的设备充满信心。了解 Phillips-Medisize 如何通过为技术投资来简化新诊断解决方案的开发。

图片

移动设备的未来

医疗科技行业正在欣然接受使用移动设备。Molex 询问行业领导者:“接下来会发生什么?”

图片

特色视频


为现实生活设计医疗可穿戴设备

下一代技术

特色产品


FFC/FPC 连接器

图片

Quad-Row 连接器

图片