跳至主要内容

行业领域

每个行业都有独特的要求。然而,它们都有一个共同的特点:需要创新的互连系统解决方案。我们由工程、制造和供应链专家组成的全球跨学科团队致力于帮助企业改善设备功能,应对复杂的监管环境,并超越客户期望。无论您是汽车、医疗器械、消费设备还是其他专业制造商,我们都拥有将您的产品推向市场所需的产品、能力、专业知识和全球布局。

汽车和运输


汽车

汽车环境依然严苛,未来的车辆制造过程中,设计师需要与具备所需能力、全球影响力和解决方案的企业合作。

探索汽车 

农业机械

到 21 世纪中叶,全球人口预计将达到 100 亿,自动化、人工智能和先进的机械将在未来的农业中发挥关键作用,助力未来的农民满足全球人口对粮食的需求。

探索农业机械

通信


电信

随着从模拟技术向数字技术的转变,世界需要依靠能够提供高速数据传输以及出色质量和性能的网络。通过毫米波 (mmWave)、射频、电源和无线组件,Molex 实现了各种功能,为 5G 和未来发展铺平了道路。

探索电信 

无线基础设施 

从最小的手持设备到最复杂的智能工厂,我们越来越依赖最新的无线基础设施技术,来为日常生活提供所需连接。无论是为蓝牙等短距离技术创建天线,还是为大型 WiFi 网络和 5G 搭建基础设施,Molex 的专业知识和经过验证的业绩记录都有助于提供前沿的高性能无线连接。

探索无线基础设施 

应用

RF 天线

消费品


家用电器

随着产品在设计和功能上变得越来越复杂,它们对设计工程师和装配技术人员都提出了新的挑战。Molex 的专家工程师,结合行业领先的连接器组合,可以支持您的家用电器从设计到最终组装的创新。

探索家用电器

移动设备

随着智能手机和可穿戴设备在增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 等令人期待的应用中扮演新角色,设计人员在为客户提供最新功能时面临着复杂的挑战。Molex 在为移动设备、智能手机和可穿戴技术设备创建微连接方面拥有超过 30 年的经验,无论是有线还是无线解决方案,都能为其设计与制造提供有力支持。

探索移动设备

可穿戴设备

可穿戴设备带来了方便的实时信息跟踪,可以实现个人健康、互动游戏、导航和性能监控,而且它们的潜力还在不断增长。Molex 拥有深厚而广泛的能力、技术和专业知识,能够为此创新市场开发尖端解决方案。

探索可穿戴设备

数据中心和云


数据中心连接 

由 AI 驱动的数据需求正急剧增长,迅速超过了满足这些需求所需的数据中心实际空间的增长速度。Molex 通过高密度连接器和多线互连系统来应对这一挑战,这些连接器可将更多带宽封装到更小的外形尺寸中,从而在紧凑、可维修的设计中实现更高的数据传输率。

探索数据中心连接

网络

网络和数据中心架构是信息经济的核心,集成了光纤、铜和射频技术以满足前所未有的高速性能需求。凭借全方位的能力和无与伦比的工程设计专长,Molex 提供了灵活、可扩展的网络解决方案,以满足不同行业对更快、更小和更高效应用的需求。

探索网络

数据中心的电力

作为互联网枢纽,数据中心提供基础设施和服务,让企业和个人能够传递、存储和访问数据。数据中心需要大量的电力来运行,因此需要性能强劲且运行稳定的组件。Molex 带来了大功率连接器领域的专业知识,让您能够为您的数据中心应用实现高性能。

探索数据中心的电力

服务器和存储

为了满足不断增加的需求,现代数据中心必须提供强大的互联性、可靠性和性能,以及最佳的信号完整性和效率。Molex 通过在设计过程的早期进行协作、提供无与伦比的工程专业知识以及行业领先的高速互连系统解决方案,帮助解决复杂的数据中心挑战。

探索服务器和存储

能源管理与电气化


电池储能系统

要满足紧凑型、高密度电池储能系统 (BESS) 的需求,相关组件必须具备优异的热稳定性、可靠的能量传输性能以及面向未来的可扩展能力。Molex 提供可定制的高电流互连系统,采用 COEUR 插座技术,为住宅、商业和公用事业系统提供稳固的低电阻连接。

探索 BESS

充电基础设施

随着电气化格局快速发展,Molex 正在应对各种设计挑战,并为电动汽车充电开发安全、合规的互连系统解决方案。

探索充电基础设施 

HVAC 系统

暖气、通风和空调 (HVAC) 设备需要结合先进的物联网和智能家居功能,以保持市场竞争力。了解 Molex 连接组件和柔性接口如何帮助制造商将最新技术趋势整合到 HVAC 系统中。

探索 HVAC 系统

应用

家庭储能

能源存储

医疗保健


诊断

体外诊断需要高度专业化的设备和高可靠性的部件。当今的领先企业往往求助于全球一体化的专业供应商,这些供应商知识渊博,可以提供全方位的支持,并助力实现更高的生产效率。

探索诊断

给药解决方案

给药系统不再是简单的机械设备,现在它们集成了最新的小型化电子设备,帮助实现新型生物制剂和药物的配给,同时助力降低成本,改善患者的治疗效果。

探索给药解决方案

医疗技术

以人为本的护理和满足患者的期望正在推动医疗技术(MedTech)行业的革命。电子元件小型化的最新进展为设计人员提供了重新构想和人性化医疗设备的机会,以造福患者和护理人员。

探索 MedTech

工业


电气和电源

在为工厂供电时,制造公司和工程师需要性能、可靠性和安全性。世界各地不同行业领域的客户都深信,Molex 能够提供创新的电气和电源解决方案,带来无与伦比的质量和可靠性。

探索电气和电源

工业自动化

与消费者环境类似,恶劣的工业环境同样需要加强功能安全和信息安全。Molex 为客户提供广泛的坚固设计和工程基础设施解决方案,专门针对苛刻的制造环境,包括汽车、物料搬运、食品和饮料、商用车等。

探索工业自动化

重型设备挖掘机示意图。

机器人


类人机器人

类人机器人设计中的一个常见挑战,是在不限制运动的前提下,通过机架、关节和末端执行器布设数据和电源。工程师必须充分利用有限的空间,同时在多轴关节和传感器系统中采用小型化组件。Molex 互连系统解决方案支持紧凑型类人机器人设计,同时提供满足苛刻的、高拔插率使用所需的耐用性。

探索类人机器人

运用于生产线的机械臂示意图。

测试和测量


射频测试和测量

从实验室转向实际应用场景时,可能出现测量不确定度和信号损耗问题。Molex 精密射频连接器和加固型电缆组件能够有效减少这些变量,在要求严苛的高频应用中确保精准、可重复的信号完整性。

探索射频测试和测量

Illustration of test and measurement equipment.