跳至主要内容
两名工程师协作开发原型。

关于

工程专业知识

将想法转化为实际产品需考虑诸多因素:可行性、功能有效性、成本、效率、质量和安全。所有这些因素必须协同衔接,才能开发出超越现有解决方案,取得切实改进的产品 应对这些挑战并将创新转化为实际成果的关键要素,在于卓越的工程专业知识。

总览


在当今日新月异的数字化世界之中,人工智能相关技术迅猛爆发,航空航天和国防产业的地位日益凸显,汽车行业技术突飞猛进,形形色色的诸多因素,都在不断提升工程专业知识的价值。随着这些市场以及电器、医疗技术、工业和电信的快速发展,复杂的设计挑战正以迅猛的速度涌现,亟需行之有效的解决方案来支撑持续增长。

成功的新产品开发,从设计到测试、制造和交付的每个阶段都离不开工程专业知识。专业化同样至关重要。我们的团队由专业的工程师组成,专注于电气、机械、系统、制造、软件、质量、测试和验证、功能安全等领域。 为了满足这些需求,现代工程部门必须配备尖端预测工具来简化原型设计流程,同时还需拥有最先进的测试设施,以确保长期的产品可靠性、降低风险并提供全球支持。 

探索 Molex 团队如何在卓越和可靠性设计等重要领域与客户合作,将这些原则付诸实践,同时采用最新的数字工程技术,在不断变化的环境中保持领先地位。

拥抱数字化工程

今天的工程师拥有比以往任何时候都多的工具。在 Molex,我们利用预测工程帮助客户快速、可靠、经济地将产品推向市场。在生产任何物理部件之前,先在数字环境中创建原型和流程,可以使整个生产过程(从设计到制造)变得更精简、更可预测,且更具协作性。

工程师在计算机上使用数字工程工具。

可靠性设计

电气化和自动驾驶等新架构和创新正在改变汽车行业。因此,新组件应运而生,故障模式也随之发生转变,从而改变了设计格局。为了跟上这些变化,必须更新测试方法才能进行有效验证。 汽车工程师必须考虑所有这些因素,同时依靠一系列公认的标准,包括 ISO、SAE、USCAR 和 IEC,作为评估产品性能的参考标准。 基于这些不断发展的验证要求,工程师们正在采用先进的测试方法与数据驱动方案,帮助预测连接器在汽车应用场景中的可靠性。

了解工程师如何使用改进的测试和验证方法,适应汽车技术的转变

汽车电气设计示意图。

工程行业专业知识


从表面上看,工程学似乎是一套固定的原则与技能体系,但真正的创新所需远不止于此。行业专业知识、卓越制造能力与紧密合作是实现产品成功的关键要素。Molex 连接器解决方案在广泛的市场中占据核心地位,依托由行业专家和制造业领袖组成的全球团队,共同将创新概念转化为实际成果。


支持全球互联的世界

在日益数字化的世界中,近距离协作的价值仍然至关重要。要在当今竞争激烈、快节奏的全球经济中蓬勃发展,需要可用于实操的工程专业知识,并能够在需要时精确地讨论概念或排除问题。Molex 将全球布局与当地专家相结合,能够及时提供支持、有效解决问题、带来卓越的客户体验。这种方式确保创新和问题的解决都发生在最为关键的地方,即客户的设施中。

Crowd of people on network connection lines.

让工程焕发生机

工程最终由结果来判断:即开发出支持苛刻市场目标的最终产品。为了实现这一目标,工程专业知识必须与卓越制造相结合,在整个产品开发过程中无缝贯穿,进而整合各方资源。全球每一家 Molex 工厂都按照同一套标准化操作指令运行,并且配备专用机械,以确保我们生产的每件产品的一致性、效能和质量。

Cutting of metal. Sparks fly from laser, close-up

案例研究

以工程专业知识和卓越制造为基础,案例研究提供了如何将这些原则成功应用于不同项目的具体示例。这些真实案例聚焦面临的障碍、克服障碍的方法以及由此产生的成果,说明了质量流程和团队合作对于开发一致、优质产品的重要性。探索多个关键行业的案例研究,了解协作如何帮助公司解决复杂挑战、加快创新并缩短产品上市时间。

一名人员坐在放有文件的桌前,正使用笔记本电脑开展研究项目

相关内容


让创新成为可能

工程师不断创新,帮助客户打破现状。

一位女士站在数据中心室内,拿着一台笔记本电脑。

注重质量

质量始于工程专业知识。 

高科技机器人在装配线上执行质量管控。

增进客户关系

工程团队采用以客户为中心的方式推动创新和卓越。

人们在现代化办公室中央握手。

投资工程团队

人才发展机会搭建起输送优秀工程师的人才管道。

工程师在台式电脑前工作时,使用卡尺检查零件的尺寸。