跳至主要内容
可靠性

可靠性设计

可靠性或许有一个看似直白的定义,即产品在整个生命周期内始终如一地达到预期性能标准,但在实践中,可靠性要复杂得多。毕竟,始终如一、预期和生命周期在不同行业、不同应用乃至同类设备之间都存在显著差异。

随着设计周期不断缩短、设备复杂性日益增加,设计工程师如何既满足业务和客户需求,同时又不牺牲可靠性? Molex 的一项全球调查针对这些问题及更多相关内容展开了探讨,以收集有关可靠性设计的洞见。 

总览


一家公司产品的可靠性认知度是品牌忠诚度的首要因素,但也给设计工程师带来了复杂的挑战。在物联网 (IoT) 的强力推动下,电子设备正同时经历着连接和复杂性的演进,而在成本、尺寸、可制造性等方面的权衡考量,可能会对产品的长期可靠性造成毁灭性影响。 

劳动力老龄化的威胁以及随之而来的专业知识流失,加上人工智能 (AI) 和先进模拟等新兴技术带来的潜在机遇,使保障可靠性的工作变得更加复杂。如今,公司比以往任何时候都更需要借助可靠性方面的资源来补充团队力量,帮助规避各种陷阱,既保护品牌和产品声誉,也确保新技术的持续采用。   

探索可靠性面临的挑战、需要的解决方案与创新实践,包括评估与验证方法、标准与认证、新型预测工具,以及像 Molex 一样值得信赖的供应商的重要性。

特色资源


可靠性和硬件设计:系统架构师和设计工程师调查

可靠性公认是维系客户的关键,但往往因设计妥协、规划延迟和测试窗口缩短而面临下行压力。在可靠性设计方面长期积累的经验对于理解和应对这些复杂性至关重要,但如今正因员工流动而面临风险。很明显,产品可靠性正处在一个转折点上。以后的发展方向是什么?

我们对全球 756 名系统架构师和设计工程师进行了调查,以便更深入地了解他们在进行可靠性设计时所面临的挑战,并收集他们对未来的预测。

设计可靠设备的五个考虑因素

尽管设计人员面临着大量看似相互冲突的业务需求和客户期望,但实现其他目标并不需要牺牲可靠性。我们汇编了工程师通常优先考虑的五项标准,以及保障长期可靠性的创新举措,范围涵盖预测性工程到采用其他行业的元器件,以下是一些实用要点。 

可靠性概览

随着客户对更小尺寸、更强性能设备的期望不断增长,提供可靠性能也变得愈加复杂。 

本电子书将探讨各行各业的设计工程师如何平衡产品性能、业务需求与可靠性,同时将深入解析我们的“可靠性与硬件设计调查”所得出的关键洞见。 

电子书

突破极限:加速使用寿命测试是数据中心可靠性的关键

对于计划持续运行多年的数据中心设备而言,加速测试流程对于确定长期可靠性至关重要。但针对液体浸没式冷却的传统加速使用寿命测试 (ALT) 尚未确立。探索最常见的 ALT 方法与标准,以及 OCP 等组织如何处理液体环境。 

电网挑战与能源管理创新

不可靠的老旧电网促使需要实现电网现代化。值得庆幸的是,新的智能电网技术将为实现可靠配电铺平道路。 

可靠性之路:如何通过极限失效测试确保长期性能

在汽车变得日益复杂的世界中,按照通用规范测试组件可能无法再准确反映现实世界的使用情况。极限失效测试如何帮助确保组件在关键时刻和关键位置可靠运行?    

构建质量文化以改善医疗保健制造

虽然可靠性是各行各业的关键要求,但医疗保健制造业将这一要求转化为对质量的重视。行业标准、认证和注册定义了患者对医疗器械的最低期望。但我们对质量的承诺深深植根于我们所做的一切。

TL

全球可靠性实验室

品牌声誉攸关,加之影响产品可靠性的因素众多,将下一代产品推向市场总是伴随着风险。Molex 全球可靠性实验室的建立正是为了帮助降低这一风险。

凭借工艺完整性和数十年所积累的深厚工程专业经验,我们的内部团队从产品开发之初就确保可靠性,优化产品设计,避免意外的返工和额外成本。

工程专业知识

根据我们的可靠性调查,91% 的设计工程师认为,值得信赖的成熟供应商对于提供可靠的产品至关重要。在 Molex,我们对这一责任绝不掉以轻心。 

我们花费了数十年时间,将工程专业知识融入产品生命周期的每一个阶段。我们行业领先的全球工程能力和互连系统解决方案产品组合,确保客户的产品从概念构思到最终实现,全程顺利推进。

案例研究

Pile Dynamics 与 Molex 合作,改进结构基础的质量测试

改进的产品质量、更快的上市时间和可靠的供应链管理,确保全球都能使用世界领先的动态基础测试解决方案。

George P.
“对我们来说,Molex 不仅仅是一家供应商。他们是我们业务不可或缺的一部分,将解决方案带到我们真正重视的领域中,不仅能按时交付,而且通常还能提前。”
George Piscsalko
首席执行官
Pile Dynamics, Inc.

其他资源


博客

基于有限数据的加速可靠性测试

紧张的工期和昂贵的样品制备成本,往往使工程团队不得不在数据有限的情况下进行加速可靠性测试。本博客将介绍一种可感知不确定性的工作流,它将闭式斜率估计、自助法噪声注入和蒙特卡洛包络相结合,仅需少量测试点即可支持可追溯、低风险的退化判定。了解 Molex 如何帮助减少误报、优化测试计划并加速产品上市。

在实验室环境中,工程师对连接器进行加速可靠性测试。

博客

确保数据中心准确性和性能的关键

云计算、物联网的发展以及移动设备在日常生活中的普及使得具有创新性的高效率的数据中心的必要性超过了以往任何时候。如何确保当今日益复杂的数据中心具有敏捷性、适应性、分布式、高效性和智能性,这是我们这个时代的挑战。

博客

确保电磁兼容性

随着全球联系日益紧密,以及产品内部电子元器件密度的不断提高,EMI 已成为设计工程师必须应对的重大威胁。我们的 iNARTE 认证测试工程师团队,将 EMC 设计、分析和测试方面的专业知识,与最先进的 EMC 测试实验室和模拟工具相结合,确保即使在汽车、航空航天和医疗等监管最为严格的行业中也能实现合规。  

博客

投资全明星工程团队

在设计流程不断演进、客户期望日益提高、设计周期持续缩短的背景下,打造一流的设计工程团队并为其成功投入资源,比以往任何时候都更加重要。查看我们的“设计工程师畅所欲言”调查,了解在机遇、挑战和需求方面都有哪些调查结果。