跳至主要内容
正以传输率 224 Gbps-PAM4 运行的 AI 数据中心。

在拐点处:发挥 224 Gbps-PAM4 的能力

由于 OpenAI 的 ChatGPT 一夜成名,生成式 AI 现已变得家喻户晓,正在重塑现代数据中心的定义。了解 224 Gbps-PAM4 技术如何实现生成式 AI 革命,以及 Molex 莫仕的 224G 解决方案组合为什么处于行业领先地位。

阅读时间:4 分钟

作者:Gus Panella
互连技术总监

近年来,随着生成式模型的推出,人工智能 (AI) 领域经历了重大转变。得益于 OpenAI 通过 ChatGPT的一夜成名,生成式 AI 现已家喻户晓,它利用先进的深度学习技术创作出无异于人类生成的内容。这项突破性的技术使机器能够分析庞大的数据集,并生成全面的瞬时响应,内容输出范围从文本到视频、音频、图形等。随着生成式 AI 的发展和日趋成熟,它不仅要改变我们的基本数据处理方式 - 实际上它已经做到了这一点。

生成式 AI 仍将是智能手机出现后最具影响力的新技术,可以说,其影响力足以被视为一场新技术革命。生成式 AI 的发展步伐与其用户采用率高度一致。现在,这就是一场比赛,看谁不仅能够培养出最有价值的 AI 应用,还能迭代和扩展其运作。

生成式 AI 正在转移数据中心的焦点

预计到 2030 年,AI 将成为一个价值 2 万亿美元的产业。随着汽车、量子计算、软件开发、基因学和数据挖掘等各个领域的应用呈指数级增长,从科技到零售等各个行业的公司都需要为这一里程碑做好准备。

为了满足 AI 对海量计算能力和存储容量的需求,超大型企业必须考虑连接计算资源,并开创出专用生成式 AI 数据中心的新时代。这种面向未来的想法直接导致了 224 Gbps-PAM4 解决方案的开发。224G 技术于两年前开始开发,推动了半导体和互连领域的物理定律,成为支持生成式 AI 革命的架构。

数字孪生是对现实世界的虚拟建模

224 Gbps-PAM4 发展的另一个驱动因素是数字化转型的趋势,例如使用数字孪生。从具体产品到整个供应链,各公司正在迅速采用数字孪生技术开发、测试和保护高价值实体对象和流程。

在制造业,数字孪生会监控设备性能,优化生产流程并预测所需的系统维护。在物流领域,数字孪生可以通过提供替代路线或时间建议,为应对自然灾害做好准备。在医疗保健领域,数字孪生有助于规划各个患者的治疗并实现远程患者监控。在航空航天和国防领域,数字孪生技术有助于飞机设计,并且能够提高效率和安全性。Molex 莫仕在自己的预测工程流程中使用数字孪生,以在设计和原型设计过程中更快、更好地与客户协作。

数字孪生依靠实时数据虚拟模拟对象或流程在其整个生命周期中的行为和操作,这对数据中心提出了非常高的要求。

重新设想 224 Gbps-PAM4 生态系统的连接

虽然 112 Gbps-PAM4 信号传递技术相对于其前身 56 Gbps-PAM4 来说是一个巨大的飞跃,但从 112 增加到 224 并不只是“让其速度提高一倍”那么简单。224 Gbps-PAM4 依靠架构创新实现其速度目标和性能标准。

为了开发稳定、高效的 224 Gbps-PAM4 通道,整个硬件架构和支持组件必须适应新的限制。专为 224 Gbps-PAM4 级别的数据传输率而设计的系统带来了诸多实际挑战,与信号完整性、EMI 降低、热管理等各个方面相关,并强化了这一概念,即并不是“如何使用 224G 技术升级超大型数据中心”,而是“如何使用 224G 技术构建 AI 数据中心。”

共同开发:224G 的差异化因素

参与技术拐点一直以来都是一件激动人心的事,尤其是能为我们的社会提供重要价值益处时。Molex 莫仕有意与行业合作伙伴共同开发 224 Gbps-PAM4 解决方案。虽然有诸多 224G 解决方案将进入市场,但 Molex 莫仕的差异化方法提供了独特的客户优势,并让我们在竞争中脱颖而出。

与整个生态系统中的设计工程合作伙伴并肩合作,确保了 Molex 莫仕能够提供最高质量的电气通道,并具有生成式 AI 所需的性能水平,而这一性能水平会受到实际应用过程中的需求影响。我们的联合开发方法让各行各业的主题专家一起解决组件、硬件、架构、连接、机械完整性和信号完整性之间的互操作性,从而解决电气通道的物理问题并设计具有出众性能的机械解决方案。

Molex 莫仕认为以下三个因素对于成功实现与 224G 相关的承诺至关重要:

  1. 与在不同学科和设计领域拥有深厚工程设计专长的组织合作,并为复杂的客户应用提供经过验证的广泛支持。
  2. 在全球范围内有效实施解决方案的能力。
  3. 共同开发的思维起因于公开透明的要求,与合作伙伴紧密结合,从最早的概念阶段到有效地将最具创新的解决方案推向市场。

由于 Molex 莫仕对该主题的深入了解以及与行业领先的客户进行共同开发,我们在支持 224 Gbps-PAM4 方面处于领先地位。

在创新的前沿:Molex 莫仕提供革命性的 224G 解决方案

随着 224 Gbps-PAM4 技术的不断发展,各个公司都需要具有一整套选择的综合解决方案来解决其硬件架构问题。因此我们同时发布完整的 224 Gbps-PAM4 产品组合,这一产品组合由我们的系统架构设计协商方法提供支持。该更新后的产品组合包含“使用多种芯片对芯片连接方案构建端到端 224G 系统以实现优化系统设计”所需的互连组件。这些产品包括背板连接器和背板电缆组件、近封装/近 ASIC 连接器、平行板互连以及一系列 OSFP 型电缆和连接器 – 它们均支持 224 Gbps-PAM4。这种“尽力一搏”的独特方法是 Molex 莫仕区别于其他高速数据方案的另一种方式。

增加数据传输量和处理量的需求并非趋势。生成式 AI 和数字孪生等技术将继续存在,要求会随着时间的推移而发展。各公司越早接受这一项全面的技术转变,就能越快地支持社会现在所需的 AI 应用类型。作为 224G 技术的合作伙伴,Molex 莫仕已准备好引领不断发展的数据中心领域前行。

相关内容


扩大下一代数据中心规模

带宽密集型应用将继续存在,它们的需求只会随时间增长。为 224 Gbps-PAM4 数据传输率扩展架构将不是可有可无。了解 Inception、CX2-DS 和 Mirror Mezz Enhanced 如何提供明日超大型数据中心所需的灵活性和可扩展性。

利用 224G 解决方案实现下一代数据中心

我们正处于 AI 革命的边缘。为了保持领先,我们需要新的基础设施。了解 Molex 莫仕全面的行业领先 224 Gbps-PAM4 产品组合和定制架构设计如何支持专为生成式 AI 及其他领域打造的新型数据中心。

下一代 224G 数据中心。

数据中心存储和服务器解决方案

AI 和智能应用的指数增长,催生了对采用创新服务器和存储技术的数据中心的需求。从智能家居到未来的工厂,数据中心构成了收集、处理和存储信息的互联网支柱。了解现代数据中心如何提供强大的互联性、可靠性和性能,以及最佳的信号完整性和效率。

两名操作员在智能 AI 数据中心协同工作。

数据中心网络解决方案

Molex 利用数十年的工程设计领域经验,提供满足最高质量标准的数据中心网络解决方案。请访问我们的网站以了解更多信息。
数据中心网络工程师在检查网络性能。