跳至主要内容
alt text

BittWare发布配备Intel®Agilex™M系列和I系列的PCIe 5.0/CXL FPGA加速器 推动内存和互连性改进,并且降低风险

2022 年 08 月 02 日

消息


  • BittWare加入Intel的Agilex M系列早期使用计划,以推动开发用于内存密集型应用的FPGA解决方案
  • BittWare新添两种全新的Intel Agilex I系列 SmartNIC加速器,打造最广泛的Intel基于FPGA加速器的企业级产品组合
  • 与Intel进行数十年的合作,使客户可随时获取高性能计算、计算存储、网络和传感器处理领域的的成熟产品
新罕布什尔州康科德Molex莫仕旗下的子公司BittWare是用于边缘和云计算应用的企业级加速器的领先供应商,今天推出了采用Intel Agilex FPGA的新型存储卡和服务器级解决方案。全新的BittWare IA-860m利用高达32GB的HBM2e系统内置内存和16线路PCIe 5.0(具有CXL升级选项),帮助客户解决受内存限制的应用工作负载。

BittWare还新增了Intel I系列级基于FPGA的产品,推出支持高性能接口的IA-440i和IA-640i加速器,包括400G以太网和PCIe 5.0(CXL选项)。这些最新的型号与BittWare现有的Intel Agilex F系列产品相得益彰,是市场上数一数二基于FPGA的最广泛Intel Agilex产品组合之一。这项产品发布进一步巩固了BittWare对解决高性能计算、存储、网络和传感器处理应用日益增长需求的承诺。

BittWare销售和营销副总裁Craig Petrie表示:“BittWare很高兴能够应用Intel的先进技术,以快速、低风险的方式解决日益棘手的应用问题。我们与Intel长期合作,具备最新开发工具(包括OneAPI)的专业知识,并与Molex莫仕的全球供应链和制造能力密切结合,使BittWare能够将开发时间缩短12至18个月,同时确保从概念验证顺利过渡到批量产品部署。”

推动创新
BittWare被挑选参与Intel Agilex M系列的早期使用计划(EAP),以加快交付基于FPGA的解决方案,其中囊括了Intel最新的技术进展成果。为此,BittWare的世界级工程团队将充分利用系统内置的HBM2e(高带宽内存)DRAM堆栈、芯片内SRAM、支持外部同步DRAM(SDRAM)下一代内存(包括DDR5)等多方面的优势。

Intel公司的副总裁兼可编程解决方案总经理Deepali Trehan表示:“我们很高兴与BittWare合作,在扩充Intel基于FPGA的解决方案同时,为我们全新的Intel Agilex M系列fpga提供动力。多年来,BittWare一直大力支持我们的Intel Agilex旗舰产品路线图,并利用Intel的OneAPI开发工具包来加快解决方案的开发和交付,使我们的客户能够在终端市场和应用程序中实现高水平的性能和能源效率。”

应对指数级的数据增长
BittWare和Intel共同开发加速多种工作负载处理的解决方案,包括机器学习推理、数据库加速和非易失性内存标准(NVMe)计算存储、网络测试和测量、5G蜂窝测试和传感器处理。因此,两家公司都做好准备,满足客户对于高速网络、计算和存储加速不断增长的需求,以应对具备最高要求的应用程序和计算工作负载。

可用性
BittWare IA-440i和IA-640i加速器的早期接入设备预计于2022年第四季度上市,生产设备预计于2023年第一季度交付。IA-860m加速器的早期接入设备将于2023年第二季度推出,预计于2024年第二季度投产。这三款产品都将通过分销方式销售。关于适用条款和条件的详细信息,请访问www.BittWare.com

更多资源

  • 2022年8月2日至4日,在圣克拉拉会议中心将举办闪存峰会(The Flash Memory Summit),诚邀您参观BittWare展台(展位号734)
  • 关于BittWare基于intel的FPGA加速器产品组合,请访问www.BittWare.com/Intel

关于BittWare
BittWare是Molex莫仕旗下公司,从事企业级FPGA硬件的设计和制造,使客户能够快速部署解决方案并降低风险。BittWare拥有30年开发FPGA加速器的经验,是唯一能够满足企业级资质和生命周期要求的FPGA供应商,能够为客户批量部署解决方案。

英特尔、英特尔标识和其他英特尔标志是英特尔公司或其子公司的商标。

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系