跳至主要内容
dfg

未来是柔性的:FPC 和 FFC 推动小型化发展

电子世界正在转向一种新的现实,其中灵活性至关重要。FPC 和 FFC 使能适应复杂的形状和环境的小型设备数量激增。

阅读时间:6 分钟

随着设备变得越来越小、越来越便携,并且越来越与我们的生活密不可分,对能够轻松适应复杂形状和环境的组件的需求变得空前旺盛。柔性印刷电路 (FPC) 和扁平柔性电缆 (FFC) 引领着电子行业的这一变革,带来了前所未有的设计灵活性和性能提升。

然而,FPC 和 FFC 的潜力远不止提供灵活性。它们通过重新定义连接器和设备,为新一代电子产品铺平了道路,这些电子产品更高效、更可靠,能够满足现代应用的严苛需求。

柔性电子产品的兴起

要充分展现 FPC 和 FFC 的优势,为未来的设计提供更多可能性,就必须了解它们的复杂精细之处。这些先进的互连解决方案旨在实现最大的灵活性和紧凑的集成,使其成为优化设计敏捷性的首选。FPC 通过在柔性基板上采用蚀刻铜导体,可实现复杂的电路模式,而 FFC 则由嵌入柔性绝缘材料中的多个扁平导体组成。这些特性共同成就了无与伦比的灵活性、更小的尺寸和更轻的重量,使其成为需要在有限空间内采用复杂外形的应用的理想选择。

要有效利用 FPC 和 FFC,需要仔细关注设计复杂性、制造准确性、成本和长期可靠性。最佳性能的实现取决于细致的设计实践,尤其要注意导体宽度、间距、材料选择和弯曲半径,以防止信号衰减和确保可靠性。先进的制造技术和严格的质量控制措施可保持始终一致的质量。

精密制造工艺

FPC 的制造工艺涉及将薄铜膜覆于柔性基底上,然后进行蚀刻以生成精细的导电通路。然后将绝缘层和保护层层压到蚀刻铜膜上,形成耐用结构。FFC 的工艺更简单,将导电层层压在绝缘材料之间即可。与 FPC 不同,FFC 不需要蚀刻工艺。这种简化的生产方法有助于更多标准 FFC 选项的供应,例如 Premo-Flex 提供的选项。FPC 和 FFC 的最后一步是使用焊接或粘合剂粘合到其他组件上,以确保牢固连接。

当前应用

FPC 和 FFC 因其灵活性和小型化而广泛应用于各个行业。精密的制造和有针对性的设计使其成为智能手机、平板电脑和可穿戴设备等消费电子产品的理想选择。在汽车领域,FPC 和 FFC 对于先进驾驶辅助和信息娱乐系统、摄像头、照明、制造和组装不可或缺。在医疗领域,这些技术最常用于诊断设备和可穿戴健康监测器。因在苛刻、恶劣的环境中具有可靠性和高性能,FPC 和 FFC 还广泛应用于工业自动化、机器人和航空航天领域。

通过关注细节问题,FPC 和 FFC 业已实现对多种实际应用和持续技术进步的支持,从而推动小型连接器领域的重大变化。

提高连接器设计的灵活性

将 FPC 和 FFC 集成到连接器设计中,为重大产品创新开辟了可能性。它们越来越多地作为弹性扩展件(称为“尾部”)纳入连接器设计中,其轻薄小巧的外形可以实现更小的连接器封装,从而实现更紧凑的设备设计。带有 FPC 或 FFC 尾部的连接器可以适应精确的弯曲和曲线,以提高产品的耐用性。集成 FPC 和 FFC 可简化装配流程。设备包含的组件更少,并且与刚性电缆相比,连接器更易于处理。

创新的外形和设计

FPC 和 FFC 固有的灵活性正在推动以前无法实现的创新连接器设计,助力电子互连开拓创新。显著的产品特性包括:

  • 零插入力 (ZIF)
    得益于 FPC 和 FFC 触点,ZIF 连接器现在更加可靠且使用简便。这些连接器可确保与插配接口的接触轻柔且牢固,从而方便制造、减少磨损并延长连接器的使用寿命。
  • 可折叠
    智能手机和平板电脑等可折叠设备需要能够承受反复弯曲和屈曲,而不会影响性能的连接器。FPC 和 FFC 对于确保最可靠、最灵活和最耐用的设计至关重要。

相关示例清楚地表明,FPC 和 FFC 为连接器和设备的设计提供了新的可能性。然而,最大程度发挥其优势需要一套额外的工程策略。

应对设计和制造挑战

要充分利用 FPC 和 FFC 技术的潜力,工程师和制造商必须仔细研究设计考虑事项和制造复杂性。

设计挑战

在 FPC 或 FFC 有限的空间内设计复杂的电路图形具有挑战性,需要仔细的规划和必要的布线软件来组织信号路径,并最大限度减少串扰。由于阻抗变化和串扰,在柔性基板上保持高速信号完整性会很困难,因此工程师必须勤于使用可控阻抗设计,选择合适的材料并采用详细建模。此外,减小 EMI/EMC 需要适当的屏蔽材料、导电粘合剂和精心的布局实操。

制造中的挑战

FPC 和 FFC 的复杂精细性质需要多层精确对齐。先进的制造设备、准确的配准标记和光学校准系统对于优化精度至关重要。确保材料相容性也至关重要,因此需要进行全面的材料测试和优化粘合工艺以解决兼容性问题。

可靠性挑战

使用 FPC 和 FFC 的产品反复弯曲和屈曲会导致疲劳故障,但屈曲寿命测试和仔细的材料选择可以显著提高疲劳抗性。同样,腐蚀也会因暴露在湿气或化学物质中而降低性能,但保护涂层、密封、气密密封和耐腐蚀材料可以减轻这些风险。此外,极端温度变化会影响 FPC 和 FFC 的机械和电气性能。使用具有极广工作温度范围的材料并采用热管理技术,可以解决这些问题。

只解决其中一个领域的问题是不够的。柔性组件的成功实施依赖于对工程和制造流程深入细致的重新思考。

Molex莫仕:引领柔性连接器技术

Molex 莫仕在柔性连接器技术领域处于领先地位,提供全面的高性能 FPC 和 FFC 解决方案。Easy-On FFC/FPC 连接器体现了公司致力于打造以客户为中心的解决方案。凭借间距尺寸、电路数和执行器类型的广泛选择,设计人员可以开发高度定制和高效的产品。这些连接器经过精心设计,在严苛的环境下表现出色,是消费电子产品、移动设备和汽车应用的理想选择。

作为全球制造商值得信赖的合作伙伴,Molex 莫仕致力于提供优质的互连解决方案和全面的精密工程支持,助力客户取得成功。通过与客户密切合作,我们不断突破互连设计的界限,为各行各业的创新设备开辟新的可能性。

深入了解:阅读我们的坚固耐用的小型化报告

其他内容


应用

推动汽车组件小型化

随着汽车具备的设备和功能越来越多,在更小的空间和恶劣的汽车环境下保持可靠的性能就变得愈发重要。了解 Molex 莫仕的小型连接器如何做到既能承受道路的严酷考验,又能最大程度增加功能并优化空间。

报告

移动设备的未来

消费者移动设备已经历了长时间的发展,从最初的电话变成管理人们生活方方面面的手持计算机设备。接下来又将如何发展呢?

xzv

博客

医疗健康消费化:医疗器械设计的新局面

设计医疗可穿戴设备几乎不允许出错。毕竟,患者将依靠这些设备来维持健康和福祉。了解设计师如何开发安全、舒适、有效的设备,且符合严格的法规。