読了時間: 6分
デバイスが小さくなり、携帯性が向上し、私たちの生活にますます不可欠になるにつれて、複雑な形状や環境にスムーズに順応するコンポーネントに対するニーズがかつてないほど高まっています。フレキシブルプリント基板(FPC)とフラットフレキシブルケーブル(FFC)は、エレクトロニクス業界におけるこうした小型化トレンドを牽引する技術で、かってないほど高いレベルの設計の柔軟性と性能向上を可能にしています。
また、FPCとFFCの可能性は、単なるフレキシビリティの提供だけに留まりません。これらの新技術は、コネクターやデバイスを再定義することで、より効率的で信頼性が高く、最新アプリケーションの厳しい要求に対応できる新世代エレクトロニクスへの道を切り拓いています。
フレキシブルエレクトロニクスの台頭
FPCとFFCの緻密な構造のすべてを理解することは、FPCとFFCのメリットを最大限に活かし、将来に向けた設計ポテンシャルを真に解き放つうえで非常に重要となります。これらの高度な相互接続ソリューションは、最大限の柔軟性とコンパクトな統合を実現するように設計されており、設計の機敏さを最適化するための最優先となっています。 FPCは、銅導体をフレキシブルな基板材料に装着してエッチングすることにより、洗練された回路パターンの形成を可能にします。いっぽうFFCは、フレキシブルな絶縁材料内に埋め込まれた複数のフラットな導体で構成されます。こうした特長によりこれまでにない柔軟性、小型化、軽量化を実現し、限られたスペース内で複雑なフォームファクターの構築が求められるアプリケーションに最適のテクノロジーを提供します。
FPCとFFCを効果的に活用するには、設計の複雑さ、製造精度、コスト、長期的な信頼性に十分な注意を払う必要があります。最適な性能を実現するカギとなるのが、導体の幅、ピッチ、材料の選択、曲げ半径にきめ細かく配慮した緻密な設計です。こうした設計上の配慮により信号の劣化を防ぎ、信頼性を保証します。高度な製造技術と厳格な品質管理対策により、一貫した品質を維持します。
精密な製造プロセス
FPCの製造工程では、薄肉銅膜をフレキシブルな基板材料に装着した後エッチングして、詳細な導体回路を形成します。次に、絶縁層および保護層をエッチングされた銅導体に重ねてラミネートすることで、耐久性のある構造を形成します。FFCの製造工程はFPCに比べるとシンプルで、絶縁材料の間に導電層をラミネートします。FFCの製造にはFPCのようなエッチング処理は必要とされません。こうした合理化された生産工程により、Premo-Flexを始めとする幅広い標準的FFCオプションの提供を可能としています。FPCとFFCのいずれも、最終製造工程において、はんだ付けまたは接着剤により他のコンポーネントにしっかりと接合されます。
現在採用されているアプリケーション
FPCとFFCは、その優れた柔軟性と小型化できる特徴のために、さまざまな業界で広く採用されています。FPCとFFCは、精密な製造工程と目的に応じた適切な設計を行うことで、スマートフォン、タブレット、ウェアラブルなどの家電製品向けの最適なソリューションとなります。自動車分野においては、高度な運転支援システムやインフォテインメントシステム、カメラ、照明、製造、組み立てに不可欠な要素となっています。医療分野では、FPCとFFCは非常に多くの診断機器やウェアラブル健康モニターに採用されています。またFPCとFFCは、要求の厳しい過酷な環境での信頼性と性能のために、産業オートメーション、ロボット工学、航空宇宙でも幅広く活用されています。
緻密なディテールに細心の注意を払って製造されるFPCとFFCは、幅広い現用アプリケーションや今後に向けた開発に続々と投入されており、コネクターの小型化の飛躍的な進化を支えています。
コネクター設計にフレキシビリティを導入
FPCとFFCをコネクター設計に統合することで、製品開発における大きなイノベーションの可能性が開かれます。その薄肉形状は、いわゆる"テール"と呼ばれるフレキシブルなエクステンションとしてますます多くのコネクター設計に組み込まれており、コネクターの専有面積が減って、デバイス設計がよりコンパクトになっています。FPCまたはFFC型テール付きコネクターは、曲げRや曲げ形状の精密な管理を可能にし、製品耐久性の向上に貢献します。FPCやFFCの統合は、組立プロセスを合理化させます。デバイスのコンポーネント数が低減し、コネクターは剛性ケーブルに比べて取り扱いが容易になります。
革新的なフォームファクターとデザイン
FPCとFFCの独特の柔軟性は、これまでは実現不可能だった革新的なコネクター設計を可能にし、電子接続の可能性を未知の領域にまで広げています。注目すべき製品特性には、以下が含まれます。
- ゼロ挿入力(ZIF)
FPC接点やFFC接点の登場により、ゼロIFコネクターの信頼性とユーザーフレンドリー性は以前に比べて向上しています。これらのコネクターは、嵌合インターフェースとの優しく確実な接触が保証されることで、製造が容易になり、摩耗が低減され、コネクターの寿命が延びます。 - 折り曲げ性能
スマートフォンやタブレットなどの折りたたみ式デバイスには、性能を損なうことなく繰り返し折り曲げできるコネクターが必要です。FPCとFFCは、信頼性が高く柔軟で耐久性のある折り曲げ設計を可能にするのに不可欠な要素です。
これらのアプリケーションは、FPCとFFCがコネクターとデバイス両方の設計に新しい可能性を開くことを示す良い例でしょう。ただし、これらの技術のメリットを最大限に実現するには、追加のエンジニアリング戦略が必要となります。
設計面と製造面の課題への対応
FPCやFFCのポテンシャルを真に活かすには、エンジニアやメーカーはこれらの技術の設計上の考慮事項と製造面での複雑性を十分に理解して対処する必要があります。
設計面での課題
FPCやFFCの限られたスペース内で複雑な回路パターンを設計するのは難しい場合があります。緻密なルーティングプランと回路設計ソフトウェアの活用により、信号パスを整理してクロストークを最小限に抑える必要があります。フレキシブル基板における高速信号のインテグリティの維持は、インピーダンスの変動やクロストークにより困難な場合があるという現実があるため、エンジニアは制御されたインピーダンス設計の使用、適切な材料選定、詳細なモデリングの採用に精力的である必要があります。さらに、EMIやEMCの軽減のためには、適切なシールド材料や導電性接着剤の使用と緻密なレイアウト設計が必要となります。
製造上の課題
FPCやFFCの複雑な構造を維持するには、複数のレイヤー間の正確なアライメントの維持が必要となります。高度な製造装置の導入、正確なレジスターマーク付け、および光学アライメントシステムの採用は、精度の最適化のために不可欠な要素です。材料間の互換性を保証することも必須であり、徹底的な材料テストと最適化された接合工程により互換性の課題に対応する必要があります。
信頼性面での課題
FPCやFFCを採用した製品であっても、折り曲げを何度も繰り返すと疲労破壊につながる可能性がありますが、曲げ寿命試験や的確な材料選定により疲労耐性を大幅に向上させることができます。また、湿気や化学物質への暴露による腐食は性能を低下させますが、保護コーティングや気密シール、耐食性材料の使用により腐食リスクを軽減できます。さらに、極端な温度変化は、FPCおよびFFCの機械的特性や電気的特性に影響を与える可能性があります。動作温度範囲の広い材料を使用し、熱管理技術を採用することで、こうした懸念に対処できます。
これらの領域の1つで問題を解決するだけでは不十分です。フレキシブルなコンポーネントを的確に導入するには、設計プロセスと製造プロセスを一から見直して根本から強化する必要があります。
モレックス: フレキシブルコネクター技術の先駆者
モレックスはフレキシブルコネクター分野の先駆者メーカーであり、幅広い高性能の FPC および FFC ソリューションを提供しています。Easy-On FFC/FPC用コネクターは、顧客重視のソリューションに対するモレックスのコミットメントを示しています。ピッチサイズ、回路数、アクチュエータータイプの幅広い選択肢の提供により、デバイス設計チームは高度にカスタマイズされた優れた効率の製品を開発することができるでしょう。これらのコネクターは、要求の厳しい環境で優れた性能を発揮するように設計されており、家電、モバイルデバイス、自動車アプリケーションへの採用に最適です。
モレックスは、世界のメーカーの信頼できるパートナーとして、高品質の相互接続ソリューションの開発と、お客様の成功を後押しする包括的で緻密なエンジニアリングサポートの提供に取り組んでいます。お客様と連携することで、相互接続設計の限界をさらに広げ、さまざまな業界における革新的なデバイスの新しい可能性を解き放ちます。
さらに詳しく: 堅牢な小型化についてのレポートを読む
追加コンテンツ