作者:Christophe Vinsonneau
供应商关系管理和 NPD 采购部高级总监
新产品开发中的供应链优势
传统的新产品开发 (NPD) 流程将供应链规划作为事后考虑事项,这在如今变化无常的市场中会构成重大风险,但该风险本身是可规避的。缺乏供应链智能的早期设计决策可能在无意中引入重大不确定性,导致易受材料短缺、交货周期波动和地缘政治贸易复杂性等因素影响。试图在开发周期的后期解决这些问题往往代价高昂。
制造商必须避免依赖单一来源组件或工程与采购团队脱节等常见隐患。为了摆脱被动解决问题的窘境,制造商需要一个主动式框架,将供应链战略融入 NPD 的每个阶段。这种方法将在产品设计之初就直接融入竞争优势。
早期供应链整合的战略优势
最具破坏性且代价高昂的问题往往源于早期设计决策,此时产品远未到达制造阶段,但各种依赖关系已然确立。概念阶段单一组件的选择可能在整个产品生命周期中产生持久影响。
例如,从地缘政治不稳定地区的唯一供应商处采购高度专业化的组件,会带来重大且集中的风险。同样,使用价格剧烈波动的材料来设计产品,可能产生难以预测的成本,威胁盈利能力。这些选择在基础层面就埋下了不确定性,引入了设计缺陷,而被动式供应链对此无力修正。
真正的主动式策略会提供对供应网络的全面可见性,构成抵御市场动荡的基础防线。该策略不会止步于简单的组件选择,而是会全面评估物料可获得性、成本通胀、地区合规要求和供应商能力等因素,全方位应对供应链风险。通过从项目初期就系统地评估这些因素,该方法能有效打破阻碍敏捷性的单一来源“设计锁定”困局。这是一种审慎周到的方法,可在外部因素升级为业务中断之前进行预判。
采用供应链导向设计思维模式
供应链导向设计 (D4SC) 思维模式为系统地应对这些挑战提供了战略框架。D4SC 从一开始就将供应链视为核心设计参数,从而将弹性嵌入到产品的架构中。这种方法在选择和开发的最初阶段就整合了采购灵活性与风险意识,将它们与传统技术规格置于同等地位。
这种整合带来了切实的成果。例如,在设计审核流程中设置一个强制性的 D4SC 关卡,直接将物料清单 (BOM) 总风险评分降低两位数百分比,从而在设计最终确定之前直面薄弱环节。
D4SC 的核心原则
D4SC 框架首先通过建立稳健的组件与采购策略,将战略转化为实践。该原则侧重于直接在物料清单 (BOM) 中构建可选性与稳定性,其关键策略包括:设计双重采购以防单点故障,以及通过“全球本地化”(L4L) 计划确保区域供应能力。推动产品家族间的组件标准化,可显著提升资源利用效率和促进重复使用。
第二个核心原则是整体评估,将评估标准从初始成本扩展至长期供应链可行性。该评估将详细审核关键供应商指标,包括首选供应商名单 (PSL) 状态、L4L 合规性、资质认证情况及历史表现。这种全方位的审核为的是在最终设计定型前,识别并消除潜在风险隐患。
从风险缓解到竞争优势
D4SC 框架不仅可以防止业务中断,更能将供应链重新定位为主动推动增长的引擎。头部制造商不再局限于防御性风险缓解,而是借助供应链智能来加速创新和市场进入。通过从初始阶段就构建长期可扩展性,他们获得了将市场波动转化为竞争优势的战略敏捷性。
弹性供应链可提供适应意外需求激增的敏捷性,从而抢占市场份额。这种能力在 AI 和数据中心等高增长领域具有关键优势,其根源就在于设计了能够快速扩展的供应网络。例如,通过正式的供应商关系管理 (SRM) 计划投资战略供应商合作伙伴关系,能够建立信任与能力的基石,从而为长期创新和未来发展提供支持。
这种从成本中心到竞争利器的转变,是通过一系列关键战略行动实现的。早期供应商协作能够获取新技术并提升制造效率,而敏捷设计则支持快速扩大生产规模。此外,战略性运用数字工具和市场情报,可通过更智能、更快速的采购创建独特优势。例如,从 Altium 和 Supplyframe 等平台获取的洞察,能够为这些重要决策提供所需的实时数据。
实现弹性运营的现代化框架
头部制造商通过现代化框架践行这些原则,整合数字工具以做出明智决策,建立结构化治理机制以确保责任落实,并要求跨职能部门协同配合。这种运营架构将战略意图转化为切实成果,实现长期目标与日常执行的有机衔接。
现代 NPD 框架的主要组成部分
构建一个具有灵活性的 NPD 系统需要三个核心要素协同工作。该过程首先是通过单一事实来源建立数字可见性,这依赖于集成的数字工具。集成的数字工具通过创建集中化的成本物料清单 (cBOM) 来提供这一基础,随后能基于交货周期、成本趋势和原产国依赖度等关键因素,自动对每个组件进行供应链风险评级。这些工具还会为高风险零件提供经过预先审核的可行替代方案,使设计团队能在不延误项目进度的前提下做出明智选择。
为赋予这些数字化洞察以权威性,第二个环节将引入结构化治理机制,通过在设计流程中设立强制性供应链风险评估和定期同行评审,以此作为正式关卡来实现。例如,高优先级项目可能需要每月由采购负责人及全球品类经理进行审核。这种结构化治理机制使得缓解潜在风险成为项目审批的一个必需且可审计的环节。
该系统的第三个环节,跨职能协同,则将协作直接融入组织结构之中。这涉及创建专门的 NPD 核心团队,将关键决策者汇聚到一起。在此架构下,工程部门界定技术可行性,采购部门就供应可行性提供建议,而产品管理部门则确保决策符合业务目标。通过协作,团队可避免因各自为政而导致的决策孤岛,从而防止下游供应链中断。
当数字可见性、结构化治理机制与跨职能协同这三个要素协同作用时,其影响是切实且可衡量的。这就是头部企业将供应链理论转化为战略资产的方式。
Molex 在新产品开发中确保供应链确定性
Molex 通过其 NPD 3.0 计划实施了这一现代化框架,该计划是其更宏大的智能数字供应链 (IDSC) 战略的核心产品开发引擎。从设计流程的最初阶段开始,IDSC 便将整个供应网络数字化,为工程师提供各组件的整体视图,详述其可用性、长期供应风险与合规状态。这也意味着 Molex 的客户与供应商能够在设计阶段就将供应链约束条件纳入考量,并能实时响应意外事件,在市场波动时灵活调整策略。
NPD 3.0 计划优化了成本并加速了新产品导入,这使 Molex 及其客户即使在波动的市场环境中也能信心十足地推出产品。该基础支持下一代计划:NPD 4.0。该计划目前正在开发中,目标是实现更高水平的敏捷性和降低风险。这一未来蓝图旨在实现更深层次的数字集成,将工程物料清单 (eBOM)、制造物料清单 (mBOM) 与 cBOM 连接起来,使整个采购生态系统能够实时做出更快速的响应。
当供应链智能主导新产品开发时,消除运营不确定性便成为强大的竞争优势。
充分利用全数字化供应链的力量。了解 Molex 智能数字供应链 (IDSC) 如何提供实时掌控,以预测风险和应对波动。