執筆:Christophe Vinsonneau
サプライヤーリレーションシップ管理およびNPD調達担当シニアディレクター
新製品開発におけるサプライチェーンの利点
今日の不安定な市場では、サプライチェーンの計画が後回しにされる従来の新製品開発(NPD)プロセスに頼ったままでは、重大かつ回避可能なリスクを引き起こします。サプライチェーンインテリジェンスを使用せずに行われた早期の設計決定は、無意識のうちに大幅な不確実性をもたらしかねません。こうした状況は、材料不足、リードタイムの変動、地政学的な貿易複雑性といった面で脆弱性を生み出します。サイクルの後半になってからこれらの問題を解決しようとしても、コストが法外に高くなる可能性があります。
単一ソースからのコンポーネントに依存したり、エンジニアリングチームとソーシングチームの連携を怠ったりするなどの一般的な落とし穴は、回避しなければなりません。メーカーが事後対応型の問題解決から脱却するには、サプライチェーン戦略をNPDのすべてのフェーズに統合するプロアクティブなフレームワークが必要です。このアプローチにより、競争優位性を製品設計の最初の段階から直接盛り込むことができます。
サプライチェーンの早期統合による戦略的利点
最も大きな損害をもたらし、最もコストのかかる問題は、製品が製造段階に到達するよりもかなり前の、初期の設計判断に起因するものであることがよくあります。構想段階におけるたった1つのコンポーネント選択が、製品ライフサイクル全体を通じて続く長期的な結果をもたらす場合があります。
例えば、地政学的に不安定な地域に拠点を置く単一のサプライヤーが提供する非常に特殊なコンポーネントを選択することは、重大な集中的リスクを引き起こします。同様に、価格が急激に変動する傾向のある材料で構築される製品の設計も、収益性が脅かす予測不能なコストを発生させるおそれがあります。これらの選択は、根本的なレベルで不確実性を組み込んでしまうため、事後対応型のサプライチェーンでは修正するすべがない設計上の欠陥の原因になります。
真にプロアクティブな戦略は、サプライネットワークを完全に可視化し、市場の混乱に対する基本的な防御力を提供します。これは、単純なコンポーネントの選択だけにとどまらず、材料の可用性、コストインフレ、地域的コンプライアンス、サプライヤーの生産能力といった要因を評価することによって、サプライチェーンリスクのすべての側面に対処します。このアプローチは、これらの要因を最初から体系的に評価することによって、俊敏な対応の妨げとなる単一ソースの「設計ロックイン」を解消します。これは、外部要因を計画的に予期しておくことで、それらがビジネスの中断へとエスカレートするのを防ぐ計画的な手法です。
Design for Supply Chainという考え方の導入
Design for Supply Chain(D4SC:サプライチェーンのための設計)という考え方は、これらの課題に体系的に対処するための戦略的フレームワークを提供します。D4SCは、最初からサプライチェーンをコア設計パラメーターとして扱うことで、製品のアーキテクチャーにレジリエンスを組み込みます。このアプローチは、選択と開発の最も早い段階に調達柔軟性とリスク認識を統合し、それらを従来の技術仕様と同様に扱います。
この統合は、具体的な成果をもたらします。例えば、設計レビュープロセスにD4SCゲートを義務付けることで、部品表(BOM)リスクの合計スコアを10%以上直接的に削減し、設計が確定される前に脆弱性に対処します。
D4SCの基本原則
D4SCフレームワークは、コンポーネントと調達の強固な戦略を最初に確立することで、戦略を実践に移します。この原則は、BOM内にオプション性と安定性を直接構築することに焦点を当てています。主な戦術には、単一障害点を防止するための二社調達向けのエンジニアリングや、「L4L」(Local for Local:地元調達)イニシアチブを通じた地域的可用性の追求が含まれます。製品ファミリー全体でのコンポーネントの標準化は、効率や費用対効果をさらに向上させ、再利用を促進します。
2番目の基本原則である総合的評価は、評価基準の範囲を、初期コストだけでなく、長期的なサプライチェーンの存続可能性も含めるように拡大します。この評価では、優先サプライヤーリスト(PSL)ステータス、L4Lコンプライアンス、適格性ステータス、過去のパフォーマンスなどの主要サプライヤー指標を精査します。この包括的な審査は、潜在的な脆弱性が最終設計に組み込まれてしまう前に、それらを特定して緩和することを目的としています。
リスク軽減から競争優位性へ
D4SCフレームワークは、中断を防ぐだけでなく、サプライチェーンの位置付けを成長のためのプロアクティブな原動力として再定義します。大手メーカーは、防御的なリスク軽減だけにとどまらず、イノベーションと市場参入を加速するためのサプライチェーンインテリジェンスの活用へと歩みを進めています。最初から長期的なスケーラビリティを念頭に置くことにより、市場変動を競争優位性に変換するための戦略的な俊敏性を得ています。
レジリエントなサプライチェーンは、予想外の需要急増に対応することで、市場シェアを獲得するための俊敏性を提供します。この能力は、AIやデータセンターといった成長性の高い分野における重要な優位性を表すものであり、急速に拡張できるサプライネットワークの設計に由来するものです。例えば、正式なサプライヤーリレーションシップ管理(SRM)プログラムを通じた戦略的なサプライヤーパートナーシップへの投資は、長期的なイノベーションと将来的な成長をサポートする信頼性と能力の基盤を築きます。
このようなコスト部門から競争力の源へのサプライチェーンの進化は、重要な戦略的アクションを通じて達成されます。早期のサプライヤーコラボレーションは新しいテクノロジーと製造効率性へのアクセスを可能にし、俊敏な設計は迅速な生産拡大を実現します。さらに、デジタルツールとマーケットインテリジェンスの戦略的な使用は、よりスマートで迅速な調達による明確な優位性を生み出します。例えば、AltiumやSupplyframeといったプラットフォームからのインサイトは、これらの重要な意思決定に必要なリアルタイムのデータを提供します。
レジリエンスを運用化するための最新フレームワーク
大手メーカーは、最新のフレームワークを用いてこれらの原則を運用化することで、情報に基づいた意思決定を行うためのデジタルツール、説明責任のために構造化されたガバナンス、義務付けられた部門横断的連携を統合しています。この運用構造は、戦略的な意図を具体的な結果に変換して、長期的な目標を日常的な業務の遂行に結び付けます。
最新NPDフレームワークの主な構成要素
レジリエントなNPDシステムを構築するには、連動し合う3つの主要要素が必要です。1つ目の要素として、このプロセスは、統合されたデジタルツールを活用するSSOT(信頼できる唯一の情報源)を通じてデジタル可視性を確立することから始まります。統合されたデジタルツールは、一元化された原価計算済み部品表(cBOM)を作成することで、この基盤を提供します。そうすると、これらのプラットフォームがサプライチェーンリスクに関する全コンポーネントのスコア付けを自動的に行えるようになります。これは、リードタイム、コストトレンド、原産国依存性などの主要要因に基づいて行われます。同じツールを使用して、高リスク部品に対する有効な事前審査済みの代替部品を提示することもできるため、設計チームはプロジェクトのスケジュールを遅らせることなく、情報に基づいた選択を行えます。
2つ目の要素として、このようなデジタルインサイトに正当性を与えるために、構造化されたガバナンスを導入します。これは、必須のサプライチェーンリスク評価と定期的なピアレビューを、設計プロセスにおける正式なゲートとして設定することで達成されます。例えば、優先順位の高いプロジェクトには、調達リーダー職やグローバルカテゴリーマネージャーとのレビューを毎月実施することができます。この構造化されたガバナンスによって、潜在的な問題の軽減が、プログラムの承認に必須の監査可能なステップになります。
システムの3つ目の要素である部門横断的連携は、コラボレーションを組織構造内に直接定着させるものです。そのために、主要意思決定者を結集した専任NPDコアチームを編成します。このような構造では、エンジニアリング担当が技術的な実現可能性を定義し、調達担当が供給現実性に関する助言を提供して、製品管理担当が決定内容とビジネス目標との一致を確認します。これらのチームは、コラボレーション型の取り組みを通じて、下流サプライチェーンでの機能停止をしばしば発生させるサイロ化された選択を防ぎます。
デジタル可視性、構造化されたガバナンス、部門横断的連携の各要素が連動すると、その影響も具体的で測定可能なものになります。大手企業は、このようにサプライチェーン理論を戦略的な資産に変えています。
新製品開発におけるサプライチェーンの確実性を実現するMolex
Molexでは、NPD 3.0イニシアチブを通じてこの最新フレームワークを実装しています。これは、より広範なインテリジェントデジタルサプライチェーン(IDSC)戦略における中核的な製品開発エンジンとして機能します。IDSCは、設計プロセスの開始当初からサプライネットワーク全体をデジタル化して各コンポーネントの全体像をエンジニアに提供し、コンポーネントの可用性、長期的な供給リスク、規制コンプライアンスステータスを詳しく把握できるようにします。これは、Molexのお客様とサプライヤーがサプライチェーンの制約を設計に組み込み、予想外のイベントにリアルタイムで対応して、市場変動が発生した場合に方向転換できることも意味します。
NPD 3.0イニシアチブは、コストを最適化し、新製品の導入を加速します。これは、変動の激しい市場でも製品を発売する自信をMolexとそのお客様に提供します。この基盤は、次世代のイニシアチブである NPD 4.0をサポートします。現在開発中のNPD 4.0は、新たなレベルの俊敏性とリスク軽減の達成を目指しています。このような将来像は、より緊密なデジタル統合のために設計されており、エンジニアリングBOM(eBOM)、製造BOM(mBOM)、cBOMを結び付けて、調達エコシステム全体のリアルタイムの応答性を向上させます。
サプライチェーンインテリジェンスが新製品開発を先導するときは、運用上の不確実性を排除することが強力な競争優位性になります。
完全にデジタル化されたサプライチェーンの力を活用しましょう。Molexのインテリジェントデジタルサプライチェーン(IDSC)が、リスクを予測して変動性に対応するためのリアルタイムの可視性を提供する方法をご覧ください。