作者:Raj Datt
数字供应链副总裁
在有效供应链管理方面,同步不同职能以打破孤岛、消除摩擦对于成功而言至关重要。具有良好架构的数字结构有助于让这样的协调成为可能。这种由技术、软件平台和数据流交织而成的网络可以实现整个供应链生态系统的无缝合作。当时间至关重要时,紧密结合的数字结构有助于简化运营、提高可见性,并优化决策。当然,这样的结果只有通过顺利整合诸多要素才有可能实现——因此战略规划和资源协调对于任何供应链协调工作而言都至关重要。开发这些流程可以提高运营效率和灵活性;最终还可以改善整体客户体验。
具备洞察力
我们的 Molex莫仕供应链协调措施只是其中一个例子。我们持续的目标是为团队提供实时洞察、优化客户体验,并为我们的盟友提供竞争优势。我们通过从几个基本角度应对数字结构增强问题来实现这一点。部分示例:
- 互操作性有助于跨系统和团队整合工作
- 数据管理可预测需求模式、改善资源分配,并以实现响应和准确性的方式确定风险
- 透明度可实时监控货物移动、评估库存水平,并缓解潜在的延误
- 通过安全通信平台和共享控制面板进行协作,有助于做出更明智的选择
- 利用人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 模型来简化工作流程,从而提高效率
- 敏捷扩张由云系统和模块化架构提供支持
处理相互关联的元素
由于每个变量的范围在本质上都是不同的,因此与我们的 Molex莫仕供应链协调措施相关的数字结构增强通常都需要经过多年的历程。毕竟,提高企业内采购智能化水平等宏大的目标会受到无数其他关键动态因素的影响。
这意味着在 Molex莫仕,我们将特定的长期重点和资源专门用于应对相互关联的问题,例如端到端物流可视性、供应商业绩衡量、网络建模、全球贸易合规、员工培训和材料要求规划。在这些领域中实施具有明确战略意图的专业技术,可以打造出更全面、更具有凝聚力的数字结构——而随着时间的推移,这反过来又可以提高供应链效率。
完善路线图
实现这种程度的凝聚力需要战略路线图——业务数字运营模型 (BDOM) 在这种情况下则充当底层蓝图。BDOM 是一组实现标准和程序,有助于将自动化分析与以人为中心的能力结合起来。表述明确的 BDOM 可以让组织的供应链协调工作充满效率、稳定性和灵活性,从而提供更加一致的客户体验。
例如,Molex莫仕不断完善推动我们自身数字结构开发的战略愿景和 BDOM。这些与流程相关的目标和期望使我们的内部团队能够通过正确的高级软件和数据聚合功能,实时为客户和利益相关者提供支持。为了有助于最大程度体现这些关键任务数字系统的价值,在 BDOM 形成和发展过程中应考虑以下与核心技术相关的因素:
- 决策。应该利用哪些数据源和平台来提升意识? 如何最好地利用这些数据来深入了解市场趋势和运营业绩,从而推动改进?
- 客户体验。如何使用软件和高级分析来实现更加个性化和有意义的客户互动? 应该如何捕捉和评估实时客户洞察以实现持续系统改进?
- 运营。从企业资源规划 (ERP) 系统到客户关系管理 (CRM) 工具,如何以及在哪里能够最好地使用软件来简化工作流程、提高效率以及控制费用?
- 可扩展性。随着组织需求的变化,如何使用基于云的软件即服务 (SaaS) 平台、封装技术和/或微服务架构来为基础设施的灵活性和增长提供支持?
- 数据安全。在非静态监管环境中,用于数据加密、访问控制、身份管理和合规监控的软件解决方案如何能够帮助团队保护敏感信息和客户隐私?
随着供应链协调工作继续进行,定期回顾这些问题是确保集成技术能够可靠地与物联网 (IoT)、云、网络分析服务和内部运输系统相关联的最佳方式。这种实践方法不断重新评估基线恢复力,从而确保整个数字框架能够以优化主动意识和互操作性的方式进行更新。
结论:打造面向未来的结构
打造一种有凝聚力的、能够加强供应链协调工作的数字结构,可以为客户和利益相关者带来显著的经济优势。这项工作从本质上看范围十分广泛,因此精心打造的 BDOM 可以帮助组织以实现重大互利的方式部署和扩展先进技术。
我们的 Molex莫仕供应链协调措施和数字结构改进以目标明确的规划和数十年跨领先行业的全球一体化专业知识为基础,体现出已经着手帮助我们的客户在市场情况变化时最大程度提高实时响应能力的那些重大改进措施。我们每天都在使用能够流畅适应意外干扰并让 Molex莫仕能够代表客户推动持续改进的系统,努力提高可预测性并增加准时交付次数。在此处获得更多供应链见解。
相关内容