跳至主要内容
图片

为工业物联网提供动力

在制造过程中,及早识别工艺或产品差异有助于及时进行纠正,从而减少缺陷并提高效率。工业物联网 (IIoT) 为确定目标和减少可变性提供了一种新方法。需要温度、压力和粘度等可变要素的流程,或需要精确放置元件的行业(如自动化),都受益于越来越多的已部署传感器以及从其产生的数据中获得的见解。

例如:

  • 商业运输公司正在使用来自车辆的流式传感器数据来识别潜在的故障并进行预防性和预测性维护。
  • 农业和矿业公司正在利用传感器网络来协调现场设备的移动、开发无人驾驶车队、改善车队维护并提高安全性。
  • 汽车制造商正在使用可检测设备故障、安全风险和缺陷的车载诊断数据。
  • 对于石油和天然气生产商和炼油商来说,停机时间是一个重大问题,该行业正在使用越来越多的传感器、网络和分析技术来预测设备性能和进行预测性维护。

工业物联网 (IIoT) 不断发展

正如上述例子所示,IIoT 正在从概念迅速演变为现实,并推动着超低功耗 (ULP) 无线技术的发展,这将确保传感器阵列和其他设备联网过程中的超高效数据通信。超低功耗 (ULP) 无线协议将有多个竞争者,但领先技术是什么尚不清楚。

支持 IIoT 的无线平台基于标准和定制的射频同轴连接器、电缆组件和天线。此外,IIoT 还需要独特的解决方案,例如包括蜂窝、UMTS、Wi-Fi、蓝牙、GPS 等在内的通信技术。

虽然支持 IIoT 的许多技术尚未完全成熟,但传感器已问世多年,并已达到一定的成熟度。上文提到的两类传感器,即温度传感器和压力传感器,现已被大量设备所采用。加速度计现在已成为移动设备的主要功能,可使显示屏“翻转”并随屏幕方向而变化。此外,磁力计可提供电子罗盘功能,陀螺仪可稳定运动,例如在相机镜头中。

多功能融合传感器

目前,这些独立功能中的许多都被集成到多功能或“融合”传感器中,我们可以看到这种节省空间和成本的趋势正在加速发展。这些融合中心将用于整个物联网 (IoT) 和 IIoT。

此外,传感器还将得到新工业协议(如 IO-Link)的支持。这些协议将使传感器变得更加智能,提供更多的传感功能,实现内部诊断和维护信息共享,同时保持较低的互连成本。安装在工厂车间或其他工业应用中的基础设施正在从专有和串行现场总线过渡到更新的基于以太网的网络,如 PROFINET 或 EtherNet/IP,以适应这些新功能所需的更大数据量。为了分散数据管理和提高数据可用性,基础设施本身正在从被动介质向主动控制和监测转变。

技术融合

虽然这些协议至关重要,但必须牢记,IIoT 是通过技术融合实现的愿景。融合过程的一个关键方面是开发新一代传感器芯片,如温度和压力传感器。第二个因素是 IPv6 寻址的到来,它使几乎无数的人和设备能够通过互联网进行通信。第三,我们看到了超低功耗 (ULP) 无线连接的几种竞争协议的发展,这使得基于传感器的网络只消耗少量电力。

在 IIoT 和物联网的其他领域,上述技术正在迅速发展和壮大,几乎可以开发出无穷无尽的新应用并提高效率。这些技术将带来巨大的创新机遇。然而,IIoT 的部署仍面临着来自传统观念的怀疑和对安全性的担忧。在工厂车间的工业设备和机器向互联网开放并充分受益于这些新技术的潜力之前,必须解决这些问题。

为工业物联网提供动力 - 2016 年 11 月 11 日发表于 ConnectorSupplier。