2020 年 8 月 10 日
伊利诺伊州芝加哥 – 小型可插拔双密度 (SFP-DD) 多源协议 (MSA) 部门很高兴发布更新后的 4.1 硬件规范和 SFP-DD 可插拔接口图纸,旨在支持高速 100+ Gbps 和高密度网络设备。SFP-DD 的外形采用 2 通道可插拔模块,向后兼容 SFP+,并提供基于双线接口 (TWI) 改进的主机到模块管理通信。
SFP-DD 4.1 版硬件规范包括各附加功能,支持 ResetL、双功能 IntL/TXFaultDD 和 ePPS。新添加的时序表还将兼容低速信号、软控制和模块状态。此前的第 7 章“管理接口”现在变成了第 4 章“电气规范”的一部分。更新后的硬件规范将端口映射、光学连接器和模块颜色编码从之前的第 5 章“机械和电路板定义”移至了新的第 5 章。最后,附录 A 中还添加了 TS-1000 标准模块和连接器性能要求。
新方法可实现更高的互操作性
SFP-DD 的外形尺寸的目标是支持高达 3.5 W 的光学模块,解决了实现双密度接口的技术挑战,并确保不同制造商模块组件的机械互操作性,同时仍允许使用之前的 SFP 模块。更新后的规范取代了之前的版本,并更新了机械连接器尺寸。用户应当注意,第 4.1 节中规定的连接器尺寸将取代所有的以前版本。
SFP-DD MSA 的支持者包括阿里巴巴、Broadcom、思科、Dell EMC、HPE、华为、II-VI Incorporated、英特尔公司、瞻博网络、Lumentum、Molex莫仕、英伟达 和 TE Connectivity。贡献者包括光迅科技、安费诺、AOI、新易盛、FIT、Fourte、Genesis、海信、英飞朗、旭创、美信半导体、Multilane、诺基亚、奥兰若、扇港集团、 索尔思光电、US Conec 和中兴通讯。
如需下载 SFP-DD 更新版硬件规范和图纸,或希望成为贡献者,请参阅 MSA 网站 www.sfp-dd.com。
关于前瞻性陈述的注意事项
我们正在披露前瞻性信息,以便投资者、潜在投资者和其他公司所有者能够更好地了解所属公司的未来前景,并做出明智的投资决策。本新闻稿中的信息包含 1995 年《私人证券诉讼改革法案》所定义的“前瞻性陈述”。这些陈述可以识别,因为它们同历史或当前事实并无严格关联。公司做出的任何前瞻性声明仅反映声明发布当日的情况。公司没有义务更新或更改其前瞻性陈述,并明确声明不承担任何义务,无论是出于新信息、后续事件还是其他原因。