2020年8月10日
イリノイ州シカゴ – Small Form Factor Pluggable Double Density (SFP-DD) Multi-Source Agreement (MSA) Groupは、高速100+Gbps、高密度ネットワーキング機器の実現に向けて設計されたアップデート済みの4.1ハードウェア仕様およびSFP-DDプラガブルインターフェースの図面を発表しました。SFP-DDフォームファクターは、2レーンプラガブルモジュールを使用し、SFP+と下位互換性があり、Two-Wire-Interface(TWI: 2線インターフェース)に基づいて改善されたホスト・モジュール管理を提供します。
SFP-DDレビジョン4.1ハードウェア仕様には、ResetL、dual function IntL/TXFaultDD、ePPSをサポートする追加機能が含まれます。新たに追加されたタイミングテーブルにより、低速信号、ソフトコントロール、モジュール状態も考慮されることになります。以前のチャプター7「管理インターフェース」は現在、チャプター4「電気仕様」の一部になっています。アップデートされたハードウェア仕様には、ポートマッピング、光コネクター、モジュラーカラーコーディングが含まれており、これらはチャプター5「機械的・ボード定義」を外れて新しいチャプター5に含まれます。最後に、TS-1000基準モジュールとコネクター性能要件が付録Aとして追加されました。
新しいアプローチによって相互運用性の強化を実現
3.5Wまで光モジュールをサポートすることを目標に、SFP-DDフォームファクターは、倍密度インターフェースの達成および、さまざまなメーカー製のモジュールコンポーネントの機械的相互接続性の確保という技術的課題に対処しつつ、レガシーSFPモジュールの利用も引き続き可能です。このアップデートされた仕様で以前のバージョンは置き換えられ、機械的コネクター寸法も更新されています。ユーザーは、4.1で仕様化されたコネクターの寸法が以前のすべてのバージョンに取って代わることに注意する必要があります。
SFP-DD MSAのプロモーターには、Alibaba、Broadcom、Cisco、Dell EMC、HPE、Huawei、II-VI Incorporated、Intel、Juniper Networks、Lumentum、Molex、Nvidia、TE Connectivityが含まれます。コントリビューターには、Accelink、Amphenol、AOI、Eoptolink、FIT、Fourte、Genesis、Hisense、Infinera、Innolight、Maxim Integrated、Multilane、Nokia、Oclaro、Senko、Source Photonics、US Conec、ZTEが含まれます。
SFP-DDのアップデート済みのハードウェア仕様および図面をダウンロードするか、補助メンバーになる機会を検討するには、MSAのWebサイト(www.sfp-dd.com)にアクセスしてください。
今後の展望に関する記述についての注意
当社は、投資家、潜在的投資家、その他の所有者が、言及された企業の今後の展望をよりよく理解し、十分に情報を得た上で投資決定を行えるように、今後の展望に関する情報を開示しています。このプレスリリースに記載されている情報には、1995年の民事証券訴訟改革法の意味における「今後の展望に関する記述」が含まれています。そうした記述は、過去または現在の事実に厳密には関係していないという事実と見ることができます。企業による今後の展望についての記述はすべて、その時点での内容を反映しています。企業は、新しい情報の結果、あるいはその後の出来事の発生結果、またその他のことの結果であるかどうかを問わず、今後の展望に関する記述を更新または修正する義務はなく、そのような義務を明示的に否認します。