行业与应用
Molex莫仕副总裁兼工业解决方案总经理John Newkirk表示:“很高兴能看到工业4.0的广泛进展,因为第四次工业革命对于实现数字制造的至关重要。要想获得成功,需要务实的方法、组织调整和安全的连接解决方案,在提高生产灵活性和降低成本的同时推动运营效率。”
Molex莫仕委托第三方调研公司Dimensional Research在2021年6月进行了工业4.0状况调研,216名经过筛选的合格调研对象包括研发、工程、生产制造、战略、创新和供应链管理的角色。主要的研究目标是收集有关工业4.0的实际经验和意见的数据。总的来说,调研对象验证了工业物联网(IIoT)和智能制造带来的持续增长、潜在客户利益和预期商业成果。
主要的调查结果包括:
- 51%的受访者有明确的将实现工业4.0作为企业的优先级事项,并得到高管的支持;49%的受访企业已经取得成功,而21%的受访企业仍处于投资阶段
- 超过一半的受访者预计将在两年内实现工业4.0目标,而三分之一的受访者认为需要3至5年才能达到这一里程碑
- 58%的人表示,数字化转型投资加速了工业4.0的进程
- 44%的受访者认为组织和文化认同障碍最难克服
影响深远的成果和利益
根据调查,最具影响力的商业成果包括制造更好的产品(69%)、降低整体制造成本(58%)、增加利润(53%)、以较低的价格提供产品(35%),以及缩短新解决方案的上市时间(35%)。对于机器制造商、机器人制造商和系统集成商来说,扩大工厂车间自动化和智能化将推动客户获得巨大收益。
最受期待的客户利益包括提高机器人、机器和其他制造资产的效率(58%);提高生产线的灵活性(50%);使用先进的分析技术或数字化映射优化操作(50%);在进行投资之前对新的生产设施进行虚拟设计和模拟(42%);提高劳动生产率(41%);以及解锁整个设施的实时数据访问(26%)。总体而言,绝大多数的调研对象(87%)对工业4.0在未来十年的变革力量感到兴奋。
受访者认为工业4.0最有价值的能力包括,嵌入充分智能的机器能控制自身的流程,同时进行外部互动(53%),远程访问所有生产线和机器(47%),以及包括互联网在内的多功能连接解决方案(40%)。
克服长期的挑战
尽管人们对第四次工业革命抱有极大的乐观态度,但在文化、商业模式和技术方面的持续挑战却阻碍了这一进程。近一半的受访者认为领导层不提倡变革,使得从投资中获得全部价值更加困难。其他阻碍成功的文化问题包括寻找具有数据分析技能的员工(35%);限制信息和系统共享的组织结构(32%);资金不足、人员不足的试点项目(30%);以及缺乏互联技术的专业知识(28%)。
大多数受访者还面临着由复杂和昂贵的需求所引起的重大商业模式挑战,如困难的融资决策(45%),使投资回报率复杂化的前期投资(42%),以及缺乏对最大回报率的清晰认知(40%)。存在一连串的技术障碍,包括独立的IT和OT网络基础设施(43%)、限制性的通信协议(39%)、有限的远程访问(36%)、云基础设施和数据解决方案不符合制造需求(34%),以及缺乏安全能力(32%)。最终,85%的调研参与者强烈同意,领导层思维方式的改变对于推动工业4.0计划的蓬勃发展至关重要。
关于Molex莫仕
Molex莫仕坚信连接的力量会带来创新和变革。作为全球领先的连接器解决方案供应商,Molex莫仕为客户提供卓越的工程设计、值得信赖的合作关系,以及无与伦比的质量和可靠性承诺,帮助各行业的客户提升生活品质。在过去80多年来,Molex莫仕备受信赖,为客户提供世界一流的设计、制造,以及超过100,000种创新产品组合。我们不仅仅研发解决方案,而是Creating Connections for Life。
莫仕资源:
- 关注莫仕新闻www.weibo.com/molexconnector/
- 观看莫仕产品www.youku.com/molex
Molex 是 Molex, LLC 在美国的注册商标,并且可能在其他管辖权下注册。此处列出的所有其他商标皆属于其相应的所有者。