跳至主要内容
图片

移动设备组件技术和解决方案

智能手机和可穿戴设备提供了通向信息和服务领域的门户。最新的设备拥有比许多计算机更多的功能和更强的处理能力,这带来了复杂的连接需求。无论是设计和制造有线还是无线解决方案,Molex 在为移动设备、智能手机和可穿戴技术设备创建微连接方面拥有超过 30 年的经验。

总览


近几十年来,智能手机已成为最先进的个人设备之一。随着支持低延迟通信的最新 5G 网络的出现,以及可穿戴设备的日益普及,智能手机技术已成为我们日常生活中必不可少的工具。

在这个竞争激烈的市场中,设计人员需要不断开发创新的智能手机解决方案来吸引客户。这意味着制造商必须保持新产品发布的快速步伐,每代产品之间的发布时间须缩短至 12 个月。 

随着智能手机和可穿戴设备在增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 等应用中扮演新角色,设计人员在为客户提供最新功能时面临着复杂的挑战。智能手机需要更强大的处理能力和更快的通信速度,从芯片组到电池,以及介于两者之间的所有组件都需要更高的性能。同时,用户期望更小、更薄的外形尺寸来支持这种广泛的功能。 

图片
“新兴的 5G 功能正在改变消费者和工业通信能力,超出以前的想象。”
Tim Gagnon
首席射频工程师
Molex

设计师需要与能够提供可推动下一代移动设备竞争优势的产品的公司合作。随着比以往更多的组件被装入更小的空间,连接器在保护信号完整性和最大限度地减少热量产生的影响方面发挥着重要作用。折叠式智能手机等新型外形的兴起,对灵活的连接系统提出了要求,以提供客户希望当今产品所具有的可靠性。

除了手机之外,可穿戴设备还为智能技术提供了新的方式,将 AR/VR 等新的价值驱动功能推向市场。这些功能已经在生活方式和休闲行业中得到应用,并且它们的潜力还在不断增长。凭借与微型连接器领域内世界领先的移动设备品牌 30 年的密切合作,Molex 拥有丰富的经验和技术来支持客户为这个充满活力的市场创造尖端解决方案。

智能设备连接正在运行

通过 Molex 专为 5G 集成、增强成像和强大的生物识别安全而设计的创新型小型连接器,开启智能设备的未来。体验紧凑耐用的设计、全面提升的性能。

特色资源


推动下一代移动小型化

设备尺寸不断缩小将工程设计推向极限,需要在更小的空间内容纳更多 I/O。了解 Molex 如何通过 Quad-Row 连接器给出解决方案:这款四排连接器是世界上最小的连接器,通过精密微工程和全球共同创新开发。

工程师用拇指和食指握住 Quad-Row 连接器。

是什么正在塑造未来的手机?

为了开始描绘未来的移动设备,Molex 向 200 多位智能手机行业的高层决策者、供应商和制造商询问了他们认为未来的手机或其替代品会是什么样子。结果突出了一些可能即将发生变化的关键领域。

图片

AR 和 VR 将改变数字化格局

增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 有望像电话和互联网一样具有创新性和颠覆性。通过沉浸在元宇宙中提供与数据交互的新方法,AR/VR 技术指日可待。

图片

特色视频


Quad-Row 板对板连接器

Molex 和 Masonite 开启连接和电源技术的创新,将智能门推向市场

缩短距离让人们更亲近

其他资源


见解

Molex 和 5G 技术:规划射频成功

用于 5G 的 Molex 射频天线和连接器支持不断发展的无线应用,这些应用需要更高频率下更快的数据传输率,并且需要更快的数据总吞吐时间。

5G technology with various icon internet of thing over the closeup Bangkok cityscape, Wireless communication connection network concept.

博客

5G 天线技术挑战

天线是移动设备的核心,Molex 在开发合适的解决方案方面拥有多年经验。

图片

博客

增强现实和移动设备

增强现实 (AR)/虚拟现实 (VR) 为我们的移动设备提供了令人振奋的新机会。

图片

博客

掌握未来移动设备的密码

Molex 与领先的创新者合作,帮助他们将愿景变为现实。

图片

博客

可穿戴设备会重新定义移动领域吗?

从最新的健身工具到增强现实技术的进步,可穿戴设备越来越受欢迎。它们能永远改变移动设备市场吗?

图片

特色产品


Consumer Thank You

感谢您


感谢您订阅 Molex 消费行业通讯。 您已做好准备,随时了解消费者连接方面的最新趋势、研究和见解。