作者:Lee Ettleman
企业战略和企业发展总监
在展望未来的移动设备时,关键不在于外形尺寸,而是你能用它做什么。
如今,智能手机与可穿戴设备或智能眼镜之间仍然存在很大的区别。然而,这一界限正在变得模糊。在最近由 Dimensional Research 开展并由 Molex 赞助的一项全球调查中,三分之二的受访者预计 2026 年的移动设备将与当今的设备有很大不同。此外,多达 63% 的受访者认为,五年内,传统智能手机可能会采用不同的外观,例如可穿戴或可折叠设备。
就外观而言,受访者似乎对可穿戴设备的兴起充满信心,其中有多种方案可供选择,包括衣服、眼镜、耳机或腕表等。
尽管传统的智能手机将在未来几年继续占据主导地位,但也面临着一项挑战。随着功能的扩展,手机内部的“空间”需求变得越来越重要,以适应功能的发展,例如,延长电池续航时间、升级摄像头和高级处理。因此,美国和加拿大的很大一部分利益相关者认为未来的手机将比现在更大也就不足为奇了。
此外,5G 和更高速 Wi-Fi 的持续推出将提高通信能力并支持更多设备,从而增加智能手机和可穿戴设备对专用电子元件的需求。
可穿戴设备会重新定义这一领域吗?
应用是关键。实用、便捷的应用引发了产品设计的根本性变革,并推动了技术突破。医疗领域的可穿戴设备就是一个明显的示例。借助光学传感器、人工智能和微电子机械系统 (MEMS) 技术的突破性应用,一系列以医疗和健身为导向的传感器正在迅速发展,已经或将很快为各种医疗应用提供无数可穿戴解决方案。这包括通过心电图监测心脏功能,以及测量血糖水平和血压。这些功能将如何在 2026 年推动和塑造预防性医疗保健?
Grand View Research 的数据显示,2020 年全球可穿戴医疗设备市场估值为 166 亿美元,预计从 2021 年至 2028 年将以 26.8% 的复合年增长率 (CAGR) 扩张。
目前,北美占据市场主导地位。2020 年,该地区的收入份额最大,达到了 38.1%,部分原因是该地区心血管疾病、糖尿病和癌症发病率的增加。然而,预计亚太市场将在 2028 年之前迎来指数级的增长,这得益于有利的政府举措、老龄人口增加,以及该地区整体医疗支出的上升。
移动医疗设备的趋势
2020 年,腕带、卡子和手环在市场上占主导地位,但智能可穿戴设备的最新发展将实现多功能性,并允许监测多个参数,包括活动、呼吸和脉搏。
一段时间以来,健身手环已配备了传感器,通过与各种智能手机应用程序同步,为佩戴者提供健康和健身建议,但真正推动创新的是与医疗级可穿戴设备的交叉应用。凭借血氧饱和度监测、睡眠模式跟踪和提供增强的心脏健康监测的能力,智能可穿戴设备正变得越来越复杂。
移动医疗技术的未来充满潜力,而更好的互联患者体验是关键。
如今,心电图监测器体现了市售医疗电子产品的真正数字转型。心电图读数可以发送给用户的临床医生,以检测心房颤动等病症。可穿戴血压监测仪是一个刚刚萌生的类别,它将具有在一系列日常活动中跟踪血压的多功能性。
当今创新竞赛中的优胜者是生物传感器。这是可穿戴医疗设备中的新兴趋势,可采用自粘贴片、腕表、腕带的形式,甚至有朝一日打造出互联的眼镜。生物传感器允许患者四处走动,同时收集活动模式和变量数据,包括心率、呼吸频率和体温。
医疗可穿戴设备的上升趋势和可追踪健康指标的扩展预计将显著增加患者数据的收集和解读。然而,数据带来了复杂性。事实上,所有这些数据都必须被收集、存储和传输,从而导致技术日趋复杂。
可穿戴医疗设备的健康优势
这些可穿戴健康和健身追踪器直接而便捷地提供数据,帮助用户透明地养成健康的习惯和做法,减少医院就诊和再次住院的次数,也有助于降低不断飙升的医疗费用。
医疗可穿戴设备在实现远程诊断和远程医疗方面具有莫大的优势,可以为患者以及医疗保健行业节省时间和成本,并提高患者对抗疾病的斗志。
凭借我们在医疗行业的丰富经验,Molex莫仕为该领域带来了重要的专业知识。但对我们的客户而言,与 Molex莫仕合作的独特之处在于我们数十年来在医疗技术内外解决各种行业问题的经验。
从为全球最大的数据中心开发解决方案,到超小型移动设备,乃至为手术机器人创建复杂的解决方案,Molex莫仕拥有丰富的见解和技能,可帮助我们的客户将梦想化为现实。
智能眼镜,智慧健康
当 Google Glass 于 2015 年停止了面向消费者的生产时,许多评论家指出,智能眼镜的 AR 潜力可以在许多领域发挥作用,其中就包括医疗领域。理论上,智能眼镜可以为用户或患者提供图表、说明、信息图像和流视频,并与医生进行实时语音通话或消息互动。此外,智能眼镜用于复杂手术方面的潜力正在探索和开发中。
Facebook 与 Ray-Ban 在 Ray-Ban Stories 上的合作,以及新加坡-美国集团 Razer 推出的 Anzu 智能眼镜重新引发了许多人对智能眼镜的关注。小米则宣布推出支持 AR 内容显示、用于导航和实时翻译的智能眼镜概念。强大而成功的医疗应用潜力切实存在:当用户透过智能眼镜观察时,传感器可能会反过来进行监测,利用眼动追踪等技术来识别阿尔茨海默病等的早期警告迹象。
移动与医疗的融合
在医疗领域中,移动技术的融合正在成为现实,用户可以自定义最适合其需求的生态系统。愿景在不断演变,未来充满不确定性,但演变是不可避免的,并且令人深深着迷。