跳至主要内容
图片

是什么在塑造未来的手机?

自 PSION 公司于 1980 年推出第一款个人数字助理 (PDA) 以来,移动计算设备的使用已有了长足的进步。自从触屏手机问世以来,它已变得无处不在,成为“标配”。触屏手机意味着生产力,我们可以随时随地与我们的爱人保持联系或在手机上继续工作。2020 年,全球共有 60 亿部手机在用,这就意味着全球 78% 的人口都拥有一部手机。智能手机的普及率在不断增长,预计到 2024 年,设备数量将超过 70 亿部。这些袖珍超级计算机是现代生活中不可或缺的一部分。随着技术的不断进步,手机的使用和价值也会不断提高,对于我们生活的影响也会日益深化。因此,未来会发生什么?

为了开始描绘未来的移动设备,Molex 莫仕向 200 多位智能手机行业的高层决策者、供应商和制造商询问了他们认为未来的手机或其替代品会是什么样子。结果凸显了一些可能将要发生变化的关键领域。

增强现实 (AR) 改变了游戏规则

具备 5G、自充电、内置生物传感器和全环境使用等功能的手机备受期。很高兴看到,大家期待增强现实技术 (AR) 也会得到加强。 这样的加强是否会到来,还有待观察,但对此的乐观态度说明这一独特技术蕴含巨大潜力,它将颠覆我们通过手机与环境互动的方式。

苹果、谷歌和脸书等大公司都同意这一观点。9 月 9 日,Facebook 在发布雷朋故事 (Ray-Ban Stories) 新型智能眼镜中首次运用了 AR 技术。第一代智能眼镜售价 299 美元,尽管没有 AR 功能,但是朝 AR 迈出了一步。此产品使用雷朋经典的徒步旅行者 (Wayfarer) 镜框,用户可以拍摄照片视频、聆听音乐和接听电话。

为了推动 AR 的发展,脸书、苹果和谷歌均为研发人员提供了开源的 AR 工具包,如苹果公司的 ARKit 和谷歌的 ARCore。如此一来,开发人员就能够将 AR 技术嵌入到正在开发的应用程序中。苹果公司的 Tim Cook 是 AR 技术的粉丝。他在 2019 年时曾说 AR 对苹果公司未来的发展至关重要。 他说:“要在对的时间把对的信息发给对的人,AR 技术和机器学习将是关键。” 谷歌也在最新的手机中加入了双摄像头,以提升 AR 性能。

正是好时机。疫情为 AR 驱动的线上购物、学习和医疗保健带来了全新的受众。AR 以前所未有的方式,将产品、概念和体验可视化。宜家借助 AR 让消费者将全尺寸的家具和其他产品放置在客厅中,看它们是否美观、符合空间排布。时尚零售商提供线上试衣间,消费者可以进行虚拟试穿。AR 学习软件让教学“活起来”,用户可以在虚拟空间探索人体心脏或使用 AR 辅助技术“游览”博物馆和美术馆。游客已经可以使用有 AR 加持的城市导游软件,可以识别地标建筑并了解更多细节。宝马为发动机修复提供了AR 模拟。买房的人也可以舒舒服服地坐在厨房里看房、选房。AR 已开始存在于人们生活的方方面面。

使用 AR 的局限因素

一项新的移动技术想要成为主流,必须要方便使用、方便获取、足够可靠,甚至用户都察觉不到它的存在。为了给大众带来这些好处,移动设备上的 AR 技术还需要克服一些障碍。机器学习及其所需电池必须得到升级,才能创造出真实的 AR 体验感。的确,任何玩过 Pokémon Go 的人都知道,使用 AR 会以很快的速度消耗手机电量。

原始设备制造商 (OEM) 必须尽可能保留空间,支持关键电池技术的引入。因此,超小型化对 AR 的发展非常重要。预期的电池技术革命尚未成为现实。因此,要想电池不再是智能手机的最大元件,还有很长一段路要走。

连通性是另一个问题。5G 的出现可以提供高安全性和低延迟性,保障设备有效使用 AR 技术。5G 的基础设施和性能正在全球扩张。随着手机生产商从 4G 换到 5G 设备,AR 的功能性和使用范围也会改善。因此,我们相信要发生的不太可能是 5G 革命,而是一场进化。随着 5G 设备变得越来越普遍,开发者会利用增强的连通性,来实现无处不在、无缝连接的 AR 技术。

辅助设备

当然,谈到增强现实,未来的移动设备可能不同于我们今天的认知。免持使用 AR 的需求将推动移动设备的适配,例如头戴设备和其他可穿戴设备,包括需要手机连接和可以独立使用的设备。然而,首先需要克服一些障碍。例如,目前的“全息透镜”(Hololens) 等头戴式设备需要昂贵而笨重的额外硬件。用户通常会更喜欢使用免持设备来享受增强内容。 不过,随着尺寸在缩小,重量、成本在下降,以及眼动追踪、手势控制和语音指令等技术也在进步,适配的范围会进一步扩大。

包括智能手表在内的其他穿戴设备已经证明,轻便小巧的设备也能复刻目前手机的功能。这些设备正在为未来铺平道路,我们今天使用的“长方体物件”并不一定会成为未来主要的便携式计算设备。

供应商的灵敏度至关重要

没有人能准确预测未来的移动手机和移动设备会是什么样,因此供应商应当积极地与 Molex莫仕这样的公司展开合作,确保自己有创新能力和工程能力来满足市场需求,在正确的时间提供正确的解决方案。无论未来会如何发展,Molex莫仕作为手机市场上最大的连接器供应商,将一直处于领先地位。Molex莫仕为未来的设备提供了研发、创新基础及可靠性。