未来的市场颠覆者和技术破译者正在努力破解移动设备的未来面貌,以及它们的性能将如何不同于今天的同类产品。它们会变得更大还是更小、更轻?是手持式、佩戴式还是植入式? 哪些大赌注的创新将带来最大的回报? 哪些障碍需要最长的时间才能消除?
在“移动设备的未来”全球调查中,我们向 200 多家移动设备制造商和供应商提出了这些问题以及其他问题。这项最新的 Molex 莫仕调查于今年 7 月启动,研究了未来 5 年内移动设备开发所需的功能和推动因素。由于大多数制造商已经在开发 2023 年的机型,2026 年生产的移动设备在外观和操作上可能与当前机型相似。不过,颠覆业界的创新正在加速,因此我们很有希望在相对较短的时间内看到格局的改变。
该调查显示,预计到 2026 年,各种颠覆性功能将成为标准配置。调查参与者优先考虑的功能包括:自充电或能量收集功能 (37%);全息或投影显示 (36%);完全可回收 (32%);防尘或防水等防护功能 (31%);以及无中断显示 (29%)。所有这些都代表了当前的投资领域,因此,我们可以期待其继续发展,而不必猜测它们是否会在五年内成为标准配置。
几乎所有人 (90%) 都认为,外形尺寸的不断演变将改变未来的移动设备,但对于首选的外形尺寸却没有达成共识。35% 的人预测用户体验会大为不同(如眼镜、手表或其他可穿戴设备),另有 32% 的人则预计外形略有不同的设备(如可折叠或可滚动设备)会带来类似的用户体验。最后,23% 的受访者预计不会出现巨大变化——即使外形尺寸有所增减。