行业与应用
自2019 年发布之后, QSFP-DD800 多源协议(MSA)组织宣布发布其第一版QSFP-DD800收发器硬件规范。MSA组织自成立起便致力于推动高速率、双密度的QSFP模块发展以支持800Gbps的连接。该组织获得来自业内知名公司的支持,诸如博通(Broadcom)、思科(Cisco)、II-VI高意、英特尔、瞻博网络(Juniper Networks)、Marvell、莫仕(Molex)和Samtec等公司皆是该组织成员。
QSFP-DD800 MSA 专注于下一代的 QSFP 模块系列产品。全新的 QSFP-DD800 1.0 规范旨在作为现有的 QSFP-DD 5.0 规范的额外补充。由于信号密度和热性能上的要求依然十分重要,收发器焊盘经过优化后可以提高每通道100 Gbps性能的信号完整性,而不会影响后续的兼容性。新规范还定义了一种新型的 2x1 连接器/保持架,其中有线的上端口可作为一个选项来解决与传统的印刷电路板有关的信号丢失问题。新版规范还额外定一个新的2x1连接器/笼,其对应线缆端口可以作为一个解决传统PCB导致信号丢失问题的选择。放眼未来,QSFP-DD800 的发起者将继续开发新型连接器/笼的其他产品,包括在每通道 100 Gbps 速度下运行的 2x1 SMT 版本。
“在我们组织成立不久的这段时间里,我们很高兴能推出下一代 QSFP 系列模块的第一个规范。”QSFP-DD800 MSA 联合主席 Scott Sommers 表示。“尽管信号完整性和热管理依然是光通信行业面临的挑战,但我们 MSA 组织有信心做出满足性能需求的解决方案。”
“QSFP 模块具有出色的系统集成能力与设计上的灵活性,在构建下一代的网络与网络设备的过程中,将继续作为一个重要的里程碑,随着端口速度提升到 800G,情况尤为如此。”QSFP-DD800 MSA 联合主席 Mark Nowell 表示。“此外,QSFP56 和 QSFP28 模块能够提升交换机和路由的带宽密度,而不会影响到与 QSFP-DD 的后续兼容,因而可以为网络运营商带来商业和运营上的巨大优势。”
QSFP-DD800 MSA 组织同时宣布,将继续作为孵化器来与 QSFP-DD MSA 开展协作,为该集团提供各类规范,进而将这些规范包含在 QSFP-DD 规范中。因此,敬请有兴趣加入并参与 QSFP-DD800 开发工作的企业加入到 QSFP-DD MSA 当中。
有关 QSFP-DD800 MSA 的更多信息,请访问 www.qsfp-dd800.com。
有关前瞻性声明的警示
我方所透露的为前瞻性声明,因此投资者、潜在投资者及其他所有者可以更好的了解上述公司的前景,做出明智的投资决策。本新闻稿中的信息含有在《1995 年私人证券诉讼改革法案》的含义范畴内的“前瞻性声明”。通过其并不与历史事实或当前事实严格相关这一事实,可以识别出此类声明。公司所做的任何前瞻性声明仅在其制定的当日发出。无论由于提供任何新的信息、出现后续事件或其他情况,公司无义务更新或修改其前瞻性声明并且明确不承担此类义务。