跳至主要内容
alt text

Molex莫仕发布全球数字健康与制药业前景调研报告

2021 年 05 月 21 日

消息


  • 88% 的受访者认为数字化给药非常重要
  • 三分之一的受访制药公司拥有市场上一种或多种数字疗法
  • 患者体验、药物依从性和个性化被评为最佳潜在益处
  • 障碍包括数据隐私、易用性、连接性、监管和技术障碍
全球领先的电子连接解决方案提供商Molex莫仕及其给药器械部门Phillips-Medisize今天发布了一项对全球制药业高管的调查结果,该调查评估了他们的业务战略、生活体验和对数字化给药设备前景的看法。研究结果验证了数字化给药的日益普及,三分之一的受访者已经在销售一种或多种给药疗法。与此同时,65%的受访者预计,他们的大部分药物输送方式将在十年内实现数字化。

Molex莫仕医药解决方案公司总裁Paul Chaffin表示:"看到人们对于借助数字化给药来改善患者护理,并且对这种效果有着浓厚的兴趣,我备受鼓舞。"制药公司前景在于设计和开发以患者为中心的设备,这些设备应易于使用,能够无缝、安全地收集和连接数据,以实现个性化治疗,同时提高药物依从性。
2021年4月,Molex莫仕和Phillips-Medisize委托Dimensional Research公司进行了"数字健康与制药业前景的调研",根据职位和区域的匹配度,挑选出215名具有代表性的制药专业人员进行调研。所有调研对象都是一系列数字给药设备的利益相关者,这些设备旨在为各种患者带来好处,如:提供准确的剂量,跟踪用药情况,与诊疗设备连接从而记录和共享用药数据,可用于电子医疗记录或供患者参考。
其它发现包括:

  • 88% 的受访者认为数字给药技术对未来的计划"极其重要"或"非常重要"
  • 投资意愿的驱动因素包括患者参与度(60%)、竞争优势(55%)、展示更好的结果(54%)以及采用数字健康APP (47%)
  • 86% 的调研对象预计,新冠疫情会长期影响患者对远程/自助护理的兴趣
  • 四分之三调研对象认为年轻一代人对数字给药设备持更开放的态度

改善治疗效果
所有调研对象都发现一些改善患者护理的机会。最具潜力的前5个领域包括:

  • 个性化给药,以满足患者的具体需要和期望 (57%)
  • 支持更高效的给药方案 (55%)
  • 确保更准确的用药 (55%)
  • 增加患者对药物方案的依从性 (52%)
  • 允许患者居家用药,无需去诊所和医院(48%)

 
将数字化给药的潜在优点与传统方法进行比较,67% 的受访者认为数字化产品将"大幅"或"显著改善"患者恢复效果。有关数字给药解决方案为业务带来的潜在益处,制药公司决策者列举的最大的三个益处是:通过提高依从性来降低治疗成本(60%),针对劳动密集型应用提高效率(54%)以及用更高效和可扩展的手段为患者提供支持 (53%)。

调研结果揭示了一个共同的主题: 为了增加患者依从性并改善治疗效果, 患者必须排在首位,这反过来会降低医疗成本。 新英格兰医疗保健倡议组织(NEHI) 指出,美国每年2900亿美元的"其它可避免的医疗支出"源于药物依从性差。NEHI还报告说,在1.87亿服用一种或多种处方药的美国人中,多达一半的人没有按规定服药。

谈到数字给药机会最多的治疗领域,调查参与者列举的排名前三的领域是:内分泌/新陈代谢(64%)、呼吸道(57%)和炎性/免疫(52%)。 但是,超过一半的受访者期望数字给药能够改善多种药物对患者的治疗效果。

消除障碍
尽管数字给药前景乐观,但 96% 的受访者认为采用数字给药方面的挑战,包括数据隐私风险(40%)、高昂的设备和连接成本(39%)、患者的网络问题(39%)和监管问题(39%)。

几乎所有受访者都发现需要外部专业知识来满足新兴需求,包括安全可靠的设备生产(65%)、网络和连接(58%)、数据隐私和安全(52%)、用户界面和客户体验(50%)、向提供商和护理人员提供反馈的循环(47%)传感技术的集成(42%)。

Molex莫仕和Phillips-Medisize公司
Molex 在先进的电子、连接和传感器技术方面拥有数十年的经验,可帮助业界改进医药解决方案。Phillips-Medisize 是Molex 下属公司,在设计、开发和提供世界一流的创新型医疗和给药设备解决方案方面处于领导地位,包括利用互联卫生系统开发并提供首批上市的、 在FDA 注册的给药设备。

关于莫仕Molex
Molex通过启用改变未来和改善生活的技术,使互联世界成为可能。Molex在40多个国家/地区设有公司,为数据通信、医疗、工业、汽车和消费电子行业提供一系列完整的连接产品、服务和解决方案。

莫仕资源:

Molex 是 Molex, LLC 在美国的注册商标,并且可能在其他管辖权下注册。此处列出的所有其他商标皆属于其相应的所有者。

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系