行业与应用
动觉 (Kinesthesia)有时称为第六感。这种能力可以感知身体在哪里以及在做什么,例如,无需看到手臂就能知道手臂伸了出来。这种水平的觉知是一种重要能力,而且不仅仅对人类而言。想象一下工厂或制造环境:了解系统的各个部分在做什么以及它们如何保持正常运行,对于确保效率至关重要。供应链也是如此。对于制造商、分销商和物流提供商来说,了解各类产品和各批货物的位置和状况非常重要。
要获得这种水平的觉知能力,关键在于连接,而在如今,连接的关键在于射频 (RF) 无线通信。射频识别 (RFID) 技术已应用于资产追踪和库存控制领域多年,但 RFID 标签功能及其通信硬件和软件的最新进展带来了激动人心的新机会。
RFID 标签功能
RFID 标签可用于各种应用,有许多不同的形式,以满足不同的需求。传统硬标签、柔性标签、电缆扎线标签、粘性标签、铁氧体标签和模制 PCB 标签可用于各行各业——从医疗到工业再到供应链和许多其他行业。标签适用于高频 (HF) 和超高频 (UHF) 应用,UHF 标签的读取范围要大得多,让操作人员可以在码头边或整个仓库范围内读取标签。还可以定制——某些标签设计包括内置天线、LED 灯和芯片。
将芯片纳入到 RFID 标签中带来了许多额外功能。如果芯片的性能允许,RFID 标签可成为传感器,从而能够感测温度和湿度,然后记录并存储这些信息。电池供电的 RFID 标签可以创建关于其所在环境随时间变化情况的记录,这些记录可供检索和分析。
RFID 标签可以有效地帮助对产品进行验证,以降低出错风险。例如,在医疗领域,可以对设备进行编程,使其在使用带有专门标签的卡盒和传感器的情况下才能工作,从而将无意中出错的风险降至最低,并防止使用仿冒产品。
配备 LED 灯的 RFID 标签还可作为实时警报设备。可以将这些标签设置为在一段时间后发出警报,或在环境条件超出指定参数范围时提醒用户。可使用手持式或固定式 RFID 阅读器甚至使用智能手机来检索这些信息。RFID 标签降低了对专用硬件的需求,可以普及到更多用户。
智能工厂应用
无线通信对于工业 4.0时代的智能工厂高效运作至关重要。RFID 标签长期以来被广泛用于库存控制和跟踪。随着薄型 RFID 标签等创新以及小型化 RFID 解决方案的新发展,用户可以追踪产品库存和制造过程。通过全面了解整个工厂的运作方式,有很大机会改进流程。强大的 RFID 功能和有针对性的分析可帮助制造商识别瓶颈和流程加速方法,从而节省时间和成本。
物流应用
RFID 标签的感测功能在物流和运输行业特别有用。许多产品必须在整个运输过程中保持特定的温度或湿度范围,尤其是在饮食和医疗行业。如果配备芯片的 RFID 标签可以感测这些环境条件,就可以按照预设的时间间隔记录参数。到达目的地后,用户可以轻松读取这些信息,并确认产品一直按照要求进行储存。这种确保在整个运输过程中保持适当储存条件的能力有助于放置一系列问题,避免产品变质或变得不可用。
医疗应用
在医疗和制药行业,将 RFID 通信集成到产品生命周期的好处显而易见。配备芯片的 RFID 标签可以添加到各个产品中,以满足多种用途。除了库存跟踪和验证,RFID 标签还可以跟踪温度和湿度,以针对潜在问题发出警报。制造商还可以对配备 LED 灯的 RFID 标签进行预编程,使其在设定的期间内起作用。当产品过期或需要加强库存管理时,LED 灯可以亮起。例如,当产品的保质期即将到期时,LED 灯可以亮起,以便用户知道要在过期之前使用特定产品。这种功能可以解决产品过期造成的库存损失问题,从而帮助节省大量人力物力。
对于需要与特定类型的设备或药物配合使用的医疗产品,RFID 标签还可以确保这些产品经过正确的验证。标签可以包含芯片以检测产品是否使用得当。可通过标签对 RFID 获批设备或药物进行验证。这有助于防止不当使用,甚至还能防止使用仿冒产品(包括未经批准的设备或不相容的药物)。
定制解决方案
Molex莫仕拥有全球性制造基地和数十年经验,可为制造、物流和医疗等众多行业客户提供强大的支持。Molex莫仕提供 17 种不同的 RFID 标签,这些标签支持各种频段,采用不同的设计和连接方法,可满足不同应用的需求。使用标准的 Molex莫仕 RFID 产品可确保快速部署、灵活采购、降低成本和简化开发。
Molex莫仕还提供便捷的解决方案,以从 RFID 标签下载数据,让用户可通过两种选择实现无缝访问。用户可以使用手持式 RFID 阅读器,或使用配备 Molex莫仕专用应用程序的智能手机(该应用程序可供 iOS 和 Android 设备下载)。这种灵活的方法可确保用户能够根据自己的偏好和设备轻松地从 RFID 标签接收和下载数据。
让 Molex莫仕脱颖而出的秘密武器,是我们的定制连接解决方案。Molex莫仕具有许多优势,对于需要满足其定制 RFID 解决方案需求的公司而言是理想之选:
- 在整个设计过程中提供强大的跨学科工程设计支持
- 广泛的协作和定制能力
- 全球制造布局
- 数十年的射频技术经验
定制 RFID 解决方案包括内置芯片、电池电量管理、LED 通知和其他功能,有多种标签类型。Molex莫仕 RFID 解决方案可满足智能工厂、物流或医疗应用等各种需求。欢迎您与 Molex莫仕对话,详细了解如何找到合适的解决方案来应对各种挑战。