跳至主要内容
电动汽车充电

能源管理

电动汽车充电基础设施

汽车充电站如雨后春笋般涌现,在路边、家中和工作场所都可见到它们的存在。这种新型基础设施必须以消费者友好的方式进行设计和打造,强调安全性、可用性和长期可靠性。

总览


随着电气化未来日渐形成,多个层面同时发生着重大变化。电动汽车充电网络的部署、替代能源的激增、家庭电动汽车充电和储能能力的发展以及新兴的各种车载电池系统,所有这些都存在于一种快速发展的能源管理格局下。

商用和住宅电动汽车充电站都需要更广泛地部署电流更大的系统,以实现更快的电池补给。这种转变带来了热管理和效率设计方面的新挑战,同时强调了安全性和可靠性的重要性。电动汽车仍是一个新兴市场,品牌和技术的声誉都依赖于消费者能否安全、方便快捷地使用充电站。此外,除了遵守国际标准,创新产品开发还必须预测可能会有哪些新法规出台。

这个行业非常复杂,因此需要值得信赖的设计专家提供多学科视角、市场洞察以及丰富的工程和制造知识。Molex 莫仕与汽车制造商和产品制造商一起推动这一未来发展,确保新的电气功能安全、合规且具有商业可行性。

特色资源


深入了解电动汽车充电站

Molex 莫仕提供创新解决方案,助力推动电动汽车充电基础设施的发展。深入了解电动汽车充电系统的一些关键组件,包括线对板连接器、板对板连接器和 FFC/FPC 连接器。

电动汽车渲染

在关键时刻确保可靠性

当电动汽车在行驶途中出现电池电量不足问题时,最重要的是能够找到可靠的快速充电站进行充电。然而,随着更快的汽车充电速度成为主要目标,设计工程师必须解决更高能耗吞吐量带来的影响,例如,热量增加,以及更加依赖高质量的电力输送;否则,充电站和正在充电的汽车的性能和可靠性都将面临风险。母排、连接器和电缆的质量对于确保充电站在充电时的安全性和正常工作至关重要。

正在充电的汽车

克服设计挑战

汽车里程焦虑,充电速度不够快,以及消费者认为可用充电基础设施不足,这些是阻碍电动汽车获得消费者广泛接受的主要因素。应对这些挑战的关键在于更高功率的产品、改进电池和新的商业模式。

电源系统设计趋势

Molex 莫仕的专家为各行各业找到了在设计时实现电力、信号完整性和电磁干扰 (EMI) 这三方面平衡的系统性方法。我们将这种具有前瞻性的跨学科方法也应用于充电站和汽车。

高功率母排

母排对于打造可靠、灵活的高电流电动汽车充电系统至关重要。在汽车 OEM 和一级供应商的帮助下,我们开发了多样化的母排产品线,其中包括刚性、柔性和层压解决方案。

安全问题不容忽视

电动汽车充电站必须是安全的。过去,专业技术人员是主要接触到高功率电力基础设施的人。如今,电动汽车充电网络和家庭能源装置由消费者控制,但消费者缺乏专业程度的高功率应用相关培训或保护。  此外,低质量的充电可能会导致过度充电,带来热失控和放气引致的风险。这些考虑因素需要更加关注安全问题和以用户为中心的设计问题,以确保充电站在各种情况下都方便易用、可直观操作且保持高质量的电源连接和可靠性。

充电安全

塑造下一代汽车

电动汽车带来了重塑便利设施和功能的机遇,但与此同时,也带来了一系列复杂的工程挑战。了解 Molex 莫仕如何与运输行业的领导者携手合作,在从充电基础设施到车载信息娱乐等方面安全地引进创新。

确保每一步的安全

Molex 莫仕是整个运输生态系统中电气安全方面的领头羊,从汽车制造商的工厂车间,到安装在车库墙上的电动汽车充电器,我们都能提供电气安全保障。 

EXTreme Power 产品

随着电流电平越来越高,公司还必须应对整个电力系统中与热管理、电磁干扰和电源完整性相关的问题——所有这些问题都会影响安全性。Molex 莫仕 EXTreme Power 产品专门设计用于支持具有较高功率密度和卓越热管理能力的高电流应用。

Brad Eissler
“随着电力系统的变化,必须重新评估安全性,不仅是单个连接器的安全性,而是涉及的整个系统的安全性。在电动汽车充电方面,要在汽车和充电站的整个寿命期内确保极端条件下也能提供可靠、安全的用户体验,问题更为复杂。”
Brad Eissler
战略市场总监
Molex 莫仕

在瞬息万变的市场中进行创新

Molex 莫仕积极解决设计、制造和采购方面的难题,推动成功部署和继续发展充电基础设施所需的创新。我们可扩展的连接器、电缆、母排等产品组合建基于 80 多年的工程解决方案专业知识,可满足从毫伏到千伏的电力需求。

获得经过现场测试的产品组合只是与 Molex 莫仕合作的好处之一。我们还组建了一支全球跨学科工程师团队,该团队拥有较新的技术和生产方法,可随时应对下一个行业挑战。

电动汽车创新

Volfinity:电池接触系统

Molex 莫仕 Volfinity 电池接触系统是一款轻便的解决方案,能够实现可靠的增强型电池集成。该系统可将电池连接到控制板,还会传达电池平衡和温度指标。

互联车辆的新时代

车联网 (V2X) 通常被称为“车轮上的物联网”,主要与信号连接有关。而随着双向充电新时代的到来,诞生了新的 V2X 形式,分别是车到户 (V2H)、车到负载 (V2L) 和车到电网 (V2G)——全都取决于电源。

从电气化到能源管理的新兴趋势

Molex 莫仕站在设计的前沿,不仅致力于解决电动汽车动力方面的难题,还紧跟发电和配电领域的宏观趋势。随着人们开始将可再生能源用作传统燃料的补充,必然需要能够存储、监控和分配这些能源。

特色产品


母排

母排

PowerPlane 母排连接器

Sentrality 插针和插座

电缆组件

EXTreme Power 产品

EXtreme

Micro-Fit 连接器