阅读时间:4 分钟
从本质上讲,大型语言模型 (LLM) 执行的任务看起来很简单,就是预测序列中出现概率最高的下一个词元。在 LLM 中,词元是数据的基本单位,代表单词或单词的一部分。然而,要大规模地执行这一流程,需要依托复杂的软件架构,从海量文本和代码数据集中学习。这种方法为人工智能解锁了非凡的新能力,但也对其支撑系统提出了关键的新需求。事实上,随着这些模型中的参数数量从数十亿增长到数万亿,相应的硬件需求呈指数级增长。
LLM 的强大能力源于其软件设计,而这一设计本身也成为了核心的物理挑战根源。模型的内部运行机制所提出的硬件需求,可能使 AI 集群的物理基础设施达到饱和状态,最终形成根本性的悖论。让 LLM 拥有强大性能的算法,同时也造成当前硬件无法处理的物理数据流量阻塞。
解构 LLM:从软件到信号
要了解 LLM 的硬件要求,首先要剖析其软件流程。LLM 基于海量数据集进行训练,这些数据集通常包含数以十亿计的网页、书籍和文章,使模型能够学习单词与短语之间的统计关系。将人类语言转化为机器可处理形式的过程始于词元化,即文本被分割为被称为词元的更小单元,并被分配数字 ID。
每个词元的数字 ID 随后映射为嵌入向量,这种多维向量能捕捉词元的语义含义。对应的嵌入向量表可能极其庞大,其存储与访问过程需消耗海量的高速内存。
现代 LLM 多基于 Transformer 神经网络架构构建,该结构专为跨数千处理器的并行处理而设计。相较于仅能按顺序处理数据的旧版循环神经网络 (RNN) 架构,这堪称重大突破。该架构的核心组件是自注意力机制,这是一种能衡量序列中不同词汇重要性的功能。模型本身是具有数十亿甚至数万亿参数的深度神经网络,这些参数即是在训练过程中持续调整的内部权重与偏置。
自注意力机制会引发 N 平方级的计算问题,且每次生成词元时都会在处理器间产生大量数据交换。嵌入向量的内存需求与自注意力机制产生的数据流量共同构成了 LLM 硬件的核心要求。
自注意力机制:LLM 硬件瓶颈
自注意力机制是 LLM 强大性能的核心,也是其硬件需求居高不下的根源。该功能使模型能够理解上下文,这对识别文本中的长程依赖关系至关重要,从而让模型理解单词含义如何受到序列中更早出现的其他单词的影响。为实现这一功能,模型必须在处理的每个步骤中,将每个词元与上下文窗口中的所有其他词元进行比较。N 平方的计算需求会在 GPU 集群内部引发大规模横向数据流量激增。这种处理器间的通信是整个 AI 集群中要求最严苛的单一工作负载。如果连接各处理器的物理互连系统无法处理这种数据洪流,GPU 将因数据供给不足陷入闲置,形成仅靠软件无法解决的严重性能瓶颈。
由此产生的硬件困境带来了两大核心物理挑战:一是在数千条并行连接中保障高速传输下的信号完整性,二是实现集群中每个处理器的物理连接所需的极高连接密度。解决这两大挑战已成为新一代 AI 硬件设计工程师的主要关注点。
核心 LLM 硬件要求
解决自注意力机制产生的内部数据流量问题,关键在于新一代高速高密度互连系统。这要求从系统层面解决物理层问题,应对这种密集数据流量带来的两大核心工程难题:连接密度与信号完整性。
首个难题是实现极高的连接密度。为了最大限度降低延迟,AI 服务器必须将海量 GPU 和加速器尽可能密集地部署在单块电路板上,通常采用夹层卡实现垂直堆叠设计。这会带来重大物理挑战,因为必须在极其狭小的空间内实现数千条高速并行连接,将传统连接器设计推向极限。
保持信号完整性则是同样关键的第二大难题。在下一代传输速率下,高速信号在传统印刷电路板 (PCB) 的长距离、高损耗走线中传输时,会出现严重的信号衰减。这种信号衰减会导致比特错误,并限制连接的有效带宽。其结果是形成性能瓶颈,甚至在数据离开电路板之前就导致处理器的性能无法充分发挥。
如果没有兼顾密度和信号完整性的稳健解决方案,AI 集群的可扩展性将从根本上受到限制,从而阻碍更大、性能更强模型的训练。
满足 LLM 硬件要求的互连解决方案
LLM 的性能最终由其硬件基础决定。虽然软件架构定义了任务,但物理互连系统将决定其执行的速度和效率。Molex 凭借深厚的工程技术积淀,攻克 LLM 带来的信号完整性与连接密度两大核心挑战。
这种专业知识反映在专为 AI 集群的特定需求而设计的解决方案组合中。作为应对密度挑战的方法,Mirror Mezz Pro 连接器提供超高密度、高速板对板解决方案,该方案能够支持下一代传输速率,同时有效减少占用空间。作为克服信号完整性挑战的方法,CX2 双速连接器和电缆组件提供处理器与其他组件的直接旁路连接,从而保持信号完整性并减少传输延迟。这些解决方案共同构成了全面的板载物理层策略。它们能同时应对密度和信号完整性两大挑战,以支持 AI 集群的大规模内部数据流,提供满足 LLM 硬件要求所需的物理硬件,助力打造面向新时代的高性能 AI 集群。若需深入了解,请探索适用于 AI 和机器学习基础设施的 Molex 解决方案。