阅读时间:5 分钟
数据通信领域对更高的数据传输率的追求,正推动测试环境进入毫米波领域。在这一领域中,物理公差要求将达到前所未有的精度水平。随着频率攀升至 110 GHz,波长缩小到约 2.7mm,连接器上哪怕最微小的物理缺陷,也会造成明显的阻抗不连续。
一旦出现这种情况,连接器本身就成了被测试设备,进而掩盖芯片的真实性能。不同测试批次之间的差异,使得实验室团队几乎无法区分究竟是原型设计本身不合格,还是测试装置存在缺陷。
射频测试中测量不确定性的隐性成本
不一致的对配和机械不稳定性会导致不同测试批次之间存在差异,从而削弱对测量数据的信心。由于存在这种不确定性,工程师不得不将宝贵的实验室时间花费在排查测试装置故障上,而不是验证设备本身。
毫米波 (mmWave) 频率下的机械性能衰减
频繁的连接和断开会导致磨损,严重影响电气性能。中心导体的形变和表面氧化会改变接触电阻,导致可测量的性能漂移。
扭矩施加不一致使问题更加复杂。连接过松会产生机械间隙,而过紧则可能导致永久性的物理损坏。实验室必须保持严格的环境控制,因为即使是温度或湿度的微小变化也会导致测量漂移。
诊断挑战
为解决测量差异问题,工程师不得不像侦探一样,沿着电缆和适配器逆向排查,以准确定位故障点。在高密度测试板上更换损坏的组件,会给相关机构造成数千美元的生产力损失和硬件开支。
工程师通常会在进行完整的系统测试之前,使用专用的测试条或板上的校准线来验证互连性能。在现代高密度测试板上,诊断挑战的难度会呈指数级增加。
高密度板限制
现代测试板上通常包含成百上千个独立的连接器。手动对准数百个小型连接器并为其施加扭矩,会引发很大的人为错误风险。故障排查会变得非常复杂,工程师很难将问题逐一隔离定位。
精心设计可重复的高频测试架构
对于使用高密度板的工程师而言,应对人为错误和机械风险的关键在于战略性地聚焦于可重复性。要实现一致的可重复性,既依赖于稳健的硬件设计,也依赖于严谨的实验室操作规程。这一过程涉及为任务选择合适的物理组件,并遵守严格的规程以确保测量的一致性。
压缩安装射频连接器
压缩安装连接器能够提供稳定的机械连接,消除与传统焊接接口相关的引出端不一致问题。由于该系列连接器通过螺丝直接安装到电路板上,而非焊接,因此工程师可以避免焊接连接经常伴随、会导致信号衰减的凸起和波动。此类设计能在多次反复插拔后仍能保持低电压驻波比和低插入损耗。
精密射频适配器
高质量的适配器起到“连接器保护器”的作用,可在仪器到测试夹具的转换过程中保持互连性能。使用这些转换接口可以减少配置中由接口引起的波动。
对于任何测试实验室而言,电缆都是一笔重大的财务投资。通过在电缆末端放置适配器,工程师可以保护主组件免受对配磨损。
校准和测试操作规程
确立严格的实验室操作规程,规范扭矩施加与对配操作,可保护脆弱的中心触点免受意外损坏。在高密度测试环境中,人为错误始终是一个持续的威胁,因此必须制定严格的规程,以防止螺纹错位或扭矩不当。经常对矢量网络分析仪 (VNA) 和测试电缆进行重新校准,对于确立准确的参考平面并在测量中剔除互连效应至关重要。
严格的加工公差
较低频率的应用在制造和电路板贴装过程中具有更大的物理容差空间。而毫米波环境则要求绝对的精度,以防止通常会影响高频测试装置的信号衰减。制造商必须以极其严苛的规范来加工不锈钢壳体及内部介质材料,因为即使是零点几毫米的偏差,也可能在测试台上转化为巨大的信号反射。
消除连接器这一误差源,其作用不仅仅是清理测试台面。对于极度重视产品上市时间的行业,它更能确保系统级验证工作持续推进。
在要求严苛的各个行业中加快验证流程
可靠的互连系统能够防止由接口引起的波动,避免高风险技术领域的系统级验证发生延误。在对产品上市时间和任务关键型可靠性要求极高的市场中,一个有缺陷的连接器可能会变成重大的业务风险。
测试和测量
矢量网络分析仪和信号发生器依靠完善的互连系统来确立准确的参考平面。可靠的接口可保护这些重大的资本投资,并维持实验室的高生产效率。
数据通信
验证高速数字组件需要能够保持信号完整性且不引入不必要损耗的互连系统。随着超大规模运营商将数据传输率推向 224G 和 448G,其等效的模拟频率已进入毫米波频谱。对这些先进的 AI 芯片组进行测试,需要绝对的机械精度,以防止在实验室测试台上出现误报故障。
航空航天和国防
雷达和卫星通信依赖极致的相位稳定性,以防止测试过程中出现系统级错误。诸如深空探测或军用雷达等任务关键型应用,绝不允许测量漂移的存在。连接器中微小的机械位移都可能改变相位,如果在验证阶段未被发现,则可能导致系统故障。
无线通信
构建下一代 5G 和 6G 系统需要能够提供一致电气性能的毫米波接口,而无需反复进行测试调整。
电信公司竞相将新设备推向市场。凭借性能一致的连接器,工程师将能够快速测试多个芯片组,从而缩短消费类和商用无线技术的整体开发周期。
借助 Molex 精密射频解决方案扩展可重复性
Molex 设计的精密射频连接器和适配器能够在经过数千次插拔后,仍保持低电压驻波比和低插入损耗。Molex 产品组合涵盖广泛的接口类型,包括 SMA、2.92mm、1.85mm 和 1.0mm 等设计,可满足高达 110 GHz 的特定频率要求。
高密度测试环境需要在不牺牲机械稳定性的前提下缩短设置时间。借助 Cardinal Multi-Port 组件测试电缆等解决方案,工程师可同时对配多达 16 条线路,从而加快测试设置速度。逐一拧紧各个连接器需要耗费宝贵的数分钟时间,并增加错位风险。将多端口组件安装到位可以加快测试过程,并减少在拥挤的电路板上由连接器引起的测量差异。
全球化的制造规模和严格的质量保证流程,可确保每一个机加工不锈钢连接器在出厂时具备一致的性能。Molex 工程团队与系统架构师合作设计定制板引出端,并提供全球支持,涵盖从一个地区的初始设计阶段到另一个地区的制造和测试的全过程。这种全方位的支持使实验室团队能够对自己的数据充满信心,并缩短产品上市时间。
了解 Molex 精密射频连接器和适配器如何提供专为可重复的毫米波和高速信号完整性测试而设计的精确接口。