読了時間:5分
データ通信分野でより高いデータレートが求められる中、テスト環境はミリ波(mmWave)領域へと押し上げられており、物理的公差について新たなレベルの精度が要求されています。周波数が110GHzまで上昇すると波長はわずか約2.7ミリメートルに短縮されるため、ごくわずかなコネクターの物理的欠陥でさえ重大なインピーダンス不連続性の発生要因となります。
これが起こると、実質的にコネクター自体がテスト対象となってしまい、半導体の真の性能を見極めることができなくなります。テストごとのばらつきの結果、テストチームがプロトタイプの不具合とテストセットアップの不備を判別することはほぼ不可能となります。
RFテストにおける測定不確実性の隠れたコスト
嵌合の不一致や機械的不安定性によりテスト間にばらつきが生じ、測定データの信頼が損なわれます。この不確実性により、エンジニアはデバイス自体を検証するのではなく、テストセットアップのトラブルシューティングに貴重なテスト時間を費やすことになります。
ミリ波(mmWave)周波数域における機械的劣化
頻繁なコネクターの脱着サイクルは摩耗を引き起こし、電気性能に深刻な影響を与えます。中心導体の変形と表面酸化により接触抵抗が変化し、測定可能な性能ドリフトが発生します。
トルクのかけ方が一定でないと、問題がさらに悪化します。接続部を緩めすぎると機械的なすき間が生じ、逆に締め付けすぎると恒久的な物理的損傷を引き起こします。試験設備では、温度や湿度のわずかな変化でも測定ドリフトの要因となるため、環境管理を徹底する必要があります。
診断面での課題
測定の不一致を解消するには、ケーブルやアダプターの経路をたどって障害点がどこにあるかを突き止めなければならず、エンジニアによる複雑な分析作業が必要となります。高密度テストボード上の損傷したコンポーネントを交換するには、生産性損失とハードウェア購入費用を合わせると、ラボに数千ドルに上るコストが発生します。
そのためエンジニアは、全体的なシステムテストに着手する前に、ボード上で専用テストクーポンやキャリブレーションラインを使用してインターコネクト性能を検証することがよくあります。最先端の高密度テストボードでは、正確な診断を下すのがはるかに困難になります。
高密度ボードを取り巻く制約
最先端のテストボードには、多くの場合、数百のコネクターが取り付けられています。何百個もの小さなコネクターを手作業で配置してトルクをかける作業は、重大なヒューマンエラーのリスクを伴います。トラブルシューティングはより複雑になり、エンジニアが問題の原因を特定することが困難になります。
繰り返し精度のある高周波テストアーキテクチャの設計
高密度ボードを用いたテストに取り組むエンジニアにとって、ヒューマンエラーと機械的リスクに対する最善の対策は、繰り返し精度を徹底的に重視した戦略をとることです。一貫性のある繰り返し精度を達成するには、堅牢なハードウェア設計と厳格なラボ手順の順守の両方が必要です。具体的には、それぞれの用途に最も適した物理的コンポーネントを選択したうえで、厳格な手順に従って一貫した方法で測定を行います。
圧着マウント式RFコネクター
圧着マウント式コネクターは、従来のはんだ付けインターフェースにありがちなランチの不一致を排除する、安定した機械的接続を提供します。これらのコネクターは、はんだではなくネジで直接基板に固定されるため、はんだ付け接続部によく生じる隆起やばらつきによる信号劣化を回避できます。圧着マウント式コネクターを採用することで、多くのサイクルにわたって電圧定在波比と挿入損失を低く抑えることができます。
高精度RFアダプター
高品質のアダプターはコネクターセーバーとしての役割を果たし、計測器とテスト治具をつなぐ経路におけるインターコネクト性能を維持します。これらのアダプターを用いて接続経路を形成することで、インターフェースに起因するテスト構成のばらつきを軽減できます。
ケーブルは、あらゆるテストラボにとって重大なコスト品目です。ケーブルの端にアダプターを配置することで、重要なアセンブリーを嵌合摩耗から保護することができます。
校正およびテスト手順
トルク印加と嵌合に関する厳格なラボ手順を確立することで、損傷しやすいセンター接点を偶発的な損傷から保護できます。高密度テスト環境においてヒューマンエラーは常に重大な脅威であり、ネジ山の噛み違いや不適切なトルク印加を防ぐには厳格な手順の順守が必須です。ベクトルネットワークアナライザ(VNA)とテストケーブルの頻繁な再校正は、正確な基準面を確立し、測定におけるインターコネクトの影響を取り除くために不可欠です。
厳格な加工公差
低周波アプリケーションでは、装置の作製や基板配置に求められる物理的精度には比較的余裕がありますが、mmWave環境では一般に、高周波テスト設定に影響する信号劣化を防止するには絶対的な精度の確保が求められます。たとえ微細なばらつきでもテストベンチ上で重大な信号反射を発生させる可能性があるため、メーカーはステンレス鋼ボデーや内部の誘電体を非常に厳しい規格で機械加工する必要があります。
コネクターをエラーの原因として特定し排除することの意義は、単にテストベンチをクリーンアップするだけに留まりません。市場投入までの時間が重要な業界においては、コネクター不具合の排除は、システムレベルの検証を前進させる重要な推進要因となります。
要求の厳しいさまざまな環境における検証の加速
信頼性の高いインターコネクトの採用は、さまざまな重要技術セクターにおいて、インターフェース起因のばらつきによるシステムレベルの検証遅延の回避につながります。市場投入までの時間とミッションクリティカルな信頼性が重要視される市場では、一つのコネクターの欠陥が重大なビジネスリスクにつながります。
テスト・計測
ベクトルネットワークアナライザや信号発生器が正確な基準面を確立するには、インターコネクト品質が良好であることが必須です。信頼性に優れたインターフェースには、高価なラボ設備を保護するとともにラボの高い生産性を維持する効果があります。
データ通信
高速デジタルコンポーネントの検証には、不要な損失を伴わずにシグナルインテグリティを維持できるインターコネクトが必要です。ハイパースケーラーがデータレートを224Gおよび448Gに引き上げると、これに相当するアナログ周波数はmmWaveスペクトラムに入ります。これらの高度なAIチップセットを有効にテストするには、テストベンチ上での判定エラーを防ぐために、絶対的な機械的精度が必要となります。
航空宇宙・防衛
レーダーや衛星通信は、テスト中のシステムレベルのエラーを防ぐために、高度な位相安定性を必要とします。深宇宙探査や軍事レーダーなどのミッションクリティカルなアプリケーションでは、わずかな測定ドリフトも許されません。コネクターのわずかな機械的なずれによる位相変化がテスト中に検出されないまま放置されると、後でシステム障害につながる可能性があります。
無線通信
次世代の5Gおよび6Gシステムの構築には、テスト調整を繰り返し行うことなく一貫した電気性能を保証できるmmWaveインターフェースが必要です。
電気通信企業は、新しいデバイスをいち早く市場に投入するために開発競争を繰り広げています。常に一貫した性能を発揮するコネクターがあれば、エンジニアは複数のチップセットを迅速にテストできるため、消費者向けおよび商用無線技術の開発サイクル全体を加速できます。
Molexの精密RFソリューションによる大規模な繰り返し精度の確保
Molexは、何千回もの嵌合サイクルにわたって電圧定在波比と挿入損失を抑制する精密RFコネクターおよびアダプターを設計しています。Molexのポートフォリオは、最大110GHzの各種周波数要件に応じて、SMA、2.92mm、1.85mm、1.0mmなどの幅広いインターフェース規格を網羅しています。
高密度のテスト環境では、機械的安定性を損なうことなく、セットアップ時間の短縮が求められます。Cardinal Multi-Port Assemblyテストケーブルなどのソリューションを用いることで、エンジニアは最大16本のラインを同時に嵌合してテストのセットアップ時間を短縮できます。一つ一つのコネクターを締め込む作業は、スタッフの貴重な時間が費やされるだけでなく、アライメントミスのリスクも伴います。マルチポートアセンブリを適切なポイントに取り付けることで、テストプロセスが加速され、混雑したボード上でのコネクターに起因する測定のばらつきが低減されます。
グローバルな製造規模と厳格な品質保証プロセスにより、すべての機械加工されたステンレス鋼コネクターが工場出荷時から一貫して機能するよう保証します。Molexのエンジニアリングチームは、システムアーキテクトと協力してカスタム基板ランチを設計し、ある地域での初期設計段階から別の地域での製造・テストまでグローバルなサポートを提供します。このような包括的な支援により、ラボチームはデータを信頼し、市場投入までの時間を短縮できます。
Molexの精密RFコネクターとアダプターが、繰り返し精度のあるmmWaveおよび高速シグナルインテグリティテストを実現するインターフェースをどのように提供するかについては、こちらの資料をお読みください。