作者:Dan McGowan
Molex 公司 Phillips Medisize 医疗互连系统工程经理
Greg Van Hecke
Molex 公司 Phillips Medisize 全球产品经理
随着医疗器械日益复杂,更高密度的系统对定制化解决方案的需求也越来越高,而这些方案,并没有办法通过标准目录元件来满足。行业内向更高电路密度、更强功能及更高电压发展的趋势推动着这一转变。这一演进促使人们采用全局生态系统的视角,从战略上将资本设备上可重复使用、高耐久性的接口设计与仪器上成本优化的一次性接口区分开来。
工程师们面临着具有挑战性的任务,需要在保持完美的电气连续性,与满足严苛的灭菌条件和高插拔次数的物理需求之间寻求技术平衡。要成功权衡这些因素,关键在于团队通过早期协作来明确各项规范,避免投入精力进行设计,却无法达到商业预期。
开发先进的医疗器械连接器给工程师带来了一系列并行且往往相互冲突的挑战。成功的关键在于,在保证电气连续性的需求与临床环境的严苛物理现实之间取得平衡。
首要挑战在于管理内部电气环境,通常的做法是将不同功能分隔到不同的隔间中,以缓解差分电压、线间电容和屏蔽要求,同时避免将来为增加功能而进行重新设计。工程师需要在适用于低电压信号的高密度解决方案与治疗或除颤应用中可能出现的高电压线路之间取得平衡。设计工程师通常会采用“信号-接地-信号”配置或空置触点的方法,以增加爬电距离或降低接口处的耦合。设计流程还涉及将经常被忽视的组件(例如用于设备识别的可擦除可编程只读存储器 (EPROM),以及用于电路安全保护的单向二极管)集成到本已密集的布局之中。
严格遵循 IEC 60601 等性能标准对爬电距离、电气间隙以及耐电压的要求,可以防止电弧产生,并保护患者和操作人员的安全。要实现这一目标,需要采用系统级的方法,将电缆结构(如微型同轴)与连接器设计相结合,满足设备对电阻、电磁感应和电容 (RLC) 的具体要求。
材料选择是决定设备整体寿命的首要因素。工程师会根据具体的灭菌方法(如高压灭菌法),来评估如何取舍高成本树脂(如 PPSU)与高性价比材料(如 PCABS)。评估过程还会考虑产品的完整生命周期,涵盖保质期、紫外线暴露情况,以及医院使用与患者居家使用时的不同环境条件。
常见的挑战是过度指定要求。例如,在采用内部灌封的防溅设计就能提供足够且更为经济的解决方案的情况下,指定完全密封式的 IP67 防护等级通常就超出了实际需要。此外,组件材料还应在临床环境中保持化学兼容性。
连接器接口需要根据应用的具体耐用性需求制定量身定制的策略。选项包括采用高性能铜合金、插拔次数 10,000 次以上的接口,以及用于一次性器械的成本优化型解决方案。对于高使用频率的连接器而言,销拴机构是影响其寿命的重要因素。工程师通常会从简单的被动锁拴转向更可靠的主动锁拴设计,并采用经过处理的表面来防止磨损。
随着电路数的增加,插入力的控制成为一个重大的设计挑战。对于超过 100 个插针的设计,必须充分考虑连接器对配所需的体力。如果不经过精心的工程设计,高密度互连系统可能会产生过大的物理阻力,给医疗专业人员带来易用性问题。
这种人体工学因素也是获得成功的基础。设计应优先考虑临床操作人员的直观使用体验,融入受消费类技术启发的盲插能力,以支持在光线较暗的环境中使用。
一款有效的医疗器械连接器,有赖于从开发的最早阶段就整合专业组件和制造专业知识。建立在经过验证的技术平台之上的战略方法,对于缩短从概念到商业化可行产品的周期至关重要。
在定制连接器的开发过程中,验证接触系统消耗最多的时间和资源。采用已有的成熟接触接口可以将项目周期缩短数月。采用这一策略,工程团队可以将经过验证的接触件装配到快速成型的原型设计外壳中(通常使用 3D 打印)。有了这种能力,就能在数周而非数月内完成台式测试和用户反馈收集。在开发阶段尽早制作出可用的电气接口,可以在投入昂贵的工具之前提供关键验证。使用成熟可靠的接触系统,可为注塑和高速插针提供已知参数,使工程师能够以最短的时间搭建大批量生产线。
尽早邀请材料科学专家介入,可以避免陷入次优材料选择的困境,即某种材料虽然能通过初期临床验证,但在批量生产时却被证明成本过高或可靠性不足。要实现长期可靠性,就需要对整套材料系统进行评估。连接器外壳、电缆护套、应力释放件以及内部灌封化合物之间的兼容性,是器械能够经受反复灭菌或清洁的关键。不相容的材料可能会产生负面的相互作用,甚至在器械进入灭菌室之前就导致性能下降,这凸显了整体材料评估的重要性。
随着电路密度的增加,行业正转向新型电缆结构,以应对小型化和可制造性方面的挑战。逐一端接数十根细径线缆已成为制造过程中的一个显著瓶颈。
一项关键的创新是使用排线。这种结构允许同时自动端接多个导体,相比一次只端接一根线缆具有明显优势。
面向未来的技术还包括使用长尺寸材料来代替单线,这些材料可能采用光刻或增材制造技术来形成导电线路。先进的结构通常与替代性的端接方法(例如专用导电粘合剂、转接板组件或微型连接器)配合使用,以便在极高的密度下工作。
可制造性和商业可行性最终决定一款医疗器械的成败。与 Molex 合作是一条行之有效的路径,能够利用 TheraVolt 和 EdgeStack 等预验证平台将功能性原型设计转化为可扩展、可直接投放市场的设备,从而缩短产品上市时间。
Molex 运用深厚的工程专业知识,引导客户找到成功的长期解决方案。这种前瞻性可以避免团队最终设计出临床上可行但商业上不可持续的医疗器械连接器。例如,工程团队希望拥有一系列强大的功能,这是可以理解的,但早期协作可以防止后期采购部门因成本过高而否决某个组件的情况。初创公司往往带着临时拼凑的设计进入临床试验,例如将三个独立的连接器接合到一根导管上,直到后来才发现,为了生产而将它们整合在一起会引发代价高昂的 FDA 重新验证。
这种协作方式可以避免代价高昂的陷阱。严格的质量体系可为制造的一致性创建框架。这种支持能明确验证和确认的路径,确保器械的安全性和有效性得到确认。
从概念到取得积极临床成果的历程始于选用适合的组件。探索一系列专为缩短开发周期设计的预验证、医疗级连接器解决方案。详细了解关于 Molex 医疗互连解决方案的信息。