メインコンテンツにスキップ
最新設備を備えたハイテク研究所で医療機器用コネクターを試験する女性エンジニア。

臨床環境向け高耐久医療機器用コネクターの設計

現代の医療機器には、高度なエンジニアリング要件が求められます。高性能な医療機器向けコネクターには、滅菌の繰り返しに伴う化学的・熱的ストレスに耐えながら、確実な電気的導通を維持することが求められます。

執筆:ダン・マクゴーワン
Molexグループ企業Phillips Medisizeのメディカルインターコネクト エンジニアリングマネージャー

グレッグ・ヴァン・ヘッケ
Molexグループ企業Phillips Medisizeのグローバルプロダクトマネージャー

読了時間:5分

医療機器の複雑化が進むにつれ、高密度システムでは、標準カタログ部品では対応できないカスタマイズソリューションがますます求められています。回路密度の向上、高機能化、および高電圧化に向かう業界動向が、この変化を後押ししています。この傾向に対応するため、設備機器側の再利用可能な高耐久インターフェースと、器具側のコスト最適化されたディスポーザブルインターフェースを戦略的に分離して設計するという、エコシステム全体を見据えた視点が求められています。

エンジニアは、高い電気的導通性能の維持と、過酷な滅菌条件や多数回の嵌合サイクルに伴う物理的要求との間にある技術的なトレードオフに対応するという困難な課題に直面しています。こうしたトレードオフに適切に対応するには、市場の期待に応えられない設計に着手する前に、開発初期段階で連携して仕様を定義することが重要です。

医療向けコネクター設計における主要課題

高度な医療機器向けコネクターの開発では、エンジニアは複数の課題に同時に直面し、その多くは相互に相反する要件を伴います。成功の鍵は、確実な電気的導通の確保と、臨床環境における過酷な物理的条件とのバランスを取ることにあります。

高密度信号と高電圧要件の両立

主な課題は内部の電気環境を管理することです。多くの場合、機能ごとに異なるベイへ分離することで、差動電圧、ライン間静電容量、シールド要件への対応を図るとともに、将来的な機能追加に伴う再設計を回避します。エンジニアは、低電圧信号を前提とした高密度ソリューションと、治療機器や除細動用途で必要となる高電圧ラインとの両立を図る必要があります。設計エンジニアは、信号-グラウンド-信号構成やブランキング接点を用いて、インターフェースの沿面距離を確保したり、結合を低減したりしています。また、設計プロセスでは、デバイス識別用の消去可能プログラマブルROM(EPROM)や回路保護用の一方向ダイオードなど、見落とされがちなコンポーネントを、すでに高密度化されたフットプリントへ組み込む必要があります。

沿面距離や空間距離に関するIEC 60601などの規格への厳格な準拠に加え、十分な絶縁耐力を確保することで、アーク放電を防止し、患者とオペレーターの双方を保護します。これを実現するには、マイクロ同軸などのケーブル構造とコネクター設計を統合し、デバイス固有の抵抗、インダクタンス、静電容量(RLC)要件に対応するシステムレベルのアプローチが必要です。

環境耐久性を支える材料特性

材料の選定は、デバイス全体の寿命を左右する主要な要因です。エンジニアは、オートクレーブなどの滅菌方法に応じて、PPSUのような高コスト・高機能樹脂とPCABSのようなコスト効率の高い材料とのトレードオフを評価します。また、評価プロセスでは製品ライフサイクル全体を考慮し、保存期間やUV曝露への対応に加え、病院と在宅環境で異なる使用条件についても検証します。

よくある課題の一つが、必要以上に厳しい要件を設定してしまうことです。例えば、内部ポッティングを施した防滴設計で十分かつより経済的なソリューションが得られる場合でも、完全密封のIP67等級を要求してしまうことがあります。また、コンポーネント材料は臨床環境においても化学的適合性を維持する必要があります。

ラッチ機構の堅牢性と人間工学に基づく設計の両立

コネクターインターフェースには、用途ごとの耐久性要件に応じた設計戦略が求められます。オプションは、10,000回以上の嵌合サイクルに対応するインターフェース向けの高性能銅合金から、使い捨てデバイス向けのコスト最適化ソリューションまで多岐にわたります。使用頻度の高いコネクターでは、ラッチ機構がコネクター寿命を左右する重要な要素となります。エンジニアは、摩耗を抑えるため、単純なパッシブラッチから、接触面を最適化したより堅牢なアクティブラッチ設計へ移行することがよくあります。

挿入力の管理は、回路数の増加に伴う重要な設計課題となります。100ピンを超える設計では、コネクターを嵌合するために必要な操作力を考慮することが不可欠です。慎重な設計を行わなければ、高密度インターコネクトによって過大な嵌合抵抗が発生し、医療従事者の操作性を損なう可能性があります。

こうした人的要因も成功を左右する重要な要素です。設計では、臨床現場のオペレーターが直感的に使用できることを重視し、低照度環境での使用を支援するため、民生機器の技術に着想を得たブラインド嵌合機能などを組み込む必要があります。

医療機器向けコネクター開発におけるシステムレベルのアプローチ

効果的な医療機器向けコネクターを実現するには、開発初期段階から専門的なコンポーネントと製造に関する知見を統合することが重要です。検証済み技術を基盤とした戦略的アプローチは、コンセプトから市場投入可能な製品化までの期間を短縮するうえで不可欠です。

事前検証済みコンタクトシステムによる開発期間の短縮

コンタクトシステムの検証は、カスタムコネクター開発において最も多くの時間とリソースを要する工程です。検証済みコンタクトインターフェースを活用することで、開発期間を数か月短縮できます。この戦略を採用することで、エンジニアリングチームは実績のあるコンタクトを、3Dプリンティングで製作されることの多い試作シェルへ迅速に組み込むことができます。これにより、ベンチトップ試験やユーザーフィードバックの収集を、数か月ではなく数週間で実施できます。開発の初期段階において機能する電気インターフェースを構築することで、高額な金型投資を行う前に重要な検証を実施できます。従来のコンタクトシステムを利用することで、成形や高速ステッチングに関する実績あるパラメーターを活用できるため、エンジニアは短期間で量産ラインを立ち上げることができます。

長期信頼性を実現するための材料適合性の最適化

材料科学の専門家を早い段階から関与させることで、初期の臨床評価はクリアしても、量産時にはコストや信頼性の面で問題となる不適切な材料選定を回避できます。長期信頼性を確保するには、材料システム全体を評価する必要があります。コネクターハウジング、ケーブルジャケット、ストレインリリーフ、および内部ポッティング材の適合性を確保することで、繰り返しの滅菌や洗浄にも耐えられるようになります。適合性のない材料同士は相互に悪影響を及ぼし、装置が滅菌チャンバーに入る前から性能を低下させる可能性があるため、材料を総合的に評価することが重要です。

終端技術とケーブル構造のイノベーション

回路密度の向上に伴い、業界では小型化と製造性の向上に対応するため、代替ケーブル構造への移行が進んでいます。数十本もの細径ワイヤーを個別に終端処理することは、製造工程における大きなボトルネックとなります。

リボンケーブルの活用は、重要なイノベーションの一つです。リボンケーブルの構造により、複数の導体を同時に自動終端できるため、ワイヤーを1本ずつ終端処理する方式と比べて大きな利点があります。

将来を見据えた技術として、導電性トレースの形成にリソグラフィーやアディティブ製法を用いる、ディスクリートワイヤーに代わる長尺構造の導体技術も挙げられます。こうした高度な構造は通常、特殊な導電性接着剤、インターポーザーアセンブリー、またはマイクロミニチュアコネクターなどの代替終端技術と組み合わせることで、超高密度実装に対応します。

医療機器の商業生産への道のり

製造性と商業的な実現可能性が、最終的に医療機器の成功を左右します。Molexとの協業は、TheraVoltやEdgeStackなどの事前検証済みプラットフォームを活用し、機能試作品を量産可能な市場投入対応製品へと発展させて市場投入までの期間を短縮できる、効果的なアプローチです。

Molexは、豊富なエンジニアリングの専門知識をご提供することで、お客様が長期的な成功につながるソリューションを実現できるよう支援いたします。こうした先見的なアプローチにより、臨床面では有効であっても商業的には成立しない医療機器向けコネクター設計を確定してしまう事態を防ぐことができます。例えば、エンジニアリングチームは多機能で高性能な設計を求めがちですが、早い段階から連携することで、後になって調達部門が高コストなアセンブリーを採用できないと判断する事態を防ぐことができます。スタートアップ企業は、例えば3つの別々のコネクターを1本のカテーテルに接続するといった暫定的な設計のまま臨床試験に進むことがあります。しかし量産化のためにそれらを統合しようとすると、非常に高額なFDA再検証が必要になることに後から気付くケースも少なくありません。

この協業アプローチにより、こうした高コスト化を回避できます。厳格な品質システムは、一貫した製造品質を実現するための基盤となります。基盤が確立されることにより、検証および妥当性確認への道筋が明確になり、デバイスの安全性と有効性を確実に確認できます。

コンセプトから良好な臨床成果に至る道のりは、適切なコンポーネントの選定から始まります。当社では、開発期間の短縮を目的として設計された、事前検証済みの医療グレードコネクターソリューションのラインアップをご用意しています。Molexの医療機器向け接続ソリューションの詳細をご覧ください。