メインコンテンツにスキップ
ウェブサイト訪問者レビューのカスタマーサクセスストーリー

Molexについて

カスタマーサクセスストーリー

顧客企業との連携により複雑な課題を解決し、イノベーションを加速し、市場投入を加速することがMolexの企業使命です。Molexは、世界で最も革新的な数々のブランドとのコラボレーションを通じて、目まぐるしく変化する環境やテクノロジーの進化に伴う課題を克服する最先端の接続ソリューションの提供に取り組んでいます。Molexの成功実績は、オートモーティブ、各種産業、さらにはデータセンターやヘルスケアまで幅広い業界にわたります。顧客企業が協調的イノベーション、品質、信頼性、迅速な対応などの観点からMolexを選ぶにいたった経緯についてご紹介します。

Prusa Research

Prusa Research、3Dプリンターのビルド品質と使いやすさを向上

Prusaは、Molexの堅牢で使いやすいコネクターの採用により、多彩な3Dプリンター製品の信頼性や組み立てやすさを向上させ、大量生産を推進し、世界各国での顧客ベースの拡大に成功しています。

Prusa Researchの高品質3Dプリンター

イノベーションの加速

技術進歩やイノベーションに対する消費者の期待が高まり続ける中で企業が競争力や順応性を維持するには、従来とはまったく異なるスピードでイノベーションを起こし続ける必要があります。以下のカスタマーサクセスストーリーでは、Molexが接続ソリューションのリーダーとして、どのように協調的イノベーションを強化して設計と開発を加速しているかを紹介します。Molexは、高度なテクノロジーの活用により、メーカーが変化するビジネス環境の中で競争を生き抜くのに必要なスピードを維持するのを支援します。

Masonite

革新的な接続ソリューションによるまったく新しいスマートドアの実現

今日のハイペースな市場では、迅速なイノベーションはもはやアドバンテージではなく必要不可欠な要素となっています。このケーススタディでは、MasoniteとMolexの2社が、迅速なイノベーションを目指す共通のビジョンに基づいて、世界初のスマートドアを試作品からCES受賞歴を誇る画期的なソリューションへと進化させ、ホームアクセス技術をまったく新しいものへと書き換えたプロセスについて紹介しています。

革新的スマートドアを開ける家族

GlucoModicum

迅速な製品イテレーションサイクルにより、注射針を使用しない医療用ウェアラブルを効果的に開発

GlucoModicumとPhillips Medisizeの2社がタリスマンデバイスの技術イノベーションに共同で着手するにあたり、もっとも重視したのは人間中心のデザインでした。この大胆なビジョンが、最終的に2年間で10回もの迅速な製品イテレーションをもたらし、その結果他の競合製品に比べて13倍も優れた効率を備えたデバイスを実現したプロセスをご覧ください。

注射針を使用しない医療用ウェアラブルデバイスの設計に取り組む技術者

U-TURN AUDIO

輝かしい受賞歴を誇るターンテーブル トーンアームの開発ストーリー

Phillips Medisizeのマグネシウム合金射出成形技術を応用して複雑な生産上の課題を克服することにより、U-Turn Audioは、音質を向上させ共振を抑制すると同時に耐久性を強化したターンテーブル トーンアームの作製に成功しました。2社の斬新なコラボレーションがいかにして受賞歴を誇るオーディオ製品の開発につながったかをご紹介します。

受賞歴を誇るU-Turn Audio製ターンテーブル トーンアーム

Pile Dynamics

構造品質テストの改革で50%のコスト削減に成功

クラウドデータやセンサーベースソリューションなどの革新的技術を構造試験に応用することで、Pile DynamicsとMolexは共同でコンクリート品質評価方法のイノベーションに成功しました。この画期的なソリューションの導入により、どのように50%のコスト削減とプロジェクトリスクの軽減を実現し、現場パトロールなしでの安全性向上に成功したのでしょうか。ケーススタディをご覧ください。

建設現場での杭打ち構造試験

市場投入を加速

急速に進化する市場トレンドと消費者が寄せる高い期待は、今日のビジネス環境で生き残るために克服する必要がある2つの大きな課題と言えるでしょう。その結果、市場投入までの時間をいかに短縮できるかが、顧客のニーズを満たし、競争力を維持する上で極めて重要になっています。Molexは、顧客との緊密な関係と地理的な近さを活かしたコラボレーションにより意思決定をスピードアップすることで、顧客企業がこれらの課題を克服するのを支援しています。Molexは、革新的な製造ノウハウを通じて、グローバルな需要にこたえる効率的な生産方法の開発を支援します。

EXACT SCIENCES

緊密なコラボレーションの結果、大腸がんスクリーニングキットの生産量アップに成功

大腸がんの在宅スクリーニングキットに対する市場需要が急増する中、Exact Sciencesは手動生産から完全自動化ラインへの移行を必要としていました。このケーススタディでは、Phillips MedisizeとExact Sciencesの緊密なコラボレーションと2社の距離的な近さが頻繁な対面ミーティングと迅速な意思決定を可能にし、最終的には合理化された生産ラインの立ち上げと生産能力の10倍増加に成功したプロセスについて紹介します。

大腸がんをスクリーニングする医師

SOTECH Health

呼吸センサーの迅速な開発により新型コロナウイルス検査機器の市場投入に成功

歴史上例をみない新型コロナウイルスの世界的流行により、信頼性の高い検査機器の迅速な配備が急務となりました。さらに事態を複雑にしたのは、メーカーは米国、英国、EUを含む各地域にまたがる複雑な法規制に対応する必要があったことです。SOTECH HealthとPhillips Medisizeが共同で革新的製造戦略の策定と規制当局承認のスピードアップに取り組み、最終的にはグローバルな検査機器需要への対応に成功した経緯について紹介します。

SOTECH Health製新型コロナウイルス検査機器用呼吸センサーシステム

Jabil

エンジニアリングと生産調整により市場投入のスピードアップに成功

新型コロナウイルスが世界的に流行する中、世界の人々の健康を守るために、人工呼吸器などの主要な医療機器の市場投入までの時間の短縮が不可欠となりました。人工呼吸器コンポーネントの需要が急増する中、JabilとMolexは共同でコネクターケーブルを再設計し、開発リードタイムの大幅な短縮と差し迫ったグローバル需要への対応に成功しました。迅速なエンジニアリングと生産調整を通じて、Jabilは市場対応スピードと対応時間を向上させました。両社の戦略的投資とテクノロジーロードマップの共有により、差し迫ったグローバルな需要の中で市場投入までの時間短縮にどのように成功したかをご覧ください。

人工呼吸器コンポーネントの製造

サプライチェーンのアジリティ向上

各地で地政学的な緊張が高まり、自然災害による混乱の頻度も増える中、アジャイルなサプライチェーンの確保が不可欠になっています。Molexは、革新的なデジタル統合、リスク管理、コラボレーションエンゲージメントツールを導入することで、グローバルサプライチェーンや今日の急速に変化するビジネス環境を脅かすこうした脅威に対する顧客企業の対応を支援します。以下のケーススタディでは、Molexがこれらの戦略をどのように活用して自社サプライチェーンのアジリティを向上させ、顧客企業による物流上の障害回避と生産遅延の軽減を支援しているかを紹介します。サプライチェーンの柔軟性がMolexの顧客企業にどのようなメリットをもたらしているかをご覧ください。

Celonis

プロセスマイニングでサプライチェーンの可視性を強化

工場が70か所以上に及ぶため運用が断片化されており、調達から支払いまでのプロセスがなかなかリアルタイムで把握できないため、予測が不確実になり、意思決定が後手に回り、納入リスクを招いていました。Molexは、Celonisを活用してSAPデータを統合し、数千件のトランザクションにおける問題の根本原因を可視化することで、ワークフローを標準化し、変更の実装前にデジタルツインシミュレーションで評価できるようになりました。このアプローチによって、可視性を向上させ、サプライチェーンの継続性を確保しながら、どのようにPO確定率を30%から90%へ引き上げたかをご覧ください。

国際的な輸送、ロジスティクス、サプライチェーンを表す、産業用貨物コンテナとネットワークリンクが描かれたグローバルマップ。

SAP BUSINESS NETWORK

コラボレーションにより発注処理時間が大幅に改善

900社ものサプライヤーで構成される広大なサプライチェーンにおけるサプライヤーとの関係強化と全体的な効率向上は大変な作業でした。SAP Business Networkとのコラボレーションを通じて、Molexは90%以上の発注書における発注書確認時間を66%削減し、プロセスの自動化と標準化によりリアルタイムの可視性を提供し、サプライヤーを迅速にオンボーディングするための戦略を策定しました。Molexが自社サプライチェーンの運用をどのように変革し、顧客価値を高めたかをご覧ください。

SAP Business Networkと連携するMolexサプライチェーンチームメンバー

INFOR NEXUS

データ統合によりサプライチェーン障害に対する対応時間を短縮

自然災害やスエズ運河の封鎖など、制御不能な状況による物流の混乱に直面したMolexは、解決策を見つけるためにInfor Nexusを利用しました。このケーススタディでは、SAPとのプラットフォーム統合によりどのように包括的な可視性やダイナミックな対応能力が育成され、結果的にMolexの意思決定力の向上、情報検索時間の短縮、サプライチェーンの課題への迅速な対応を実現できたかを紹介します。

Infor Nexusとのグローバル物流データ統合

EXACT SCIENCES

サプライチェーンにおける強力な関係を活かして大腸がんスクリーニングキットの生産を維持

コロナ禍によるサプライチェーンの混乱に直面したPhillips Medisizeは、迅速に生産スケジュールの調整とリソースの再配備を行いました。Phillips Medisizeは、代替サプライヤーとの強力な関係を活用しながらExact Sciencesと連携することでCologuard大腸がんスクリーニングキットの安定生産を維持することができました。このケーススタディでは、どのような戦略的調達により、患者が大腸がんと闘うための在宅スクリーニング検査キットの提供を継続的に維持できたかを紹介します。

大腸がんをスクリーニングする医師

Jabil

サプライチェーンの柔軟性により人工呼吸器コンポーネントの生産が大幅に増加

新型コロナウイルスの世界的流行により人工呼吸器コンポーネントの需要が急増した際、MolexとJabilは両社の25年間にわたる関係性を活用して、その混乱の状況に迅速に適応しました。わずか6日間で2,000点から20,000点への部品の増産を達成するために両社が実施した戦略をご覧ください。

人工呼吸器コンポーネントの製造