行业与应用
Molex莫仕微小型解决方案业务部门副总裁兼总经理Justin Kerr说:“在展望那些有潜力改变我们各方面日常生活的产品时,移动设备的未来总是最耀眼。不同的设备组合和外形,将推动生活创新方面的‘连通性’——从新的医疗保健应用程序和智能家居中心,到移动支付以及其他我们无法想象的可能性。”
Molex莫仕委托Dimensional Research于2021年7月对展望移动设备的未来进行全球调研,通过筛选,对207名代表移动设备原始设备制造商和供应商进行了问卷调查。提出了各种各样的问题,从而确定未来移动设备的功能和时间表,以及衡量5G和连接性创新的日益增长的影响,以及阻碍整体进步的障碍。
2026年非“典型”移动设备
受访者接受了一系列提问,以帮助描述2026年典型智能手机和移动设备。虽然答复提出了各种特征,其中一些已经实现,但其他特征可能还遥不可及。因此,对2026年典型移动设备的描述并未达成共识。
最受期待的前五大颠覆性功能按顺序为:自充电;全息或投影显示器;完全可回收;环保,如防尘或防水;抗摔型显示屏。列表中还包括可折叠设备、弹出式摄像机、健康生物传感器、可滚动设备,以及设备与显示器的分离。时间将会证明哪些功能会在五年内获得足够的实际应用、市场动力和客户吸引力,从而实现标准化。
根据调研结果,外形规格(如屏幕大小、形状等)也将在未来五年内发生变化。尽管90%的受访者预计,移动设备将会采用不同外形,但对于它们是更小、更大还是完全不同,人们尚未达成共识。近三分之二的受访者认为,对新型可穿戴设备的需求将会增长,包括智能服装(40%)、眼镜(33%)、耳机(29%)和手表(29%)。三分之二的受访者表示,等到2026年,普通消费者可能会拥有更多的专用设备。尽管如此,64%的受访者认为人们对平板电脑的需求将逐渐减少甚至完全被具有集成功能的智能手机所取代。
连接性和5G带来重大创新和好处
我们请受访者对2026年制造的移动设备中最具创新性的五大功能进行排名,依次为数据连接(42%),其次是无线充电(36%)、摄像头(33%)、Wi-Fi连接(28%)和内置扬声器(28%)。此外,82%的受访者预计,等到2026年,5G移动设备将会使消费者带受益匪浅。5G的超快速度或mmWave在有望推动移动设备制造颠覆的技术中排名第一(42%),其次是双向无线充电、用于智能眼镜的光导纤维、带有晶圆级光学元件的相机,以及纳米或微米级组件。
继续专注于解决技术挑战
在移动设备原始设备制造商及其供应商中,技术挑战犹存,可能会影响建设未来移动设备的计划。据调查参与者称,最难解决的问题是5G网络连接的性能(37%)、高速无线充电(37%)、电池寿命(36%)、可持续性(35%),以及无法在微型或纳米级生产小型组件(27%)。
Molex莫仕消费者和商业解决方案
Molex莫仕在5G、mmWave、RF、信号完整性、天线、电源、摄像头和显示技术方面拥有成熟的专业知识,为整个移动设备生态系统提供关键连接。精密、批量制造和微型化使Molex莫仕有能力满足不断变化的市场需求,同时为领先的移动设备制造商及其供应商提供目前可用的最小、最密集和最先进的连接器。
关于Molex莫仕
Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于使我们的世界变得更加美好,更加紧密相连。Molex莫仕在40多个国家开展业务,在汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备行业实现变革性技术创新。通过值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专长以及产品质量和可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life的无限潜力。
莫仕资源:
- 关注莫仕新闻www.weibo.com/molexconnector/
- 观看莫仕产品www.youku.com/molex
Molex 是 Molex, LLC 在美国的注册商标,并且可能在其他管辖权下注册。此处列出的所有其他商标皆属于其相应的所有者。