跳至主要内容
家庭储能

家庭能源存储解决方案

家庭能源使用正在经历一种范式转变。能源供应商和消费者之间曾经存在的被动关系,已转变为了由房主做出的主动决策。能源的获取、存储和分配方式、时间及地点现在由家庭能源管理系统控制 - 这些系统的可靠性对于用户的采用决策至关重要。 

总览


如今的房主比以往任何时候都拥有更多的能源 - 并且拥有更多的控制权。在家庭能源管理的这个新领域,家庭和电网并肩工作,分配能源生产、创造冗余并缓解资源紧张。可再生能源和支持技术现在为房主提供了更好的方法来监控和调整其能源使用,并最大程度减少能源成本上涨带来的财务影响。从 2022 到 2023 年,美国家庭的能源价格上涨了 14% -  2013 到 2022 年这九年期间也出现了相同幅度的上涨。欧洲部分地区受到的影响更为明显,一些国家的能源成本在 2022 年上涨近 100%,这引发了太阳能的广泛采用,并导致趋势完全逆转。现在,太阳能产能过剩导致欧洲的能源价格经常出现负值,造成能源提供商向房主付费,并暴露出储存太阳能以备不时之需的重要性。

快速发展的家庭储能领域是创新的一个缩影。家庭电池储能系统 (BSS) 可以存储多余的太阳能以供日后使用,物联网 (IoT) 连接能够识别耗电量大的设备,而车到户 (V2H) 技术彻底颠覆了家庭充电的概念。但家庭能源管理仍处于用户采用的早期阶段,许多人还不熟悉 BSS 等技术。有些人甚至可能对火灾风险存在误解。无论设备发挥什么作用,能源管理都需要质量、可靠性和安全性 - 行业的成功取决于此。 

Molex莫仕拥有 80 多年的丰富经验,能够通过领先的互连解决方案和无与伦比的工程专业知识帮助家庭能源管理等行业发挥出它们的潜力。我们经过 UL 认证的连接器和母排可确保在大功率、恶劣环境应用中安全运行 - 提供您的客户所期望的可靠运行。在监管要求不断变化的行业中,我们的全球影响力能够提供符合区域市场需求的解决方案。  

“没有多少行业能够像家庭能源管理那样处于激动人心的十字路口。技术现已就位,将引发一场能源生产、储存和消费领域的革命 - 所有这些都可以在家庭中进行。但要让这个行业真正获得成功,我们需要证明它是安全、可靠的,并且能够满足市场所期望的性能。这就是连接器和其他互连解决方案发挥巨大作用的地方,我们每天都在与客户密切合作,以确保用户采用零风险。”
Lee Ettleman
企业战略和企业发展总监
Molex 莫仕

家庭储能系统

家庭储能系统的设计必须兼顾更高功率吞吐量与高效热管理,从而保障运行安全与能效。制造商需要性能更强、装配更便捷的组件,以满足市场对这些系统日益增长的需求。

特色资源


趋势和见解

克服电源系统设计中的挑战

如今的设计工程师似乎面临着诸多不可能。人工智能 (AI)、更快的数据中心和家庭储能等不断发展的趋势需要更多的能源。与此同时,工程师们正在应对更恶劣的环境、更密集的电子组件和新涌现出的热问题。了解工程师们如何在应对当前挑战的同时为将来的应用做好准备。 

产品亮点

家庭能源应用的大功率解决方案

安全可靠的能源对于能源管理市场的成功至关重要。家用电池储能解决方案的有效性只依赖于其内部组件的有效性,几乎没有出现故障的余地。Molex莫仕认识到大功率解决方案构成了这些应用的支柱,并提供了广泛的高性能母排、连接器和电缆组件产品组合。 

应用聚焦

电动汽车架构和基础设施的未来

电动汽车 (EV) 市场正趋向于更快、更方便的充电基础设施以及更高效的车辆,以实现续航更持久的电池。设计工程师如何满足这些不断变化的能源管理难题产生的需求? 在 Molex莫仕,这始于先进的互连解决方案以及最新的小型化与坚固化。 

为电动汽车充电

其他资源


博客

从电气化到能源管理的新兴趋势

博客

家庭能源管理的创新

从电池储能系统到应用内用户体验和电动汽车集成,探索家庭能源管理的新兴趋势。 

特色产品


大功率解决方案

Sentrality

母排

SW1 互连

电缆组件

OCP

EXTreme Power 产品

Mini-Fit Connectors