2022 年 9 月 27 日
Molex莫仕全球医疗总监 Tyson Masar 表示:“随着医疗设备公司和技术创新者努力将颠覆业界的产品推向市场,整个可穿戴诊断设备领域正在发生有趣的融合。新应用提出了新的要求,正因如此,设计工程师必须了解所有利益相关者的需求,以及它们如何影响整个产品生命周期中的决策——从早期的设备概念设计到大规模商业化,以及其间的每一步。”
Molex莫仕和 Avnet 委托 Dimensional Research 于 2022 年 8 月开展了“可穿戴诊断设备:医疗监测的未来”全球调查,对 603 名从事可穿戴诊断设备设计工程的人员进行了访谈。调查人员提出了各种问题,以理解采用速度和不断增长的支持者生态系统的影响,同时评估阻碍产品交付的挑战和权衡。
支持度和接受度不断上升
越来越多的倡导者鼓励增加可穿戴诊断设备的使用,其中包括患者和消费者 (61%)、医生和其他医疗专业人员 (47%) 以及居家护理人员 (44%)。保险公司、部分医生和其他医疗专业人员以及医疗技术人员仍然犹豫不决或反对增加使用,这也在我们的意料之中。然而,设计工程师称,在未来五年内,消费者对直接使用设备来支持肥胖控制 (61%)、姿势传感和纠正 (59%)、基于呼吸的疾病检测 (51%)、生殖健康监测 (50%) 和传染病监测 (49%) 抱有很高的期望。预计将在五年内上市的新型医疗可穿戴设备包括用于跟踪糖尿病、睡眠监测、步态分析、移动 CT 扫描、遗传异常和视力退化的设备。
设计挑战依然存在
尽管对未来持乐观态度,但几乎所有受访者都指出了设计挑战,例如,消费者对易用性的期望 (42%)、对简单用户界面和完整文档的需求 (41%)、在不受控制的居家护理环境中的设计困难 (40%) 以及监管审批流程的复杂性 (34%)。同样阻碍设计流程的因素包括成本 (38%)、耐用性 (37%)、功耗 (35%)、微型化 (33%)、数据采集 (30%) 和连接性 (30%)。事实上,四分之三的受访者表示,连接性限制影响了当前收集相关数据以跟踪和分析健康状况的能力。
受访者表示,设计小型可穿戴设备的前五大障碍为传感元件微型化 (40%)、制造更小的连接器等硬件 (39%)、电源管理 (32%)、信号质量 (29%) 和热管理 (22%)。在材料创新方面,被提及最多的三项创新为生物相容性、已发布的新材料功能和可靠性数据,以及真实世界的“穿戴测试”模拟。
能量收集引发人们的兴趣
总体而言,受访者看好收集患者能量(如体热、汗水、心跳、运动等)来驱动可穿戴功能的潜力。受访者也承认,推动这一领域的发展确实需要时间和创新,并认为运动 (49%)、体热 (35%) 和汗水 (13%) 是能量收集最可行的来源。
合作有望推动全球创新
63% 的受访者表示,行业、政府和学术团体之间的强有力合作预计将推动可穿戴诊断设备的大部分创新。近四分之三的中国受访者将团队协作列为最重要的因素,而英国 (52%)、法国 (57%) 和德国 (59%) 受访者的结果与美国 (61%) 趋于一致。