メインコンテンツにスキップ
試作で協力する2人のエンジニア。

Molexについて

エンジニアリングの専門知識

アイデアを形にするには、実現可能性、機能性、コスト、効率、品質、安全性など、多くの要素が関係してきます。現在のソリューションに比べて明確なメリットをもたらす製品を生み出すには、これらの要素がすべてうまく噛み合っている必要があります。これらの課題を乗り越え、イノベーションを形にするうえで欠かせないのが、卓越したエンジニアリングの専門知識です。

概要


AI技術の爆発的発展、航空宇宙および防衛産業の重要性の高まり、そしてオートモーティブ分野における技術の急速な発展は、進化するデジタル世界においてエンジニアリングの専門知識の重要性が高まっている要因のほんの一部です。これらの市場に加え、家電、医療技術、産業、通信といった分野でも急速な進歩が進む中、設計上の複雑な課題が猛スピードで増加しており、それに対応できる実用的なソリューションが求められています。

新製品の開発の成功には、設計からテスト、製造、納品まで、あらゆる段階においてエンジニアリング知識が必要です。同様に重要なのは専門性です。開発チームは、電気や機械、システム、製造、ソフトウェア、品質、テスト・検証、機能安全性など、それぞれの分野に特化した熟練エンジニアで構成されています。こうした要求に応えるべく、現代のエンジニアリング部門には、試作を効率化する最先端の予測ツールと、製品の長期信頼性を確保し、リスクを低減し、グローバルなサポートを可能にする最新のテスト設備が必要です。

Molexチームは、このダイナミックな環境において、卓越性と信頼性を追求した設計などの重要分野でお客様と協力し、最新のデジタルエンジニアリング技術を採用することで、これらの原則を実践しながらリーダーシップを維持しています。以下で詳細をぜひご覧ください。

デジタルエンジニアリングを取り入れる

現代のエンジニアは、これまでになく多くのツールを手にしています。Molexでは、次世代予測エンジニアリングを活用して、お客様が製品を迅速、信頼性、およびコスト効率よく市場に投入できるよう支援しています。物理的な部品を作る前に、デジタル環境で試作したり、プロセスを作成したりすることで、設計から製造まで、生産プロセス全体が合理化され、より予測可能で、関係者同士が協力しやすくなります。

コンピュータに向かい、デジタルエンジニアリングツールを使用するエンジニア。

信頼性を実現する設計

電動化や自動運転などの新しいアーキテクチャやイノベーションがオートモーティブ業界を変革しています。その結果、新たなコンポーネントの導入と故障モードの変化により、設計の様相が変化しつつあります。それらの変化に対応するため、適切な検証ができるよう試験方法の更新が必要です。オートモーティブエンジニアは、これらすべてを考慮しながら、製品性能を決定する際のバロメーターとしてISO、SAE、USCAR、IECなどの一連の規格を利用する必要があります。エンジニアは、これらの進化する検証要件に基づいて高度なテストとデータ駆動型のアプローチを採用することで、オートモーティブ用途のコネクターの信頼性の予測に役立てようとしています。

エンジニアは、改善されたテストと検証方法を使用して自動車技術の変化に適応しようとしています。その方法をご覧ください。

自動車電気設計の概略図。

エンジニアリング業界の専門家


エンジニアリングは既定の一連の原則とスキルだけで行われていると思われるかもしれませんが、真のイノベーションには、それ以上のものが必要です。業界の専門知識、製造の卓越性、緊密なコラボレーションは、成功する製品を実現する上で不可欠です。さまざまな市場で中心的な役割を果たしているMolexのコネクターソリューションは、革新的なアイデアを現実の製品へと変えるために協力する、業界の専門家と製造分野のリーダーからなるグローバルチームの力を結集しています。


グローバルでコネクテッドな世界を支える

デジタル化がますます進む世界にあっても、距離の近さは依然として極めて重要です。今日の競争の激しい、ペースの速い世界経済で成功するには、必要な場所とタイミングでコンセプトを議論したり、問題を正確にトラブルシューティングする能力を持つ実践的なエンジニアリングの専門知識が必要です。グローバルな拠点展開と現地の専門家を組み合わせることで、Molexはタイムリーなサポートを提供し、問題を効率的に解決し、お客様に優れた体験を提供できます。このアプローチにより、最も重要な場所、つまりは、お客様の施設でイノベーションと問題解決を行うことができます。

Crowd of people on network connection lines.

エンジニアリングに命を吹き込む

エンジニアリングの価値は、最終的には結果で判断されます。つまり、最終製品の開発が、厳しい市場投入目標に見合ったものであるかによります。このためには、エンジニアリングの専門知識が製品開発プロセス全体を通じてシームレスに活用され、製造の卓越性と組み合わさり、すべてが統合されていなければなりません。当社のグローバル施設は、同じ作業指示書に基づいて運営され、専用の機械を備え、すべての製造において一貫性、効率、品質を保証しています。

Cutting of metal. Sparks fly from laser, close-up

ケーススタディ

エンジニアリングの専門知識と製造における卓越性。ケーススタディの形で、多様なプロジェクトでそれらがどのように適用されてきたかを示す具体例をまとめています。それらの事例では、課題、それぞれの課題への対処方法とその結果に焦点が当てられ、一貫した高品質な製品開発に品質プロセスとチームワークが不可欠であることを明らかにしています。複数の主要業界のケーススタディを通じて、複雑な課題の解決、イノベーションの加速、市場投入までの時間の短縮に、コラボレーションがどのように役立つのかをご覧ください。

机の上に研究プロジェクトの書類が広がっている中、ノートパソコンを使っている人。

関連コンテンツ


イノベーションを可能にする

Molexのエンジニアはイノベーションを促進し、お客様が現状を打破できるよう支援します。

データセンターの中でノートパソコンを持って立っている女性。

品質へのこだわり

品質はエンジニアリングの専門知識から始まります。

組立ラインの品質を管理しているハイテクロボット。

お客様との関係を強化する

エンジニアリングチームは、顧客中心のアプローチでイノベーションと卓越性を推進しています。

近代的なオフィスの中央で握手をする人々。

エンジニアリングチームへの投資

優れたエンジニアを継続的に育成する仕組みは、人材開発によって生まれます。

デスクトップコンピューターでの作業中に、キャリパーを使用してパーツの寸法をチェックするエンジニア。