メインコンテンツにスキップ
画像

医療技術

人中心のケアと患者さんの期待に応えることが、医療技術(MedTech)業界の革命を促しています。近年の電子部品の小型化の進展は、患者さんと介護者の双方に利益をもたらすために、医療機器のイメージを一新し、ヒューマナイズする機会をデザイナーにもたらしています。

概要


エレクトロニクスの小型化により、人間中心のヘルスケアに特化した新世代の医療技術機器が実現しました。これらのコネクテッドデバイスは、モノのインターネット(IoT)の中核であるマシンツーマシン通信を使用しています。IoTにより、機器同士がデータを共有し、それを分析することで、患者さんの診断や治療を行うことが可能となります。これは、最近の5Gの導入によってさらに強化されました。

これらのコネクテッドデバイスは、病院に見られる大きくて面倒な機械とはほとんど共通点がありません。小型化された電子設計により、新世代の小型医療技術機器が実現し、患者さんは自分の健康状態をモニタリングしながら日常生活を自由に送れるようになり、さらには治療も受けられるようになりました。医療上の懸念に対処し、快適な自宅でケアを受けることで、回復にかかる時間を短縮し、高額な入院の必要性を減らします。

人間中心のヘルスケアに重点を置くということは、医療技術機器は家電製品と多くの特徴を共有しているということであり、設計者は、ITや通信など他の分野で開発されたテクノロジーから恩恵を受けられます。しかし、消費者向けデバイスとは異なり、試験および広範な医療規制への準拠が必要なため、医療機器の設計には時間のかかる研究開発が必要となり、費用もかさみます。設計者は、規制プロセスに関わる長期のタイムスケールをサポート可能な企業と協力する必要があります。

医療技術機器のワイヤレス接続と遠隔利用は、データ漏洩の危険性への懸念も引き起こします。  遠隔治療を提供するために医療技術機器に依存する患者さんにとって、個人情報を保護することは、このテクノロジーに対する信頼を確立するための重要な鍵となります。

Molexのグループ企業であるPhillips Medisizeは、大手医療技術企業との60年以上にわたる専門知識を生かし、高性能インターコネクトによる複雑な医療用ケーブルアセンブリー、カスタム高密度高速伝送用医療用コネクター、プラスチック射出成形およびアセンブリーを専門としています。Phillips Medisizeは、現在の専門化、規制、デジタル化に対応し、グローバル規模で迅速かつ効率的な製品立ち上げを支援します。また、人々がより健康で生産的な生活を送るための革新的な製品の開発・製造を支援します。

数字で見る医療技術

画像

$4,320億

医療技術市場規模

画像

$11億

ウェアラブルデバイス販売台数

画像

20%

医療技術支出の伸び

注目のリソース


耐久性の高い医療機器用コネクターのエンジニアリング

厳格な臨床条件下で安全かつ確実に機能する医療技術機器の設計は、インターコネクトから始まります。Molexがシステムレベルのエンジニアリング専門知識を活用し、高密度信号、滅菌耐性、効率的な製造性のバランスを備えた医療機器用コネクターを提供することで、市場投入までの時間を短縮する方法をご覧ください。

最新設備を備えた研究所で医療用コネクターを試験するエンジニア。

将来の医療技術へのソリューション

大手コンピューター企業や消費者向け製品メーカーが医療機器市場に参入する中、イノベーションの可能性が飛躍的に広がっています。このホワイトペーパーでは、成功への道筋を予測しています。

画像

医療用ウェアラブル向けフレキシブル回路基板

フレキシブルプリント回路基板には、従来のリジッドプリント回路基板と比較して、大きなメリットがあります。Molexのフレキシブル回路が、現在および明日の医療機器の設計者にどのように役立っているかをお読みください。

画像

ウェアラブル医療技術を設計する

最新のウェアラブルデバイスを設計するために必要なこととは? Molexが、この挑戦をどのように受け入れたかをお読みください。

画像

ヘルスケア製造を改善するための品質文化の構築

業界標準、認証、登録は、医療機器に対する患者の期待に向けた最低限度の基準を定義しています。しかし、品質に対する当社の取り組みはすべての活動に深く組み込まれています。

保護カバーオールを着用した科学者たちが研究、品質管理、新薬の発見に取り組む無菌製薬研究所のショット。

スマートスキンパッチと非侵襲性医療センシング

今日のスマート皮膚パッチは、ハイブリッド印刷エレクトロニクスを採用することによって、センシング能力を向上し、患者の転帰を改善するなど、幅広い機能を組み込むことができるようになっています。

モバイルデバイスの将来

医療技術業界は、モバイルデバイスの使用を取り入れています。Molexは、業界のリーダーたちに「次に来るものは何か?」と尋ねました。

画像

毎日が奇跡になるように支援する

彼女が重度の難聴で生まれた後、両親は精神的に打ちのめされました。補聴器が使えない人のために開発された電子機器である人工内耳のおかげで、希望が見えてきました。声がはっきり聞こえるようになっただけでなく、聴覚障害のない子供と同じような話し方をするようになりました。

Molexは、彼女が周囲の世界とつながるための次世代エレクトロニクスを創造しています。細線相互接続ケーブルは、聴覚障害者とその周囲の人々に計り知れない恩恵をもたらします。それは私たちにとって嬉しい知らせです。

産業別アプリケーション

電気生理学

融合シリカや割断技術などのフロントエンドテクノロジーから、末端のデバイス機器に至るまで、高速伝送用光ファイバーやユーザーインターフェーステクノロジーを所有するPhillips Medisizeは、お客様の次世代機器を強化するための業界知識を有しています。

体外式除細動器

除細動器がパッド型からウェアラブル型に変化するにつれ、高度なフレキシブル回路技術が必要になります。使い捨て可能な銀インク回路からセンサー、あるいはフレキシブルPCBまで、Phillips Medisizeは、お客様のあらゆる設計を実現するお手伝いをいたします。

医療用ウェアラブル

プリント回路処理能力、高度な材料選択、フレキシブルハイブリッドエレクトロニクス(FHE)の統合といった重要な分野における業界の技術革新が、医療用ウェアラブルな設計目標を現実のものにしています。

ロボット手術

人工知能と直感的な手術コントロールにおける現在の発展は、ロボット手術アプリケーションの設計に新たな能力と課題をもたらしています。Molexのコンパクトな高速ロボット手術用コネクターがどのように新しいテクノロジーをシームレスに統合するのに役立っているかをご覧ください。

注目の動画


実生活向けの医療用ウェアラブルの設計

次世代技術

注目の製品