行业与应用
使用条款
1. 背景:
Molex, LLC 及其附属公司(统称为 “Molex莫仕”)为客户、分销商、代表和其他人(以及他们各自的员工、承包商和代理商,统称为“用户”)维护一个自助服务的电子工具(以下简称“工具”)来购买某些 Molex莫仕产品。某些类型的用户(由 Molex莫仕自行决定)可能有权使用工具中的其他功能,以查看机密业务信息(包括但不限于实时定价、产品可用性、订单状态、后订购信息和与 Molex莫仕产品销售有关的其他信息)以及其他服务。
本工具的使用须遵守本在线使用条款(以下简称“使用条款”)所载的条款和条件。
Molex莫仕不声明工具上的材料在所有司法管辖区都是适当的或合法的。禁止从该内容是非法的地点访问本工具。通过使用本工具,用户同意遵守其管辖范围内适用的所有法律和法规。
2. 注册:
资格。只有注册用户才能访问和使用本工具。您无权使用本工具,Molex莫仕可随时终止对本工具的使用。Molex莫仕全权决定是否授予访问权限,如果是,授予用户的访问级别。
注册流程。
(a)注册人将在 Molex莫仕网站 www.my.molex.com 上填写注册表格,包括选择所需密码并同意本协议中规定的使用条款。注册人如不同意这些使用条款,将自动丧失使用本工具的资格。
(b)如果注册人的访问请求获得批准,Molex莫仕将激活用户账户并通知用户账户激活。此时,用户可以使用注册流程中选择的密码登录到工具。
(c)如果注册人的访问请求被拒绝,Molex莫仕将通知注册人其决定。关于Molex莫仕使用工具的所有决定,均由 Molex莫仕自行决定。
3. 服务条款:
服务可用性。除定期停机维护工具外,Molex莫仕将尽商业上合理的努力使工具全天候可用。然而,如果用户因任何原因无法访问工具或其任何功能,Molex莫仕 不承担任何责任。
服务修改。Molex莫仕有权自行决定修改工具和/或其任何功能,包括但不限于停止提供工具和/或其任何功能。
病毒。尽管 Molex莫仕将采取商业上合理的努力来筛查病毒和其他恶意代码,但 Molex莫仕不能保证工具不带有病毒和其他恶意代码。因此,用户将采取适当的安全措施,并在访问本工具时对病毒和其他恶意代码进行筛查。
使用条款的变更。Molex莫仕有权随时修订或更新使用条款。这些使用条款的修订和/或更新,将在工具上提供。如果用户不同意对使用条款的修订和/或更新,用户将立即停止对工具的任何进一步访问。在修订和/或更新使用条款后继续访问将表示用户同意修订和/或更新的使用条款。
计算机设备。用户承认并同意,其全权负责提供和维护访问和使用本工具所需的计算机、软件、通信设备和服务,以及用户在访问本工具时产生的所有电信和互联网服务费用。
监控。 Molex莫仕保留以电子方式监控用户活动,并在必要或适当时为满足任何法律、法规或其他政府要求而披露任何信息的权利,以便操作工具,或保护工具及其赞助商和用户,或 Molex莫仕。Molex莫仕保留在任何时候拒绝张贴、删除或阻止或限制任何一方在任何时候访问任何信息或张贴或上传的材料的权利。
4. 用户责任:
保护用户名和密码。用户同意, Molex莫仕提供的用户名和用户为允许用户访问工具而选择的密码,对于每个注册访问工具的用户都是不同的。用户不会将自己的用户名和/或密码分享给任何人,包括但不限于同一公司的其他人。如果一个组织的多人寻求使用本工具,则该组织的每个人都必须完成注册流程。如果用户未能遵守保护用户名和密码的规定,Molex莫仕将立即终止用户访问工具的权利。Molex莫仕有权自行决定终止用户和用户所属的任何组织访问工具的权利。用户将承担因用户未保护其用户名和/或密码的机密性而对 Molex莫仕造成的任何损害。
现行信息。如果用户在注册过程中向 Molex莫仕提供的信息有任何更改,用户应及时通知 Molex莫仕。
用户终止。如果用户不再需要访问本工具,则应及时通知 Molex莫仕,以便 Molex莫仕终止用户的访问权限。适合终止用户的情况包括但不限于,终止用户与需要访问本工具的雇主的雇佣关系,以及在用户需要访问工具的雇主内部的职位转移(如果该职位不再直接需要访问本工具)。
禁止的行为。用户在使用本工具时,不得:
(a)限制或禁止任何其他用户使用和享受本工具;
(b)侵犯任何知识产权或任何其他所有权;
(c)张贴或传送任何欺诈性、诽谤性、中伤性、淫秽性、色情性、辱骂性、攻击性或其他非法的材料或信息;
(d)转移任何含有病毒、“木马”或任何其他可能对工具造成损害的程序或代码的内容;
(e)再现、复制、拷贝、出售或转售本网站的任何内容或部分、本网站的设计元素或布局、本网站的使用或本网站的访问权限。
(f)未经版权所有人或权利人许可,以任何方式发布、传输、复制或分发通过本网站获得的受版权或其他专有权利保护的信息、软件或其他材料;或
(g)散布广告或未经请求的电子邮件(即“垃圾邮件”)或病毒、缺陷或类似材料的恶作剧警告,或征求或要求参与任何彩票、连锁信、传销或类似类型的活动。
病毒。用户应采取适当的安全措施,并利用病毒扫描软件确保不会将任何病毒上传到本工具中。
5. 知识产权;保密:
知识产权。在用户和 Molex莫仕之间,Molex莫仕将是本工具中包含的 Molex莫仕 信息的唯一所有者,包括此等信息中包含的所有知识产权。除非为了用户与 Molex莫仕的业务而使用本工具,否则用户不得以任何方式修改、复制、出售、出租、使用、补充或以其他方式利用工具中包含的 Molex莫仕信息。用户将向 Molex莫仕授予非独家、免版税的全球许可,以使用、复制、编辑、表现和显示用户将输入到本工具中的全部或部分内容。除本协议中明确授予的权利外,不会向用户授予任何其他权利,包括但不限于使用 Molex莫仕名称的权利或其他知识产权,包括但不限于 Molex莫仕专利、商标、版权、商业秘密或其他知识产权,也不会通过向用户提供本工具访问权限而暗示向用户授予此类权利的任何义务。
机密。 在使用本工具的过程中,双方认识到用户可能会接触或熟悉 Molex莫仕或其子公司或关联公司可能认为是机密的信息。这些信息可能包括但不限于与 Molex莫仕、其系统有关的信息,以及其他业务和技术信息(这些信息可能对竞争对手有价值)。用户同意(a)以合理的方式保护机密信息;(b)仅为履行其在本协议项下的义务使用保密信息;(c)仅在履行本协议项下义务所需时复制保密信息;以及(d)不向 Molex莫仕适当人员或其指定人员以外的任何人讨论或泄露该信息。本条款不适用于已为用户公开知晓且无任何保密义务的信息;Molex莫仕不受限制地向第三方披露的信息;或根据法律要求或命令披露的信息。
6. 保证;赔偿;责任:
无保证。工具按“原样”提供,无任何明示或暗示的保证。用户使用本工具的风险由您自己承担。Molex莫仕及其各自的高级管理人员、董事、经理、合伙人或员工均不保证工具或其任何使用将是不间断或无错误的,也不对使用工具可能获得的结果,或对工具中包含或通过工具提供的任何信息、服务或商品的现时性、准确性、可靠性或内容,或为访问工具而提供的任何软件作出任何保证。通过本工具访问的信息仅供参考。用户承认并同意,只有真实正确的发票或 Molex莫仕出具的其他购买协议文件才能准确反映用户对 Molex莫仕产品和服务的购买。
赔偿。用户将赔偿 Molex莫仕因用户使用本工具而造成的任何损害或费用(统称“损害”)。此外,用户将向 Molex莫仕赔偿与用户在本工具上发布的任何内容有关的任何第三方知识产权侵权索赔。本节的规定适用于所有情况,无论所主张的任何索赔的理由或性质如何(包括合同、法规、任何形式的过失、侵权、严格责任或其他),以及在不违反适用法律的情况下,寻求赔偿的一方是否被告知所主张的损害或损失的可能性。责任范围:由于 Molex莫仕免费向用户提供使用工具的权限,用户同意 Molex莫仕不对用户的任何损害承担责任,除非该损害是由 Molex莫仕的重大过失或故意不当行为造成的。除法律要求的范围外,在任何情况下,包括疏忽或故意不当行为,Molex莫仕都不对用户或任何第三方的任何直接或间接损害负责,包括但不限于采购替代商品或服务的成本、利润损失、使用损失、数据丢失或因本协议而以任何方式引起的任何附带的、后果性的或特殊损害,无论是根据合同、侵权、保证或其他原因,无论 Molex莫仕是否事先通知了此类损害的可能性。
7. 数据保护:
PII 保护:为了使用户能够访问工具,Molex莫仕必须存储和处理个人身份信息(以下简称“PII”)。在收集、使用、处理和存储 PII 时,Molex莫仕将尽商业上合理的努力遵守相关的数据保护法律和 Molex莫仕隐私政策(请参阅:privacypolicy.kochind.com/)。
8. 商品销售
本段中的条款和条件适用于用户在本工具上购买的任何商品的销售。所有用户的购买和 Molex莫仕的销售都明确受到限制,并以接受这些条款和条件为条件。Molex莫仕反对并拒绝任何附加于或不同于这些条款和条件的条款,这些条款可能出现在用户的购买订单、确认、确定、书面或用户之前或之后的任何其他通信中。
将不适用《联合国国际货物销售合同公约》。
所有商品的销售将受适用的主协议管辖,如果没有主协议,则受位于以下地点的 Molex莫仕的《标准销售条款和条件》管辖:
9. 杂项规定:
管理文件。本协议规定用户访问工具的唯一条款和条件。如果任何采购订单、订单确认、发票、装箱单、报价或与本协议所述事项有关的任何类似文件包含本协议条款和条件之外或与本协议条款和条件不同的条款和条件,则这些额外的和/或不同的条款和条件将不具有效力或效用,Molex莫仕明确拒绝任何此类额外的和/或不同的用户条款和条件。
终止。任何一方均可在向另一方发出三十(30)天书面通知后终止本协议,或在用户发生重大违约时由 Molex莫仕立即终止本协议。
双方关系。本协议中所包含的任何内容均不得被视为创建或解释为在双方之间建立合资企业或合伙企业关系。任一方均未通过本协议或其他方式被授权为另一方的代理人或法定代表。任一方均未被授予代表另一方或以另一方名义承担或设立任何明示或默示的义务或责任或以任何方式约束此另一方的任何权利或权力。此外,本协议或本协议各方均无意向任何第三方或实体授予第三方受益人诉权,本协议中的任何内容均不得被解释为向除本协议各方以外的任何第三方或实体授予本协议项下或以任何方式授予的诉权。
豁免。对本协议任何条款或任一方在本协议项下任何权利或义务的放弃均无效,除非该方或任一方签署书面文书放弃遵守约定,且该等放弃仅在该等书面声明的特定情况下和针对该等书面声明的特定目的有效。
可分割性。如果本协议的任何条款根据有管辖权的法院的司法法令或决定被发现无效或不可执行,则该条款将被解释、限制或在必要时被切断到消除该无效或不可执行性所必需的程度。本协议的其余部分将根据其条款继续有效并可强制执行。双方同意本着诚信原则协商一项有效的、可执行的替代条款,该替代条款最接近于双方订立本协议的初衷,或在无法添加该条款的情况下提供公平的调整。
转让。任何一方未经另一方事先书面同意(该同意不得无理拒绝),不得分配、转让或分享本协议或本协议规定的任何权利、许可、特权或义务,不得授权本协议项下的任何义务,任何企图分配、转让或授权均为无效。根据前一句的规定,就本协议目的而言,一方的任何兼并、合并、重组、实质上所有资产的转让或其他控制或所有权的变更均应被视为转让。
管辖法。这些使用条款以及可能基于、源于或以任何方式与这些使用条款有关的所有索赔或诉讼原因(无论是合同或侵权),将受纽约州的内部法律(包括其关于诉讼时效的法律)管辖,不适用该州的冲突法原则。双方在此准许并同意接受位于纽约曼哈顿的州法院和联邦法院的专属管辖权,以处理可能基于本使用条款、由本使用条款引起或以任何方式与本使用条款有关的任何诉讼或其他程序。除非在上述法院,任何一方不得就本使用条款提起任何诉讼或其他程序。双方进一步准许并同意,他们将接受美国挂号信的流程服务,将所要求并预付邮资的回执寄送至上述地址。各方在法律允许的最大范围内,放弃该方就与本使用条款有关的任何诉讼、诉讼、索赔或程序可能享有的任何由陪审团审理的权利。
完整协议。本协议构成双方之间的完整理解和协议,并取代双方之间关于本协议标的物的任何和所有先前或同时的陈述、理解和协议,所有这些都在本协议中合并。不得使用行业内的贸易或习惯和惯例以及本协议双方之间的常规的交易惯例或方法以任何方式修改、解释、补充或改动本协议或本协议任何部分的明示条款。除非经双方授权代表签署书面文件,否则不得对本协议进行修改、修订或以任何方式进行变更。
确认
通过访问或使用本工具,您同意受这些使用条款的约束。