对如今的消费者来说,汽车不再仅仅是一种交通工具。驾驶员要求提供更多的安全功能、更好的信息娱乐选择和超个性化的座舱体验。汽车越来越多地与环境连接,尤其是电动汽车 (EV),它们必须跟踪充电站的位置并了解充电站是否可用。
直到前不久,像这样的功能还是通过离散电子控制单元 (ECU) 提供的。但现代汽车已经有 100 到 150 个 ECU。添加更多设备只会使现有的供应链问题更糟。而塞入更多 ECU 会产生更多的故障点,从而增加保修成本。
与这些 ECU 相关的线束也会产生问题。随着功能清单越来越长,线缆的长度、成本和体积也在增加,可能已经超过 150 磅。这种超重与 EV 设计目标背道而驰,电动汽车必须减少负载以增加续航里程。