メインコンテンツにスキップ
Image

次世代サーバー/ストレージの進化:新しい環境でのデータ処理に向けて

By Bill Wilson
New Product Development Manager

By Chuck Crandley
New Product Development Manager

モノを作るとき、通勤するとき、日常生活を送るとき、現代社会はこれまでとは比べものにならないほどデータを活用しています。データはまさに未来の原材料となったのです。そして、2025年までに世界で750億台の接続デバイスが年間27ゼタバイトのデータを生成すると推定されており(IoT Business Newsによる)、データは雪崩式に増え続けているのです。これらのデバイスの利点は、自律走行車、人工知能、機械学習の利点とともに、高速インターネット、特に5G無線接続の普及によってのみ真に機能します。これらの新技術の基盤となる膨大な量のデータを処理・保存するためには、アンテナ、ソフトウェア、その他の5Gの実現要素と並行して、ハードウェアソリューションの進化が必要です。

高速データの普及は、新しい環境に置かれるスマート機器の急増を促します。例えば、IoTやIIoTの拡大により、スマート工場のようにリアルタイムに情報を共有できる機器が近くにある場合もあれば、スマートビークルや農業機械のように遠距離に分散している場合も考えられます。しかし、スマートフォンやスマートビークルは、その場所に関係なくリアルタイムにデータを処理する必要があり、その結果、巨大なコンピューティング機器を保有する設備への依存はますます大きくなっていきます。

データセンターの未来

従来のデータセンターによる情報処理というと、大規模な施設にコンピュータ機器が次々と配置されているイメージがあります。このような通信拠点は、将来のデータ処理ソリューションの一部を構成するものの、全体戦略の一要素に過ぎません。商業組織であれ政府機関であれ、一部の組織は自分たちの専用サーバーでローカルに情報を処理し、自分たちのデータニーズをコントロールするようになるでしょう。

モノのインターネットの継続的な発展と5Gの広範な導入により、異なるデータ処理要件を持つ新たなアプリケーションの幅が広がります。その結果、サーバーの設置場所はそれぞれ異なり、世界中のさまざまな地域に設置されることになります。エッジコンピューティングの成長により、処理装置はデータセンターから必要な場所に近い場所に設置されるようになりました。産業、運輸、農業分野でしばしば経験する厳しい条件下や、保護された環境から遠く離れた多くのアプリケーション向けに、ますます高度な機器が設置されるようになってきています。

このような特殊性の要求は、柔軟性の高いソリューションの必要性をも生み出しています。ユーザーは、最新のデータネットワーク機能による性能向上の恩恵を受けたいと考えており、機器が高速化とデータ要件の増加に追従できることを確信する必要があります。そのため、最新のサーバーやストレージ技術には、性能向上に伴う柔軟性や拡張性が求められます。この適応性の鍵となるのが、モジュール式アーキテクチャの概念です。

高性能なハードウェア

最新世代のマイクロプロセッサーは、高性能と低消費電力を実現するために開発されています。同時に、それを支えるハードウェアにも、損失を最小限に抑えながら同じ性能を発揮することが求められています。コネクターの世界では、このような業界の要求をすべて満たす最新の開発が行われています。モジュール化は、将来の成長に合わせてサーバーを再構成しアップグレードする能力を提供し、コネクターはモジュール化されたサーバーとストレージの設計において重要な役割を果たすことになります。

高性能なモジュール性のニーズをサポートするために、モレックスは高速接続の課題を解決する革新的な方法を開発し続けています。従来のコンピューティングアーキテクチャでは、バックプレーンと大型プリント回路基板(PCB)が使用されています。低損失とシグナルインテグリティの向上を追求することは、高損失となるPCBからの代替技術が必要であることを意味します。基板対基板用コネクターは、ケーブルソリューションに移行しつつあります。2軸ケーブルを採用することで、最小限の損失での高速データを可能にします。

同時に、モレックスは、インフラストラクチャーとその他の関連コストの両方において、コスト効率の高い全体的なソリューションの確保に取り組んでいます。光ソリューションやリタイマー、リニアアンプなどのアクティブデバイスで高速通信のパフォーマンスを向上させたいと思うかもしれませんが、これらのシステムのエネルギー消費と関連する熱管理の問題は、許容できないレベルまでコストを増加させる可能性があります。要求される高性能を提供できるケーブルやコネクターなどの銅ベースのパッシブシステムを開発することにより、モレックスのソリューションは、顧客の設備が競争力を維持できるようにしています。

モジュール式ソリューションを可能にする接続性

今日のチップメーカーは、112ギガビット/秒(Gbps)のデータレートを生成できるソリューションを作成しており、224 Gbpsの可能性も間近に迫ってきています。このような高速化により、最新のサーバーやストレージのハードウェアと接続ソリューションは、パフォーマンスを犠牲にすることなく、柔軟性と使いやすさを提供する必要があります。

接続性は、最新のサーバーアーキテクチャのパフォーマンスとモジュール性に不可欠です。モレックスのサーバーおよびストレージソリューションの幅広いポートフォリオが、シグナルインテグリティと高速データの最新基準で柔軟性と使いやすさを提供し、複雑な課題を解決します。また、小型化および高密度化の要求と、要求されるパフォーマンスを実現できるソリューションの製造能力とのバランスについても鋭意最適化を求めています。接続がますます進む世界に対して、モレックスは急速に変化する業界のニーズを先取りするために革新を続けています。

シェア