接続性は比較的新しい家庭用蓄電システム(HESS)(別名:蓄電システム(ESS))における重要な考慮事項であり、これによってエネルギースループットの需要が高まっています。これらのシステムはより高度なエネルギーレベルを処理することから、リスクを軽減するには堅牢な熱管理が必要です。設計者にとって、必要な高出力の達成と低コンタクト抵抗および低電圧降下の確保をうまく両立させることが課題であり、これは発熱を最小限に抑える上で重要な要素です。このバランスは、効率だけでなく、システムの安全と寿命にとって極めて重要です。
住宅環境におけるもう1つの制約は、製品の物理的なフットプリントです。スペースを最小限に抑えるニーズは、PCBのレイアウトにまで影響を及ぼし、設計者は利用可能なスペースについて平方インチの単位まで最適化しようと努力しています。
このセクターが空前のペースで拡張し続けているため、メーカーは製品の市場投入までの期間の短縮を追求しています。コンポーネントに関するこの差し迫ったニーズはHESSの性能効率を高めるだけではなく、組立プロセスも簡素化します。簡単な施工を約束し、製造時間を最小限に抑える接続ソリューションとケーブルアセンブリーは贅沢なものではなく、この業界の成長に対応するための必須要件です。
モレックスは、こうした複雑な課題に対応できるように設計されたさまざまなソリューションで家庭用蓄電システムに対応しています。