メインコンテンツにスキップ
automotive

オートモーティブ・テクノロジーの未来

コネクティビティ、自律走行、車内体験、電動化という4つの重要なイノベーションが自動車の使い方を変え、今後の自動車設計のあり方を大きく変革するでしょう。オートモーティブを取り巻く環境は依然として厳しく、設計者は未来の自動車を作るために必要な能力、グローバルなフットプリントおよびソリューションを提供できる企業と協力する必要があります。

概要


デジタル時代は、クルマが周囲とどのように関わり、どのように作られ、私たちがどのように使うかを変容させています。高速ワイヤレス接続は、道路利用者をネットワークに統合し、デジタル技術を活用することを可能にします。

現在のオートモーティブ設計技術は、ドライバーが新しいデジタル環境を活用できるような堅牢性や柔軟性を備えていません。従来の設計では、各機能はECU(電子制御装置)と呼ばれる新しいモジュールとして導入され、それらを接続するための配線の質量は飽和状態に近づきつつあります。

現代のクルマは、膨大な数のセンサーから周囲の情報を収集し、そのデータを高速で処理します。また、他の道路利用者、交通管制ネットワーク、さらには自動車メーカーとも情報を共有します。 センサーとデータは、ADAS(先進運転支援システム)の搭載や没入感のある車内体験から完全な自律走行機能まで、自動車の使い方を一変させています。

エレクトロニクスの革新は、車両システムの接続方法を変化させています。小型化されたエレクトロニクスは、単機能のECUを組込み型コンピューティングモジュールに置き換えています。その結果、クルマは、情報管理、通信システムの利用がコンピュータネットワークと類似したデータ・センターのような存在になりつつあります。 

ゾーンアーキテクチャは、自動車の電気的アーキテクチャに新しいアプローチをもたらします。車両内の機能を場所ごとにグループ化し、管理する機器に近いゾーンのゲートウェイで制御します。これにより、機能間の接続に必要なケーブル長を短縮できるだけでなく、データ管理の簡素化にもつながります。ゾーンは、このような自動車の電気アーキテクチャへの新しいアプローチによって、メーカーがモジュラーアプローチを採用し、サプライチェーンを合理化し、柔軟性の高いプロセスを実現することを可能にしています。

新しい技術が採用されても、オートモーティブ業界は機器にとって過酷な環境であることに変わりはありません。特に商用車や産業車は、極端な温度差、絶え間ない振動、風雨にさらされるため、設計者は賢く部品を選択する必要があります。これらのハードルに対処し、新しい設計のパラダイムを打破するためには、未来の設計を可能にする製品、専門知識、実績を提供できる企業との協力が必要です。 

ボディコントロールモジュール

ボディコントロールモジュール(BCM)の開発には、要件の厳しい自動車環境で車両の電気システムを管理できるコンパクトで信頼性に優れたユニットの作成が必要です。コンパクトな設計と堅牢な構造、拡張性と柔軟性を兼ね備えたモレックスのBCM接続ソリューションは、パフォーマンス、耐久性、コスト効率の理想的な組み合わせを実現します。

ドメインコントロールユニット

オートモーティブ ドメインコントロールユニット(DCU)の設計によって、高速データ伝送、シグナルインテグリティ、コンパクトなサイズ、堅牢な構築に関する複雑な要件への対応で長期的な信頼性を確保するといった、いくつかの重大な課題がもたらされます。モレックスの接続ソリューションを利用することで、設計者は、次世代の車両に適した高性能のDCUを提供する上で必要なツールを得られます。 

エンジン制御モジュール

電動化と先進運転支援システム(ADAS)によってエンジン制御モジュール(ECM)が処理する必要のあるデータの量が増加する中、困難な条件下での優れたパフォーマンスの維持に特化したコネクターが必要です。モレックスのECMコネクターが、サイズ、信頼性、密度、データ・レートを最適化して次世代の自動車機能をサポートする方法をご覧ください。

トランスミッション制御ユニット

現代の車両向けにトランスミッション制御ユニット(TCU)を設計するためには、増大する車両ダイナミクスと自律システムを統合する必要があります。電力、シグナル、高速伝送用データ接続は、重要なドライブトレインアプリケーションをサポートするために、汎用性が高く、コンパクトで堅牢なものでなければなりません。モレックスのソリューションは、完全に統合されたTCUに必要である性能と信頼性を提供します。

車両制御ユニット

車両制御ユニット(VCU)は、種々の安全重要サブシステムからのデータをリアルタイムで統合する必要があります。そのためには、ますます制約が厳しくなるスペースに収まるほどコンパクトで、堅牢で柔軟かつ高速伝送用相互接続が必要です。モレックスのコネクターは、優れた信頼性と次世代データ転送速度を提供し、高性能VCU接続のサポートをします。

特集


道路の再配線: 48Vのパワーを解放

48Vシステムの可能性を最大限に引き出すには、オートモーティブエンジニアは設計上の大きな課題に対処する必要があります。これには、パワー用管理戦略、コンポーネントの小型化、システム統合が含まれます。この移行により、電気ターボチャージャーや精密な先進運転支援システム(ADAS)などの先進的な機能が実現できますが、コスト管理や進化する規格への準拠も慎重に行う必要があります。これらの複雑さをうまく乗り越えることは、48Vを新しいオートモーティブパワー用規格として確立するために不可欠です。

オートモーティブ向けコンポーネントの小型化を推進

拡大し続けるさまざまなデバイスと機能を取り込む車両において、縮小するスペースと苛酷なオートモーティブ条件に関する信頼性の高い性能の維持はますます不可欠なものになっています。モレックスが提供する小型化コネクターがどのようにして厳しい路面に耐えつつ機能性を最大限に高め、スペースを最適化しているかをご覧ください。 

機械

ゾーンアーキテクチャとドメインアーキテクチャ

未来の自動車に関する機能をサポートするために、自動車メーカーがドメインアーキテクチャからゾーンアーキテクチャに移行するのはなぜでしょう。詳細についてご覧ください。
画像

ブログ

V2Xの「すべて」を再定義する: コネクテッドカーの新時代

ハリウッド映画で観たようなビジョン、つまり、運転、会話、接続のすべてを行う車が、今や現実になっています。vehicle-to-everything(V2X)が自律性を整えている一方で、vehicle-to-grid(V2G)、vehicle-to-home(V2H)、vehicle-to-load(V2L)テクノロジーの新しい波は双方向充電に支えられ、車両が移動式蓄電池システムに変化しています。突然、住宅が自動車を充電するだけでなく、自動車が住宅に電力を供給できるようになるのです。 

ドライバーレスの未来へのドライブ

完全自動運転の車両は、より安全で効率的な道路を約束するものです。それらを実現するために、オートモーティブ業界が取り組むべき課題についてお読みください。

画像

新しい需要計画戦略でサプライチェーンをナビゲートする

新車、特にEVの需要急増は、原材料の価格競争と重要部品の供給不足をもたらしました。その結果、企業は競争力確保に向けて需要計画戦略の策定に重点的に取り組んでいます。モレックスがどのように市場力学と材料調達の課題に取り組み、サプライチェーンのオーケストレーションを進め、自動車メーカー各社が変わり続ける先の見えない需要と供給動向に対応してバランスを維持するのを支援しているかをご紹介します。


産業別アプリケーション

先進運転支援システム

車両設計の未来を形成する4つの大きな進歩:接続、自動運転、車内体験、電動化は、私たちが車両とどのように相互作用するかを変えるために設定されています。高速伝送用技術がオートモーティブ環境に適応し、ADASの可能性を広げている様子をご覧ください。

車載機器の小型化

特に、電子機器に電力、シグナル、データを供給するコネクター技術では、部品の小型化は運輸の革新を実現する重要な要素となっています。モレックスがオートモーティブ部品の小型化を実現する方法について、詳細をご覧ください。

電気自動車

システム統合性を強化するべく設計されたモレックスのソリューションは、電気自動車(EV)の安全性を高め、データ管理を合理化します。高電圧アプリケーション、洗練されたデータシステム、最適化されたスペース使用率、信頼性の高いパフォーマンスのために開発されたモレックス製品の包括的なポートフォリオをご覧ください。モレックスのイノベーションが、EV技術の未来に向けたコネクター開発にどのように貢献しているかをご紹介します。

車室内アプリケーション

今日の自動車において最も注目されるセールスポイントの一つが車室空間のデザインです。各ブランドは、人間工学に基づいた快適性とドライバーや乗客のための高度なアプリケーションを組み合わせた表現として車室空間をデザインしています。こうした車室機能を支える小型化された大容量のインフラストラクチャ機器が、イノベーション推進にどのように貢献しているかをご覧ください。 

ゾーンアーキテクチャ

ゾーンアーキテクチャが提供する利点は、オートモーティブの設計を完全に変えるでしょう。本質的に、ゾーンアプローチは、電線の本数や移動に必要な距離など、車内のケーブルハーネスに求められる複雑さを軽減するのが特徴です。モレックスがどのようにゾーンアーキテクチャの導入を支援するかについて、詳細をご覧ください。

関連業界


商用車

商用車には、最新の乗用車と同じ高度なエレクトロニクスが採用され、その能力を高め、産業ネットワークの一部として機能することを可能にします。

Orange red 18 wheeler new semi truck delivering goods on the road at night with headlights

産業車両

完全自動運転のコネクテッドカーは、今やスマートファクトリーで重要な役割を担っています。インテリジェンスと各種センサーを搭載した最新の産業車両は、素晴らしい性能を誇っています。

Dump Trucks transporting Platinum ore for processing

追加リソース


ブログ

48Vへの移行: より安全で応答性に優れた車両のための先進運転支援システムの強化

先進運転支援システム(ADAS)は48Vシステムの強化された電力と効率性からメリットを得るため、より安全で信頼性の高い車両性能が実現されます。モレックスは、これらのシステムの自動車設計への組み込むに必要となる、極めて重要なコネクターを提供しています。

ブログ

信頼性への道: 故障試験で長期的な性能を保証する方法

ますます複雑になる自動車業界では、一般的な仕様に合わせて部品の試験をしても、実環境のユースケースを正確に反映できない可能性があります。部品が最も必要とされる時に、最も必要とされる場所で、確実に性能を発揮できるようにするための故障試験とは?

ブログ

ケーブルおよびコネクターが明日のコネクテッドカーを革新

ケーブルおよびコネクターは、あらゆる自動車のアーキテクチャの重要な部分を構成しています。今後、どのように進化しなければならないかをご覧ください。

画像

ブログ

中国が最初に未来のクルマを生産することになる理由

めまぐるしく変化するオートモーティブ業界では、予言者も消費者も長い間、空飛ぶクルマや無人自動運転車の世界を予測してきました。前者は現実的にまだ先の話かもしれませんが、「未来のクルマ」を実現するための技術的な足がかりは、すでにいくつか存在しています。そして、彼らは、それを実現するのは中国であると指摘します。

ブログ

ソフトウェア定義自動車:イノベーションと差別化への道

オートモーティブ分野では、ソフトウェア定義型車両の導入が順調に進んでいます。実際、機械部品に加えてデジタルスマートへの依存度がますます高まることで、ドライビング体験は飛躍的に進歩します。

ブログ

走行距離100万マイルの車: 嘘か真か?

電気自動車(EV)の台頭により、100万マイル保証の次世代自動車が早晩、現実のものとなるのも夢物語ではありません。

ブログ

ドライバーレスの未来へのドライブ

完全自動運転の車両は、より安全で効率的な道路を約束するものです。それらを実現するために、オートモーティブ業界が取り組むべき課題についてお読みください。

画像

注目の製品


Automotive Thank You

ありがとう


Molex 自動車業界ニュースレター購読のご登録、ありがとうございます。 自動車の接続に関する最新のトレンド、調査、に関する最新情報をお届けいたします。