システムアーキテクチャと性能のニーズに対応するため、シングルエンドと差動のどちらのケーブル/コネクターソリューションが適しているかについては多くの議論があります。10月に行われた車載用SerDesカンファレンスにおいて、私はこのトピックで深く掘り下げた話し合いを主導し、インサイトと見解を提示しました。
シングルエンド(同軸ケーブルの両端を同軸コネクターで終端)と差動(ケーブルの両端に完全にシールドされた差動コネクターの付いたシールドツイストペアまたはシールドパラレルペア)の間の選択は厳密にアプリケーションによります。異なるプロトコルを持つアプリケーションの数が増え、配線の複雑さと重量が増すにつれ、最良のアプローチを選ぶ作業は複雑になっています。
シングルエンドと差動ケーブルの一般的な違いは、後者は2つのケーブル導体で信号を送るのに対し、前者は1つだという点です。導体のペアは異極性を持ち、環境からの干渉シグナルを打ち消すことができます。差動ケーブルにはいくつかの種類があります。シールドツイストペア(STP)は、ツイスト導体の構成によりノイズを抑制しますが、シールドパラレルペア(SPP)とは、ほとんどの部分で並行の2つの導体を指し、ツイストの減少により得られる物理的な長さにより優れた挿入損失(IL)性能を可能にします。
シールドツイストペア(STP)はノイズを均質化し抑える上で役立ちますが、シールドパラレルペア(SPP)とは2つのケーブル線がまっすぐであることを意味します。
ケーブルのシールドにも色々な種類があり、ケーブルの材質も関係します。車両内での配置場所も、材質を決定する要因となります。たとえば、頻繁に開け閉めされるドア部分にケーブルを設置するならば、柔軟性がなければなりません。たとえば、ケーブルがエンジンコンパートメント内に置かれるのであれば、ケーブルアセンブリーの温度規格を摂氏125度に設定しなくてはなりません。一般的に、バックグラウンドノイズを抑えるには差動ケーブルのほうが優れていますが、シングルエンドと比べてより高価で重くなります。
この点に関して人々の立場をより理解するため、私は、どちらのアプローチが長期的には勝利するかについて、SerDesカンファレンスの参加者たちに問いを投げかけました。面白いことに、過半数の人が、差動ケーブルが将来の成長余地が大きいと回答しました。