客户时常问我,某个连接器是否适用于特定的电子信号。如今,一切的速度都很快,尤其是数据传输率。任何速度大于 1 Gbps 的传输都采用差分对方式,以摆脱公共信号接地和随后的地面反弹,后者会降低数字信号的“可读性”。这一点在盒内板间以及盒外线缆连接盒到盒都是如此。对于差分对技术,我们必须考虑两件事。
首先,我们需要了解如何在连接器上设置插脚。如果我们采用背板连接器,如 Impact™ 或 Impel™,用于 6 Gbps 以上、10 Gbps 甚至 25 Gbps 速度的传输,则无需考虑插脚。连接器设计者与信号完整性权威合作,已经考虑到将传输线装入这些连接器的最佳方式。
当我们采用当下传输速度介于 6 Gbps 至 14 Gbps 之间,未来(短距离)传输速度有望达到 25 Gbps 的 I/O 连接器(如 SFP+、QSFP+ 或 iPass+™ HD)时也是如此。当这些连接器中的一台处于速度极限时,当传输链路越来越长时,当串扰或共模转换的限制变得至关重要时,症结就得以显露。
如果传输速度较低或传输 LVDS(低压差分信号),我们可以使用无专设插脚的标准连接器,不过这值得另写一篇博客详加探讨!
其次,我们需要了解数字信号是什么,它是如何组成的,以及标准有哪些,从而充分理解传输线内连接带来的影响。
让我们回归基本——香农和傅里叶理论。香农定理认为,能够实现的最大数据传输速率是把 2 比特打包成一个完整的正弦波。这也与数字 NRZ(不归零制)编码有关。也有其他半模拟编码方案,如 PAM4,它必须从信号中读取四个不同的电压等级,不过这对今天的主题而言太过深奥了。只需知道 RJ-45 上的 10 千兆以太网传输是这样工作的即可。
我们继续关注 NRZ,探索一下为什么数字人喜欢方波信号:方波信号在相对较长的时段内显示一个清晰的“1”或“0”,比特之间的变化很快,用时很短。这在远距离并行传输许多数字信号时具有优势。即使并行的数字链路存在延迟差异(即一条比另一条传播得快),您也能有一个长时间窗口来读取信息。当 PC 诞生时,这种技术被用于并行打印机端口,这也是打印机电缆长度有限的原因。人们享受带宽(数据速率乘以并行链路),但必须使用单线串行传输,以更低的带宽达到更长的距离。
如今,我们使用 8B/10B 的并行串行传输来克服延迟变化的问题。64B/66B 编码分别将传输数据量减少 20% 和 5%,但允许您识别属于一个字节的正确的单个比特,即使它们在不同的时间出现。
回到 NRZ:方波是如何产生的?
要理解这一点,我们得问问约瑟夫·傅里叶 (Joseph Fourier)。他是一位伟大的数学家,曾在 19 世纪证明了任何信号曲线都是许多不同频率、不同振幅的正弦波叠加的函数。所以,方波是基频与三次谐波、五次谐波、七次谐波等的叠加。仔细审视可以发现,它是基频加上三次谐波的三分之一振幅,五次谐波的五分之一振幅,七次谐波的七分之一振幅——它们都是同步的。
可以得出结论,较高的奇次谐波对形成方波的影响较小,但让我们仔细看看,以正弦波的 1/100 阶跃创建 Excel 工作表并生成图形: