顧客からよく聞かれる質問は、このコネクターは、このセットの電気信号で機能しますか?という質問です。今日、すべては高速で、特にデータレートは高速です。1Gbps以上の伝送を行うときは常に、デジタル信号の「読みやすさ」を損なう一般的な信号グランドとその後のグランドバウンスを除去するために差動ペアを使用します。これはボックス内接続のボード間でも、ボックス外でケーブルを使ったボックスツーボックスでもあてはまります。
1つめは コネクターのピン配列の設定方法を理解する必要があります。Impact™ または Impel™のバックプレーンコネクターを6Gbps、10Gbps、または25Gbps以上の速度で使用する場合は、ピン配列は心配する必要はありません。コネクターの設計者はシグナルインテグリティの専門家と協力して、伝送線をこれらのコネクターへパックするベストの方法を既に検討しています。
SFP+やQSFP+などのI/Oコネクターや現在の6Gbpsと14Gbpsで動作するそして願わくは未来の25Gbps(近距離)で動作するiPass+™ HDを使用する場合についても、同じことがあてはまります。難しい点は、これらのコネクターの1つが速度に関して限界に達した時、伝送リンクが長くなり、クロストークやコモンモードへの変換の制限が限界となったときです。
低速またはLVDS(低電圧差動信号)の場合は、専用のピン配列のない標準のコネクターを使用できますが、この話はブログ1つ分ぐらい長くなります。
2つめにデジタル信号において何が重要かについて理解する必要があります。伝送線内の接続の影響を完全に理解するには、どのように構成され、基準は何かを理解しなくてはなりません。
シャノンの定理とフーリエ変換の基本に戻って説明しましょう。シャノンの定理は、1つの正弦波に最大2ビットをパックすることができる、としています。これはデジタルNRZ(非ゼロ復帰)コーディングにも関係します。他にもPAM4などのセミアナログコーディングスキームがあり、この場合、信号から4つの異なる電圧レベルを読み取らなければなりませんが、深すぎる話のためここでは避けます。単に、RJ-45上での10ギガビットイーサネットの伝送はこのように機能するとだけお知らせしておきます。
NRZに集中し、デジタル人間が方形波を好む理由について考えてみましょう。方形波は、相対的に長い時間にわたり明確な「1」または「0」を示し、ビット間の変化は非常に速く、ほとんど時間がかかりません。このことは、長い距離にわたり並行して多くのデジタル信号を伝送する上で有利です。パラレルのデジタルリンクが、異なるディレイを持つ場合、つまり、一方が他方よりも速い場合でも、情報を読むためのオープンウィンドウが長くなります。PCの黎明期、この技術はパラレルプリンタポートで使用されており、これがプリンタケーブルの長さが限られている理由でもあります。人々はこの帯域幅が気に入りましたが(データレート×パラレルリンク)、より長いリーチを得るには、ずっと低い帯域幅でシングルレーンのシリアル伝送を使用しなければなりませんでした。
最近では私たちは、それぞれ8B/10Bのパラレルシリアル伝送を使用してディレイの違いの問題を克服しました。64B/66Bコーディングは、転送データの量を各5%、合計で20%削減しますが、異なるタイミングで現れても、1つのバイトに属する単一ビットを正確に特定することを可能にします。
NRZに戻る:方形波はどのように生成されるでしょう?
これを理解するにはジョセフ・フーリエに質問する必要があります。彼は19世紀に信号曲線は異なる周波数と異なる振幅の多くの正弦曲線の重ね合わせの関数であることを証明した偉大な数学者です。そのため、方形波は基本周期に、3次高調波、5次高調波、7次高調波などを重ね合わせたものです。詳しく見てみると、これは基本周期に、振幅が1/3の3次高調波、振幅が1/5の5次高調波、振幅が1/7の7次高調波を加えたもので、すべてが同期しています。
高次の奇数の高調波ほど方形波の形状に影響を与えないと結論できますが、詳しく見るためにExcelシートを作って正弦波の1/100ステップを作成しグラフを生成してみましょう。