メインコンテンツにスキップ
alt text

モレックス、400G ZR QSFP-DDコヒーレント光トランシーバの生産を強化し、次世代データセンター相互接続ネットワークへの需要に対応

2022 年 03 月 10 日

報知


  • コストと消費電力を削減しながら、ネットワークの伝送範囲と信頼性を向上
  • ユニバーサル規格への準拠により、メガクラウド/データセンター事業者へのアプリケーションサポートを拡張
  • Marvellとの協働を通じ、ネットワーク・エッジおよびデータセンターネットワークを簡素化・強化

2022年3月10日 - エレクトロニクスで世界をリードし、コネクティビティの分野で革新を続けるモレックスは、現在市販中の400G ZR QSFP-DDプラガブル・コヒーレント光トランシーバの生産を強化しています。これは、高度なデータセンター相互接続(DCI)ソリューションへの高まり続けるトランシーバ需要に対応するための取り組みです。拡大を続けるモレックスの光トランシーバーポートフォリオに欠かせない400G ZRおよび400G ZR+製品は、小型のフォームファクターで最適なデータ伝送速度と低消費電力を実現するよう設計されています。

「モレックスは、次世代のデータセンター間およびデータセンター内における伝送速度の高速化というニーズに応えています」。そう語るのは、モレックス オプトエレクトロニクスチームのコヒーレント技術および製品ライン管理担当ディレクター、ジョセフ・チョン氏です。「当社が400G ZR製品ラインの商業化および生産を強化することにより、メガクラウドデータセンター事業者は、広い帯域幅を必要とし、かつ信号多重密度が高いアプリケーションに一層効果的に対応できるようになります」。

在宅勤務や遠隔学習の急増により、伝送容量確保の要件はこれまでになく高まっています。この傾向には、ビデオストリーミングやソーシャルネットワーク、人工知能(AI)およびクラウドコンピューティングを活用したアプリケーションの大規模な採用も影響しています。これに伴い、データセンター事業者は、複数のデータセンターを接続するための、高密度かつ低遅延、低電力の高密度波長分割多重(DWDM)リンクを求めています。データセンター事業者は、モレックスの400G ZR QSFP-DDコヒーレント光トランシーバを使用し、地域内のデータセンター同士を接続することで、別途トランスポートボックスを用意することなく、単一のデータセンターのように機能させることができます。

規格に基づく検証済みのパフォーマンス

Optical Internetworking Forum(OIF)400G ZR規格に準拠して設計されているモレックスの400G ZRは、規格に基づくプラガブルかつ大量生産可能な最初のコヒーレント光モジュールの1つです。第2四半期に発売予定です。この400G OpenZR+は、消費電力を低く抑えながら伝送範囲を120kmから約600kmまで拡張し、1RUスイッチまたはルーターの筐体で12.8Tを実現します。

さらに、モレックスは、75GHz間隔のDWDMリンクにて、DCI上での400Gb/秒のデータ伝送(距離はZR、オープンラインシステム(OLS)による増幅を伴う)を実験により検証しました。コンパクトでコスト効率に優れたモレックス400G ZR QSFP-DDトランシーバーモジュールを、  75GHz OLSと組み合わせて使用することで、DCIアプリケーションにおける光ファイバーあたりの信号多重密度と伝送容量が増加するとともに、ビットあたりのコストを大幅に削減できます。

Marvellとの協働による、IP over DWDMの普及促進

これに関連し、モレックスはMarvellとの協働を通じて、ネットワーク・エッジおよびデータセンターネットワークの簡素化と信頼性向上を推進します。Marvellはニュースリリースを発行し、Marvell® Deneb™コヒーレントDSP(CDSP)をベースとする400G QSFP-DD光モジュールに関してモレックスと協働し、同時にOpenZR+のマルチソース契約(MSA)を全面的にサポートする計画を発表しました。

モレックスのデータ通信および専門特化型ソリューション

モレックスは数十年にわたり、データセンターおよび通信、ネットワーク業界でイノベーションを重ね、専門知識を獲得してきました。当社はこの強みを生かして、重要なネットワークインフラの合理的なアップグレードをサポートし、高周波通信や接続性に関するさまざまな技術的課題に対応します。当社は、シグナルインテグリティ、光波長マネージメント、光トランシーバ、接続コネクター、無線(RF)技術とアンテナ、さらにミリ波とマイクロコネクターの分野において高い専門性を実証してきました。製品の設計、試験、製造を網羅する包括的な能力は、ネットワークサービスプロバイダーや機器OEM、デバイスメーカーからなる5Gエコシステムのみならず、自動車および消費者製品、企業向け製品、産業、医療市場の主要関係者にも広く活用されています。

モレックスは、より良い、より接続性の高い世界の実現にコミットする、エレクトロニクス市場のグローバルリーダーです。40を超える国々で事業を展開するモレックスは、自動車、データセンター、産業用オートメーション、ヘルスケア、5G、クラウド、消費者向けデバイスの各業界で変革をもたらす技術革新を可能にしています。モレックスは、お客様や業界との信頼関係、卓越したエンジニアリングの専門知識、製品の品質と信頼性を通じて、「Creating Connections for Life」の無限の可能性を実現しています。

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る