産業とアプリケーション
また、BittWareは、Intel Agilex ®™ I-Series FPGA を搭載した新製品として、400Gイーサネット や PCIe 5.0 (CXL オプション) などの高性能インターフェースをサポートする IA-440i および IA-640i アクセラレータを発表しています。これら最新モデルは、BittWareのIntel Agilex Fシリーズを搭載した既存ラインアップを補完し、市場で最も幅広いIntel Agilex FPGAベースの製品ポートフォリオのひとつとなっています。今回の発表は、高性能コンピューティングやストレージ、ネットワーク、センサー処理アプリケーションなどの需要拡大に対するBittWareの取り組みを強化するものです。
「Intelの最先端技術を応用することで、ますます困難になるアプリケーションの問題を迅速かつ低リスクで解決できるようになります。BittWare社としてもこの成果を嬉しく思います」とBittWare社のセールス&マーケティング部門で副社長を務めるクレイグ・ピートリーは述べております。「Intelとの長年の協力関係のもと、OneAPIなどの最新の開発ツールに関する専門知識を生かし、さらに、モレックスのグローバルなサプライチェーンと製造能力を連携させることで、開発期間は12~18か月まで短縮され、概念実証から製品の大量展開へのスムーズな移行を実現します。」(クレイグ・ピートリー)
イノベーションの加速化
BittWareは、IntelのAgilex Mシリーズの早期アクセスプログラムに参加し、Intelの最新技術を搭載したFPGAベースソリューションを迅速に提供します。BittWareの世界トップレベルのエンジニアリングチームは、HBM2e(広帯域幅メモリ)DRAMスタック、オンチップSRAM、DDR5を含む外部シンクロナスDRAMの次世代メモリなどを活用することによってそれを実現しております。
Intel副社長兼ゼネラルマネージャーであるディーパリ・トレハン氏は、「BittWareの協力を得てIntel FPGAベースソリューションの市場を拡大、新しいIntel Agilex MシリーズFPGAの販売を加速化でき、嬉しい限りです」と述べています。「BittWareは、当社の主力製品であるIntel AgilexのロードマップをサポートするとともにIntelのOneAPI開発ツールキットを活用し、ソリューションの開発、提供の迅速化に深く貢献してきました。そして当社のお客様は、エンドマーケットやアプリケーションにおいて、最高レベルの性能と電力効率を実現できるようになったのです」(ディーパリ・トレハン)
指数関数的なデータ増加への対応
BittWareとIntelは、機械学習の推論からデータベースの高速化、NVMeコンピュテーショナルストレージ、ネットワークのテストや計測、5Gセルラーテスト、センサー処理にいたるまで、さまざまなワークロードの処理を高速化するソリューションを共同で開発しています。最も要求の厳しいアプリケーションやコンピュテーショナルワークロードに対する高速ネットワークやコンピューティング、ストレージアクセラレーションに対する顧客の増大し続ける要求に対応できる態勢を整えました。
販売開始時期
BittWare IA-440iおよびIA-640iアクセラレータの早期アクセスユニットは2022年第4四半期に、量産ユニットは2023年第1四半期に販売開始予定です。IA-860mアクセラレータの早期アクセスユニットは2023年第2四半期に、量産ユニットは2023年第4四半期に予定されています。3製品すべて弊社販売代理店からご購入いただけます。www.BittWare.comで詳細をご確認ください。
その他情報
- 米国時間2022年8月2日~4日にサンタクララ・コンベンションセンターで開催される「The Flash Memory Summit」のBittWareのブース(ブース#734)に是非お立ち寄りください
- BittWareのIntelベースFPGAアクセラレータのポートフォリオはwww.BittWare.com/Intelをご覧ください
BittWareについて モレックスのグループ会社であるBittWareは、エンタープライズ向けFPGAハードウェアを設計、製造しており、お客様がソリューションを迅速かつ低リスクで展開できるようサポートしています。BittWareは、30年にわたるFPGAアクセラレータの開発経験を持ち、FPGAベンダーに依存しない唯一のサプライヤーとしてソリューションを大量展開するお客様のエンタープライズ向け認定要件やライフサイクル要件に対応しています。
モレックスについて
モレックスは、より良い、より接続性の高い世界の実現にコミットする、エレクトロニクス市場のグローバルリーダーです。40を超える国々で事業を展開するモレックスは、自動車、データセンター、産業用オートメーション、ヘルスケア、5G、クラウド、消費者向けデバイスの各業界で変革をもたらす技術革新を可能にしています。モレックスは、お客様や業界との信頼関係、卓越したエンジニアリングの専門知識、製品の品質と信頼性を通じて、「Creating Connections for Life」の無限の可能性を実現しています。
### Intel、Intelのロゴ、およびその他のIntelマークは、Intel Corporationまたはその子会社の商標です。